Tyler Kern (00:01) :
Bienvenue dans CONNECTED World, un podcast destiné aux ingénieurs qui souhaitent s’informer sur les dernières tendances technologiques pour un avenir plus sûr, durable, productif et connecté.
Tyler Kern (00:13) :
Bonjour, bienvenue dans CONNECTED World, un podcast de TE Connectivity (TE), et votre source de leadership éclairé et d’idées sur le monde connecté. Je suis Tyler Kern, votre animateur. Aujourd’hui, nous allons discuter de l’état actuel du marché de la surveillance extérieure, de certaines des tendances en la matière et des défis à relever. Felisa Chuang se joint à moi pour aborder ce sujet. Elle est cheffe de produit pour les antennes RF chez TE Connectivity. Felisa, merci beaucoup d’être là.
Felisa (00:39) :
Bonjour à tous. Je suis heureuse d’aborder le sujet de la surveillance extérieure.
Tyler Kern (00:44) :
Nous sommes ravis de nous pencher sur ce sujet et Felisa est une experte. Elle va nous offrir un aperçu très intéressant de ce sujet. Commençons par une question générale. Quel est l’état actuel du marché de la surveillance extérieure ?
Felisa (00:58) :
Oui, super. L’urbanisation peut transformer davantage de villes en villes intelligentes, et les capacités de la 5G peuvent rendre les technologies intelligentes plus accessibles et ouvrir des opportunités de marché pour les solutions de l’IdO, comme la surveillance extérieure, la sécurité physique, le gouvernement et le contrôle des transports/de la circulation. La surveillance extérieure peut ainsi devenir de plus en plus importante. Le rapport de Gartner (Market Trends : 5G Opportunities in IoT for Communications Service Providers) prévoit que les points de terminaison IdO installés en 5G pour les caméras de surveillance extérieure seront de 2,5 millions en 2020, 6,2 millions en 2021 et 11,2 millions en 2022.
Felisa (01:46) :
La surveillance intelligente ou extérieure pourrait se développer fortement en raison de la 5G et de l’urbanisation, qui peuvent rendre davantage de villes intelligentes. En outre, le COVID-19 impacte et modifie le comportement des gens. Nous devons porter des masques et prendre notre température dans certaines régions. La surveillance intelligente peut aider à suivre et à détecter les cas d’infection potentiels afin d’éviter la propagation de certaines maladies. Cela stimule donc la croissance de la surveillance intelligente. Voilà l’état actuel de la surveillance extérieure.
Tyler Kern (02:32) :
Waouh. Vous avez soulevé de très bons points. Il y a beaucoup d’impacts sociétaux qui stimulent ce marché. Vous avez abordé d’excellents sujets comme l’urbanisation et le COVID-19. Comme nous voyons différentes technologies émerger, quelles sont les tendances actuelles en matière de surveillance extérieure ? Quels types de technologies sont vraiment à l’origine de la croissance que vous observez ?
Felisa (02:56) :
Oui, je vois différentes technologies. La 5G offre une transmission de données plus rapide et permet de connecter beaucoup plus d’appareils à la fois. Davantage de villes souhaitent devenir intelligentes et il semble y avoir plus de besoins en matière de surveillance extérieure dans les villes intelligentes. Il peut y avoir plus de besoins pour le contrôle de la circulation/l’éclairage. Il ne faut pas oublier l’impact de la pandémie de COVID-19. La 5G est un moteur important de cette tendance.
Felisa (03:41) :
Ensuite, il y a la sécurité publique. La surveillance est essentielle à la prévention de la criminalité. Les caméras dotées de l’IA peuvent détecter et contrôler les délits potentiels dans les lieux publics. Elles semblent être de plus en plus populaires dans certains endroits comme Singapour ou l’Asie-Pacifique. À Tokyo, elles sont devenues de plus en plus importantes pour le gouvernement.
Felisa (04:12) :
La troisième tendance serait l’intégration avec d’autres composants. Les connecteurs se combinent avec des capteurs. Des caméras de surveillance intelligentes combinées à des capteurs aident à surveiller la pollution atmosphérique/sonore dans les villes, à contrôler et à ajuster l’éclairage public, voire à réduire la consommation d’eau dans des bâtiments et systèmes d’irrigation de parcs.
Felisa (04:43) :
Le dernier point est la cybersécurité et la confidentialité, car la surveillance extérieure devient de plus en plus populaire. Les problèmes de confidentialité restent très importants et doivent être vus, avec la cybersécurité, comme des tendances. Lors de la conception de la surveillance extérieure, la cybersécurité et la confidentialité sont des facteurs clés à prendre en compte.
Tyler Kern (05:14) :
Tout à fait. Comme vous l’avez mentionné, de nombreuses technologies sont à l’origine de la croissance du secteur de la surveillance extérieure. Vous soulevez d’excellents points. Felisa, quels sont les défis que les ingénieurs doivent relever pour mettre en œuvre ces tendances technologiques ? À quels problèmes peuvent-ils être confrontés ? Quels sont les défis ?
Felisa (05:38) :
La surveillance extérieure est à l’extérieur. Le facteur le plus important est donc la durabilité dans un environnement difficile. Ces conceptions sont-elles assez durables ? Comment concevoir un composant qui résistera aux intempéries, aux températures, à l’humidité ou aux rayons UV ? Nous devons concevoir des dispositifs de connectivité ou des capteurs destinés à être utilisés pour la surveillance dans une zone très froide ou très sèche. La résistance du composant à toutes ces conditions est primordiale. Voilà peut-être le plus grand défi pour les ingénieurs qui conçoivent les composants de dispositifs de surveillance extérieure.
Felisa (06:24) :
Second défi : un débit de données et une bande passante élevés. Parfois, la surveillance intelligente nécessite une connectivité sans fil avec un débit de données élevé. Une bande passante multibande ou plus élevée pourrait être un défi.
Felisa (06:56) :
Le troisième défi est la miniaturisation. Certains composants sont conçus dans un espace très réduit, ce qui pose des problèmes d’isolement. Pensez à tout ce qu’il faut mettre en place pour la surveillance extérieure. L’espace intérieur est très réduit. Comment concevoir chaque composant pour qu’il ait de bonnes performances ? C’est très important.
Le dernier défi concerne l’intégrité du signal et les exigences en matière de transmission à haut débit et de débit élevé. La transmission de données pourrait être essentielle dans les dispositifs de surveillance extérieure.
Imaginez une situation criminelle. Lorsque la surveillance intelligente l’a détectée, elle doit pouvoir transmettre toutes les données ou vidéos au poste de police ou au gouvernement. La transmission à haut débit peut également être très importante et très difficile pour les ingénieurs.
Il y a quatre facteurs : la durabilité, la transmission de données, le haut débit et le design compact.
Tyler Kern (08:12) :
Tout à fait. Ce sont quatre réponses fantastiques. Concentrons-nous sur le premier point mentionné : la durabilité dans des environnements difficiles. Avez-vous déjà aidé des clients à relever ce défi pour les dispositifs d’extérieur ? Comment les avez-vous aidés à surmonter les difficultés liées à la durabilité ?
Felisa (08:29) :
Oui, par exemple il y a un an, notre distributeur avait organisé la visite de TE chez un nouveau client pour des appareils d’extérieur. Notre équipe y est allée et a fait la promotion de nos solutions de connecteurs et d’antennes sans fil. Le client avait des questions et des défis à relever. Il ne faisait pas confiance à TE, car c’était la première rencontre. TE lui a offert un échantillon gratuit de notre antenne MetaSpan pour qu’il la teste. Le client a ainsi constaté que le produit TE était très performant et qu’il pouvait résister à un environnement difficile. Dans ce cas précis, l’antenne devait se trouver au sous-sol, où il fait très chaud. Il fait très chaud et un peu humide. Avec la solution spéciale de TE, nous avons pu fournir une solution utile grâce aux bonnes performances de nos produits. Il nous a confié ce projet. TE dispose d’un savoir-faire, de conceptions et de solutions spéciales adaptées à un environnement difficile. Le travail d’équipe, sa passion, sa compréhension des besoins des clients, ainsi que la bonne qualité et les performances de ses produits ont permis à TE de remporter le projet.
Tyler Kern (09:59) :
C’est un bon exemple parce que lorsque les gens investissent dans une technologie de surveillance extérieure, ils veulent qu’elle soit durable. Ils veulent savoir qu’elle va durer. C’est important. Comme TE a de l’expérience dans ce domaine, je pense que c’est bien de partager comment vous avez surmonté ces défis. Comment TE aide-t-elle à trouver des solutions innovantes pour relever les défis que vous avez mentionnés, comme le design compact ou autre, et pour aider vos clients à réussir dans la surveillance extérieure ?
Felisa (10:32) :
Une solution intégrée serait, selon moi, la meilleure et la plus innovante. Et la conception modulaire. La connectivité sans fil exige normalement des performances élevées, une intégrité du signal et une conformité CEM pour le transfert de données à haut débit avec des connecteurs d’alimentation et de signal. Grâce à sa grande compétence dans les domaines des capteurs, des antennes, de la connectivité et des environnements difficiles, TE offre un mélange utile de savoir-faire technique et de compréhension du secteur pour répondre aux exigences de la ville intelligente et de la surveillance intelligente.
Felisa (11:14) :
TE prend également en compte d’autres composants. Vous avez parlé du design compact. Nombre de ces composants doivent être étanches pour fonctionner dans des conditions climatiques, de température ou d’humidité extrêmes. TE a également d’autres solutions qui permettent un design compact. Par exemple, nous avons des câbles et connecteurs micro-coaxiaux SMA, des interconnexions AMP CT, AMP mini CT et AMP micro CT, des connecteurs FPC, des connecteurs de batterie mobiles et des chargeurs USB type C. TE propose beaucoup de bons composants permettant d’optimiser sa solution d’intégration pour la surveillance extérieure. En combinaison avec notre antenne sans fil, cela convient à la surveillance extérieure. Il essentiel pour la surveillance extérieure de prendre en compte la forme ou la conception elle-même. Nous pouvons faire une conception personnalisée.
Tyler Kern (12:30) :
Il s’agit d’une tendance croissante compte tenu de la situation actuelle dans le monde. C’est une technologie importante qui se développe. C’est fantastique de pouvoir bénéficier de votre savoir-faire et de vos idées dans ce domaine. Felisa Chuang, cheffe de produit pour les antennes RF chez TE Connectivity. Felisa, merci beaucoup de vous être jointe à nous dans CONNECTED World.
Felisa (12:51) :
Merci à tous. J’espère que cela vous a plu.
Tyler Kern (12:54) :
Tout à fait. Felisa, excellent travail. Et merci encore d’avoir partagé vos idées dans ce podcast. Merci à tous d’avoir écouté cet épisode de Connected World, un podcast de TE Connectivity, où nous vous apportons le leadership éclairé d’experts de premier plan de ce monde CONNECTÉ en abordant des sujets comme le WiFi, la 5G, la surveillance extérieure et bien d’autres... Abonnez-vous au podcast pour rester à courant des dernières actualités de TE Connectivity. Nous reviendrons bientôt avec de nouveaux épisodes. Ce fut un plaisir d’être votre animateur. Je suis Tyler Kern. Merci de votre écoute.