Application
CONSTRUISONS ENSEMBLE LES EVTOL DE DEMAIN
Des solutions de connectique haute puissance, haute tension, et à large bande passante pour avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (EVTOL). Laissez-nous vous aider à construire vos projets.
Proposer de nombreuses options pour relever les défis SWaP de l'eVTOL
L'expansion continue des mégapoles (zones urbaines de plus de 10 millions d'habitants) augmentera le trafic de telle façon que les péages urbains, les voitures autonomes et les péages de décongestion ne pourront plus améliorer la situation. Pour résoudre ce problème, les entreprises testent déjà des solutions alternatives de mobilité aérienne urbaine (UAM).
Les programmes de développement des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) sont à l'origine de progrès dans les moteurs à propulsion électrique, les systèmes de distribution de puissance, les systèmes de positionnement, les téléréseaux et les cockpits. Ces innovations incitent les concepteurs à explorer des composants qui optimisent la taille, le poids et la puissance des systèmes eVTOL.
Grâce à son expérience approfondie dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'énergie, TE Connectivity travaille avec des groupes de normalisation industrielle, tels que la Society of Automotive Engineers (SAE) et l'ARINC, afin de relever les défis urgents de demain. Que ce soit pour la distribution de puissance, le divertissement à bord ou les équipements de la cabine, les experts de TE aident directement les concepteurs à « suivre le fil » pour sélectionner les solutions adéquates afin d'alléger la charge, d'économiser de l'espace et d'augmenter les performances des mobilités aériennes avancées et urbaines.

EXPÉRIENCE INTERACTIVE EVTOL
Des applications de pointe pour favoriser la mobilité aérienne urbaine et l'eVTOL
De l'alimentation et de la distribution de puissance à l'avionique, en passant par l'infodivertissement et l'habitacle, apprenez-en plus sur nos solutions. TE accélère les innovations et inspire des conceptions révolutionnaires avec des solutions de puissance et de tension plus élevées qui répondent à vos besoins les plus exigeants.
Alimentation et Distribution de puissance
En adoptant une approche de conception de type « suivez le fil », les ingénieurs en système d'interconnexion de câblage électrique peuvent s'assurer que toutes les liaisons supportent les tensions élevées et les puissances de crête (kW) nécessaires aux moteurs de propulsion électrique, aux onduleurs, aux contrôleurs, aux batteries et aux conditions environnementales uniques à l'eVTOL et à la mobilité aérienne urbaine.
Avionique et Commandes de vol
TE propose des solutions de connectivité plus légères et plus compactes pour l'avionique sophistiquée conçues pour contrôler et gérer les communications, les ordinateurs de bord pour la navigation, la gestion de l'énergie et de multiples sous-systèmes, tout en tenant compte des besoins toujours croissants en matière de bande passante et de connectivité à haut débit.
Infodivertissement et Habitacle
Pour que les passagers restent bien connectés en vol, il faut des câbles et des interconnexions électriques sûrs et fiables. La large gamme d'interconnexions de TE permet de booster les performances de toutes les exigences de la cabine en matière de divertissements de bord, d'accès Internet et de mise en réseau à haute vitesse.
Structures
TE propose des solutions complètes d'architecture distribuée qui vous permettent de respecter vos exigences de SWaP. TE vous aide à connecter l'ensemble de votre système eVTOL en proposant l'une des plus larges gammes d'interconnexions, de harnais, de capteurs et de fibres optiques pour une utilisation dans tout le fuselage.
Documentation
Le rôle de TE Connectivity dans l'évolution de la mobilité aérienne urbaine
Contactez nos experts

Martin Cullen
Directeur Développement Commercial et leader international des projets eVTOL
Titulaire d'une maîtrise en aéronautique et d'une maîtrise en gestion de projets, Martin Cullen est aujourd'hui chargé de développer les projets commerciaux de TE en matière de connectique électrique et optique, en particulier dans les secteurs émergeants tels que le marché eVTOL.
Matt McAlonis est spécialisé dans la résolution des problèmes de connectivité d'alimentation et de signal pour les applications aérospatiales, notamment lorsque cela implique des connecteurs à grande vitesse, des interconnexions de circuits imprimés, des technologies de broches conformes et des solutions système VME/VPX.
Mark Benton est Ingénieur principal en développement, dans le département Architecture des Systèmes Avancés de l'unité opérationnelle Aérospatiale, Défense et Marine (AD&M).
Regarder
TE Connectivity : L'excellence technique au service de la mobilité aérienne urbaine
Apprenez-en plus sur nos capacités d'ingénierie. Regardez nos vidéos consacrées à la mobilité aérienne urbaine pour découvrir les compétences de TE Connectivity en matière d'ingénierie et en apprendre davantage sur les capacités de sa chaîne d'approvisionnement.
Mark Benton, Ingénieur principal senior du développement de l'architecture des systèmes avancés au sein de l'unité opérationnelle Aérospatiale, Défense et Marine (AD&M), explique comment les solutions RFO permettent de résoudre un certain nombre de problèmes SWAP dans les systèmes eVTOL.
Forte de son expérience dans les applications automobiles et aérospatiales, TE Connectivity dispose de la gamme de connecteurs, câblages et capteurs nécessaire pour concevoir les sous-systèmes de distribution de puissance de votre plateforme de mobilité aérienne avancée. ENSEMBLE, NOUS DÉTENONS LES CLÉS DE L'AVENIR DE L'EVTOL.
Points de vue d'experts
TE Connectivity dévoile ses programmes eVTOL, AAM et UAM
Ecoutez « The Future of Transportation », une série de podcasts réalisée avec nos ingénieurs. Les taxis aériens et les voitures volantes électriques dont on rêvait hier se transforment aujourd'hui en véritables projets de mobilité aérienne en milieu urbain. Rejoignez-nous pour en apprendre plus sur nos solutions qui participent à transformer ces rêves en réalité.
Dans ce dernier podcast, Mark Benton, chef de produit chez TE Connectivity (TE), explique comment les câbles fibre optique avancés permettent de réduire le poids et de gagner de l'espace dans les systèmes eVTOL.
Un des principaux défis de la conception de l'eVTOL est la gestion et la prise en compte de la batterie. Les concepteurs doivent tenir compte de la puissance, de la tension et de la température lorsqu'ils créent des plateformes eVTOL.
Dans ce dernier podcast, Martin Cullen, responsable du développement commercial chez TE Connectivity (TE), évoque le nouveau monde passionnant de la mobilité aérienne urbaine résultant des progrès technologiques des véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux.
La taille, le poids et la puissance continuent d'être un défi majeur pour les secteurs de l'aéronautique et de l'aérospatiale, qui cherchent en permanence des produits capables d'utiliser des tensions de fonctionnement plus élevées. Marcus Priest, expert en la matière et ingénieur chez TE Connectivity (TE), explique comment ces défis affectent le secteur et comment TE s'efforce d'innover et de contribuer à relever ces défis.
Les eVTOL ont des besoins uniques en matière d'alimentation électrique qui nécessitent une attention particulière. Le poids étant le facteur principal dans les eVTOL, chaque kilogramme compte. Les exigences en matière de câblage pour les eVTOL requièrent une réflexion innovante.