用途と特長
Q: プリロード スプリング フィンガを使用する理由は何ですか?
A: プリロード スプリング フィンガを使用すると、小さな圧縮量で同じ量の力が得られ、偏向が小さい安定した電気接触を維持できます。これらの特徴は、高さに制限のある用途に役立ちます。
Q: 目的の用途に最適なスプリング フィンガのスタイルはどれですか?
A: スプリング フィンガは通常、ボードに最後に取り付ける部品の 1 つです。どのタイプを使用するかはボードに残された高さとスペースによって異なりますが、通常は設計上のニーズに基づいて決定します。
Q: 1 つの用途で複数のタイプのスプリング フィンガーを組み合わせて使用できますか?
A: はい。1 つの用途で複数のスプリング フィンガーを使用できます。たとえば、デバイスと PCB の間でシンプルな C タイプをアースとして使用しながら、シールドなどのシンプルな接続用に複数の事前装着済みスプリング フィンガーをボード上で使用することができます。
Q: スケーラブルなスプリング フィンガーを使用する利点は何ですか?
A: スケーラブルなスプリング フィンガーも使用する設置面積は共通であるため、追加スペースを必要とすることなく簡単に設計変更することができます。