RF 同軸ケーブル コネクタとは、RF (無線周波数) 信号の損失を最小限に抑えながらアナログ信号を伝送するコネクタです。 これらの製品は、複数のメガヘルツ高周波数帯で動作するように設計されています。同軸ケーブルはシールドされているため、一般的に RF コネクタは同軸ケーブルと組み合わせて使用されます。同軸ケーブル コネクタでは、内部導体が同心の導体スリーブで被覆されており、導体とシールドは絶縁材で絶縁されています。


当社の RF 同軸ケーブル コネクタには、サイズが小さい、電気的特性の公差が厳しい、堅牢かつ軽量な材料で作られている、過酷な環境での酷使に耐えるように製造されている、といった特長があります。これらのコネクタは、簡単に取り付けられるように、クリンプ、はんだ、クランプの結線方式で製造されています。

 

当社の RF 同軸コネクタの製品ラインナップには、M39012、M55339、M83517 の認定を受けた MIL 規格コネクタも含まれます。これらのコネクタは、テレビ受信機、通信、Wi-Fi デバイス、電子機器、発射用車両、レーダ アレイ、衛星通信、その他の RF を使用する産業または科学測定機器に使用されています。

IoT ビジュアル
すべてのものがつながる未来を設計する: TE の IoT コネクティビティ ソリューション