ケース スタディ
海底ケーブル修理のためのスマート ソリューション
TE Connectivity (TE) が全世界のパートナーと協力して、ガス探査向け水中用途のための高速かつ効果的なソリューションを創出している模様をご紹介します。
背景
ある大手石油化学企業が、フィリピンの大規模な天然ガス開発プロジェクトを指揮しています。この画期的なプロジェクトは、フィリピンに堅固な経済基盤・信頼性の高いエネルギー源・清浄な環境をもたらすために策定されたものです。TE Connectivity (TE) はお客様から、ケーブル外装シースの損傷を修理可能にする高品質の製品ソリューションを提供するよう打診を受けました。ケーブルは海底 40 m の深さで使用されることから、シースの性能低下や損傷を防ぐために可能な限り早急に修理する必要がありました。
課題
お客様の出荷スケジュールに時間的制約があったため、修理用スリーブの供給と取り付けに費やせる時間は 2 週間しかありませんでした。この修理はケーブルの機械的保護と防水性を提供するため、潜水艇の安全性と機能にとってきわめて重要となります。電流シースが修理されていない場合、損傷部分から海水が浸入し、ケーブルの性能や安定性に影響を及ぼします。TE のエンジニアは、以下の 3 つの大きな課題に直面しました。
- 修理ソリューションがケーブルの機械的性能に及ぼす影響を最小限に抑えなければならない。
- 水深 40 m の過酷な環境に耐えなければならない。
- お客様のあらゆる修理要件を十分に満たしながら、2 週間という期限を厳守しなければならない。
30+
経験年数
40
水深
10
納品までの日数
ソリューション
最終的に、TE は Raychem ラップアラウンド MRSM スリーブを製品ソリューションとして提案しました。MRSM 修理用スリーブは損傷したフレキシブル ケーブルをシースの上から修理するもので、迅速、汎用的、かつ恒久的な修理が可能です。このスリーブは熱収縮するため、ワンサイズでサイズや種類の異なるさまざまなケーブルを修理できます。このワンステップ式の取り付け方法により、密閉性と防湿・絶縁性に優れた信頼性の高いシールが可能となります。
「TE と TE チェコ倉庫との直接的な共同作業は、お客様の修理のニーズに応えるだけでなく、要求された納品日や設置日に十分間に合うものでした。」
結果
TE が自社のサプライ チェーンにプロジェクトの緊急性をしっかりと伝えた後は、チェコの自社プラントで製造した製品を受け取れるようになりました。TE と各地域の供給者との緊密な連携により、お客様の修理ニーズに対応するだけでなく、引き渡し日や据え付け日に関する要望をはるかに上回ることも可能になりました。
利点
Raychem MRSM 製品は、お客様に数多くの効果的なメリットをもたらし、即時修理のニーズに応えました。
- 修理を迅速かつ恒久的に行うことができます。
- 絶縁シールは密閉性と防湿性を維持しながら、過酷な深海環境に耐えることができます。
- ワンサイズの Raychem MRSM ラップアラウンドで、サイズや種類の異なるさまざまなケーブルを修理できます。
- 製品には樹脂などの危険な材料や成分は含まれていません。
TE の各種 Raychem ラップアラウンド製品は、低電圧、中電圧、高電圧ジョイント (地中線用途やケーブル トレイ上での使用を含む) の外部保護としても使用されています。これは、Raychem ラップアラウンド製品を電気アセンブリの外部保護として利用できる可能性を裏付けます。MRSM ラップアラウンドは、海洋およびオフショア用途でも認められています。TE は、共同パートナシップを維持しながら、効果的な製品ソリューションを提供することで、お客様のニーズに継続的にお応えし、課題を解決し続けます。