ヨーロッパの電気・電子機器廃棄物: イタリア
収集とリサイクルの手配
イタリアにおける収集とリサイクルの手配
2005 年 8 月 13 日に施行された 2002/96/EC WEEE 指令を施行するイタリア法令の下で、TE は、2010 年 12 月 31 日より後に TE から購入された機器について、1 対 1 かつ同一条件の下での買い換えによって生じる WEEE の収集、処理、リサイクル、および回収を手配することが義務付けられています。この際、古い機器の重量は新しく購入した機器の重量の 2 倍未満と定められています。TE からの機器に買い換えられた古い機器は、歴史的 WEEE と呼ばれます。
また、この法令の下で、TE は、2010 年 12 月 31 日より後に TE から購入されたあらゆる新しい電気・電子機器について、その新しい機器が最終的に廃棄物になったときに、その収集、処理、リサイクル、回収を手配することも義務付けられています。これは、新規 WEEE と呼ばれます。
TE は、イタリアにおける WEEE の収集とリサイクルのすべての側面を管理するため、コンプライアンス スキーム ECOLIGHT に加入しました。詳細については、ECOLIGHT にお問い合わせください。
コンプライアンス スキーム | ウェブサイト | 電話番号 | 電子メール |
---|---|---|---|
ECOLIGHT | www.ecolight.it |
+39 0233600732 |
ecolight@ecolightitaly.it |