室内空間で野菜を水耕栽培する Verdical 社の新しいシステム開発には、TE の設計に関する専門知識と革新的技術が大きく貢献しました。
私たちは、テクノロジーを活用して、誰でもどこでも指先で簡単に新鮮な野菜が栽培できるシステムを設計しています。
Verdical では、これはすべて可能なことだと確信しています。
食品技術は急速に変化しています。
レストラン・ホテル・カフェテリアなどの外食産業です。
室内栽培により、無限の可能性が広がります。
新しいユニークな食体験、フレーバー、味覚を提供することが目的です。
Verdical との提携がもたらすビジョンは、誰でもどこでも、自由に野菜を栽培できることです。
栽培プロセス全体を自動化するにはどうすればよいか?
最小限のペースで生産量を最大限に高めるにはどうすればよいか?
TE Connectivity は 110% の支援を提供してくれました。
TE のセンサとコネクタは、当社の製品に命を吹き込みました。
TE は、電子部品だけでなく、ソリューションと専門知識においても優れています。
TE は、Verdical のユニット全体に製品を提供することができました。それによって、非接触電力のような新しい最先端の開発製品においても、設計が完全に最適化されたことを確認できました。
特に最もコスト効率に優れた水センサにおいて、TE は大きなメリットをもたらしました。
植物の栽培には、適切な環境が必要です。
温度、湿度、栄養素、水分です。
TE は、現在と未来の当社製品の開発を支援してくれる、非常に優れたパートナーです。
TE の協力のもとに、私たちは栽培のプラットフォームを構築しています。
TE Connectivity は、より安全な、持続可能かつ生産性に優れたつながる未来を目指して、可能性の限界を押し広げるイノベータを高く評価します。
Every connection counts.
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。