自動車メーカーは、より高速で軽量、低価格、さらに厳しい環境の中でも動作するバッテリーの開発を求めらえています。当社 はそうした環境下のお客様をサポートすることで、軽量かつコンパクトで、信頼性と費用対効果の高いリチウムイオン・バッテリーのソリューションを開発したのです。
環境に優しい車の開発。 自動車メーカーがハイブリッドの電気自動車に投資しているのは、持続可能なエネルギ源を利用することによって、化石燃料や石油への依存度を下げる必要があるということが主な理由です。 こうしたハイブリッド車や電気自動車における主要な技術の 1 つが間違いなくバッテリーです。
より高速で安価、かつ軽量。. バッテリーはビジネス面における大きなコスト推進要因で、同時にサイズと重量も重要です。 そのため、より高速で価格が安く、かつ軽量なバッテリーを開発することが、この技術全体において非常に重要です。
革新的なプラグ アンド プレイ ソリューション. 非常に厳しい自動車環境に多数のセルを組み入れることは、リチオムイオン バッテリーにおける接続性の問題のひとつです。 当社の TE コネクタ システムの利点は、HVA 280 製品を使用できることです。当社の実績は、標準的な端子をさまざまに構成で接続することで実現しているため、どんなタイプのヘッダでもすべてが適合してあらゆるタイプのコネクタをプラグ アンド プレイでき、これによりお客様は高電圧システムを柔軟に設計できます。
問題の解決。 当社のお客様は通常、バッテリー システムの接続性において解決すべき特定の問題や課題を相談しに来られます。 そのため、アイデアや技術を共有することが非常に重要です。 TE には業界における幅広い経験があるため、エンジニアリングに関する専門知識を問題解決に活用できます。また、現在では高電圧の経験を自動車に生かすことが重要になっているので、当社の自動車のエンジニアは環境のことや環境の厳しさを熟知しています。業界と高電圧システムを扱っている当社のエンジニアは、こうした知識をまとめて、お客様に完全なソリューションを提供できます。
考え方を根本から変える。 TE が提供するこうしたバッテリー接続ソリューションが、次世代のハイブリッド電気自動車の問題を解決します。さらにこの技術は、持続可能性と環境への配慮の両方を実現する必要があります。バッテリーをさらに軽量かつ安価にし、自動車業界を前進させていくのは、こうした技術です。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。