Tyler Kern (00:01) :
Bienvenue dans CONNECTED World, un podcast destiné aux ingénieurs qui souhaitent en savoir plus sur les tendances influençant le monde connecté et la technologie qui rend l’impossible d’aujourd’hui en une merveille de demain.
Tyler Kern (00:16) :
Bonjour et bienvenue dans CONNECTED World, un podcast de TE Connectivity (TE). Je suis Tyler Kern, votre animateur. Dans les épisodes précédents du podcast, nous avons discuté des technologies émergentes come l’IdO, la 5G et l’IA. Mais aujourd’hui, nous plongeons dans une sous-industrie et examinons les tendances et les défis pour le secteur des essais et mesures. Cette conversation va être véritablement passionnante parce que c’est une industrie vitale, le secteur de l’électronique est en pleine évolution et est devenu monnaie courante dans nos vies.
Tyler Kern (00:44) :
Je suis accompagné aujourd’hui de notre expert en la matière. Il s’appelle Ryan Chen. Il est responsable produit monde pour Board to Board chez TE Connectivity. Ryan, merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
Ryan Chen (00:54) :
Merci Tyler.
Tyler Kern (00:55) :
Avec plaisir. Alors, Ryan, nous allons discuter de l’industrie des essais et mesures aujourd’hui. Alors, parlez-moi un peu de l’importance de cette industrie pour l’électronique qui occupe une place importante dans nos vies de nos jours.
Ryan Chen (01:08) :
Comme vous venez de le dire, l'électronique fait désormais partie intégrante de nos vies, qu'il s'agisse de l'électronique grand public, des appareils de communication ou même des composants électriques des véhicules ou des appareils ménagers. Aujourd'hui il est même difficile d’imaginer une vie sans appareils électroniques. Mais pour s'assurer que chaque appareil électronique est efficace et fonctionnel avant d'aller chez l'utilisateur final, il doit être bien conçu et validé par des équipements de test et de mesure. Nous pouvons presque dire que sans essais et mesures, le développement et la production de n'importe lequel de ces appareils électroniques seraient impossibles.
Tyler Kern (01:49) :
C’est incroyable parce que vous avez tout à fait raison. Il serait difficile d’imaginer nos vies actuelles sans l’électronique, qui est devenue omniprésente tout au long de nos vies. De nos jours, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a des appareils électroniques et électroménagers, et ce genre de choses. Donc vous avez tout à fait raison. Il est difficile d’imaginer nos vies sans ces objets.
Tyler Kern (02:09) :
Alors que nous parlons d'essais et mesures, et de leur importance pour ces appareils électroniques devenus si courants, quelles sont les principales tendances que vous observez dans le secteur des essais et mesures ? Quelles sont, selon vous, les grandes tendances du moment ?
Ryan Chen (02:23) :
L’industrie des essais et mesures est comme les autres industries. La numérisation bouleverse aussi ce domaine. Les progrès des technologies, telles que la 5G, l'Internet industriel des objets, l'informatique en cloud, et bien d'autres encore, sont à l'origine de cette tendance qui se développe rapidement. Par exemple, la technologie 5G joue un rôle important dans la virtualisation et l’automatisation, qui sont, selon nous, des tendances à long terme sur le marché des essais et mesures.
Tyler Kern (02:56) :
C’est très intéressant. Parlez-moi donc un peu de certains des défis que ces tendances représentent pour les ingénieurs et pour des personnes comme vous. Quels types de défis sont posés par ces nouvelles tendances ? Comme vous l'avez dit, la numérisation, qui affecte tout en ce moment, mais comment affectent-ils les ingénieurs qui travaillent dans le secteur des tests et mesures ?
Ryan Chen (03:15) :
En raison de la numérisation déclenchée par différentes technologies avancées, comme je viens de le mentionner, les appareils électroniques deviennent de plus en plus compliqués, ce qui signifie que davantage de fonctions doivent être testées. Mais d’un autre côté, le client final demande un temps d'essai de plus en plus court afin de faire des économies de coûts.
Ryan Chen (03:36) :
C'est très courant dans l'industrie, où le coût des essais représente près d'un tiers du coût total de fabrication des puces. Le premier défi pour les ingénieurs de l’industrie des essais et mesures est donc de concevoir leur nouvel équipement d'essai, pour tester de plus en plus de fonctions, mais de plus en plus vite.
Ryan Chen (03:58) :
Deuxièmement, de nouveaux besoins d'essais apparaissent, induits par la numérisation. Par exemple, dans l’industrie automobile, de plus en plus d’articles électroniques doivent être testés et mesurés, ainsi que les besoins croissants des véhicules électriques. Les ingénieurs du secteur des essais et mesures devront concevoir de nouveaux équipements capables de fonctionner dans l'environnement difficile des applications de transport, où aucun essai n'était nécessaire auparavant.
Ryan Chen (04:29) :
Enfin, les produits d'essais et mesures, auparavant stationnaires et encombrants, deviennent plus mobiles, portables et miniaturisés. Les ingénieurs du secteur des essais et mesures doivent donc concevoir les mêmes fonctions, voire davantage, dans un facteur de forme de plus en plus petit. Voilà ce que nous considérons comme les principaux défis pour les ingénieurs en test et mesure.
Tyler Kern (04:58) :
Vous avez amené la conversation exactement là où je voulais qu'elle aille, parce que je voulais parler de cette tendance et de cette évolution que nous observons, qui consiste à abandonner les équipements encombrants et stationnaires au profit d'équipements plus mobiles, portatifs et miniatures. Quels avantages cela offre-t-il en matière d'essaie et mesures ? Cela vous permet-il d’apporter des équipements d'essais et de mesures dans d'autres installations, sur d'autres sites ? Cela vous permet-il d’être un peu plus flexible et mobile ? Parlez-moi des avantages qu'apporte ce rétrécissement de l’équipement.
Ryan Chen (05:28) :
Ce qui est intéressant, c’est que votre question m’a permis de me rafraîchir la mémoire en tant qu’ingénieur d’application sur le terrain dans ma carrière. Une fois, j’ai dû transporter un oscilloscope très encombrant et prendre des mesures à plusieurs endroits sur le site du client, pour trouver et résoudre son problème. Cela posait vraiment de grosses, grosses difficultés. Et j’aurais aimé avoir un oscilloscope plus petit et plus léger.
Ryan Chen (05:57) :
De mon point de vue, le premier avantage évident des équipements miniaturisés est qu’ils sont plus faciles d'utilisation. Dans certaines applications, la taille des équipements d'essais et mesures peut constituer un goulot d’étranglement et les équipements plus petits peuvent s'imposer face à la concurrence. Enfin, les équipements d'essais et mesures miniaturisés peuvent également apporter un avantage en termes de coût total aux clients finaux.
Tyler Kern (06:24) :
C’est très intéressant qu’il y ait cet avantage de coût là. Absolument. Ainsi, nous observons notamment la virtualisation et l'automatisation, et ces éléments modifient le secteur des essais et mesures. Parlez-moi de certains des changements que vous observez et qui sont provoqués par la virtualisation et l'automatisation dans ce secteur.
Ryan Chen (06:45) :
En fait, la plupart des entreprises sont toujours à la recherche de moyens de réduire les dépenses d'investissement et d'exploitation, tout en utilisant des technologies nouvelles et avancées pour devenir plus dynamiques en termes de capacité de fabrication ou de mise en réseau, de fonctionnalité autonome, etc. La 5G est souvent destinée à offrir une plus grande capacité de transmission et de réception de grandes quantités de données, à améliorer la réactivité et à accroître la connectivité entre de multiples appareils et applications.
Ryan Chen (07:20) :
Alors que de plus en plus de fonctionnalités passent par le cloud et que les réseaux se virtualisent, la technologie 5G peut permettre le traitement automatisé d'un énorme volume de données provenant de sources multiples dans une architecture distribuée complexe. Cette automatisation et cette virtualisation peuvent permettre aux fabricants et aux centres de données de développer leurs services et d’intégrer des technologies à bande passante plus élevée, telles que l’intelligence artificielle et le machine learning.
Ryan Chen (07:51) :
Cette technologie devient également plus critique pour tester et mesurer les dispositifs sans fil et les produits qui intègrent la virtualisation et l'automatisation. Parce que les fabricants d'équipements originaux et les opérateurs de réseaux ont souvent besoin de tester et de mesurer les performances dans des environnements et des conditions dans lesquels les appareils et les produits seront utilisés. À mesure que la technologie 5G évolue vers des fréquences d'ondes métriques plus importantes, les mesures par voie hertzienne deviennent essentielles déléguer la conception. C’est ce que nous constatons : le changement de virtualisation et d’automatisation rendu possible par la 5G pour tester et mesurer l’industrie.
Tyler Kern (08:34) :
Absolument. Donc, Ryan, nous avons mentionné quelques industries différentes. Vous avez mentionné l’automobile et nous avons aussi parlé un peu des composants, entre autres. Quelles sont les industries qui connaissent une croissance en ce moment, et comment cela entraîne-t-il un besoin en innovations en matière d'essais et mesures ?
Ryan Chen (08:51) :
Le marché global des équipements d'essais et mesures présente une énorme opportunité de croissance dans de multiples industries. Et j’aimerais sélectionner deux applications que nous venons de mentionner plus tôt, qui stimulent considérablement la forte croissance de ce marché.
Ryan Chen (09:10) :
Le premier est le secteur industriel. Prenons le SOC, qui signifie système sur une puce dans un téléphone intelligent. Combien de caractéristiques et de fonctions supplémentaires y a-t-il dans les smartphones d'aujourd'hui, par rapport à ceux d'il y a 5 ou 10 ans ? Avec l’augmentation des fonctionnalités, rendues possibles par le SOC, la taille des smartphones est plus compacte. Ainsi, la complexité de l'essai d'une puce SOC augmente rapidement, ce qui entraîne des défis et de nouvelles opportunités pour la croissance du marché du test et de la mesure. De plus, les acteurs des essais et mesures sont poussés par les clients finaux à continuer d'innover leurs plateformes d'équipements d'essai afin de répondre aux pressions de plus en plus fortes exercées sur les délais de commercialisation dans l'industrie.
Ryan Chen (10:02) :
Ensuite, il y a l’industrie du transport. Comme nous le savons tous, les voitures sont de plus en plus électriques et connectées. Le contenu à tester et à mesurer dans nos voitures devrait avoir un taux de croissance très élevé. Le contenu électronique d’une voiture pourrait représenter environ 30 % de ce dernier en moyenne. La contribution est gérée par une plus grande pénétration des voitures électriques, une plus grande couverture ADAS. ADAS signifie systèmes avancés d'aide à la conduite, et il faut davantage de capteurs. Les ingénieurs automobiles peuvent avoir besoin de mesurer plus de signaux avec une complexité plus élevée en parallèle. Ils doivent capturer et analyser autant de données que possible, et le plus rapidement possible. Les besoins en matière de haut débit et de bande passante ne cesseront de croître, de même que les besoins en matière d'analyse des données. D'ailleurs, en saisissant cette chance, chez TE, nous avons des offres de produits plus vastes où ce genre de systèmes haute performance à large bande passante. Nous transférons des données à haut débit, comme nos connecteurs de fond de panier STRADA Whisper.
Tyler Kern (11:14) :
Absolument. C'est une bonne réflexion à souligner à la fin de cet épisode. Vous avez aussi mentionné à quelques reprises que ce qui se passe permet une plus grande efficacité dans le processus et une plus grande convivialité pour le client. Donc une partie de tout ce qui se passe consiste à réduire les coûts pour les clients et les consommateurs, ce qui est important, n'est-ce pas ? Vous voulez vous assurer que tout est testé et mesuré correctement et tout valider, mais aussi veiller à un coût réduit pour le client, n’est-ce pas ?
Ryan Chen (11:45) :
Oui.
Tyler Kern (11:48) :
Absolument. Absolument. Ryan Chen, responsable produit monde pour Board to Board chez TE Connectivity. Merci beaucoup de vous être joint à moi aujourd’hui et pour parler de l’industrie des essais et mesures, de certaines des autres industries qui stimulent la croissance dans ce domaine et des grandes tendances et défis que vous constatez en ce moment. Ryan, merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
Ryan Chen (12:03) :
Oui merci Tyler.
Tyler Kern (12:06) :
Avec plaisir. Merci à tous d’avoir écouté cet épisode de CONNECTED World, un podcast de TE Connectivity. Nous sommes ravis de vous avoir accueilli aujourd’hui. Bien sûr, les épisodes précédents du podcast sont disponibles. Donc si vous avez loupé les épisodes sur l’IdO, la 5G ou l’IA, ou l’un des autres podcasts que nous avons déjà enregistrés dans cette série, écoutez-les et tenez vous au courant des dernières nouveautés dans le monde connecté, car nous traversons une période d’innovation incroyable. Vous pouvez donc allez écouter les épisodes d’autres experts en la matière.
Tyler Kern (12:34) :
Et pendant que vous y êtes, veillez à vous abonner au podcast pour rester informé des dernières nouveautés. Vous pouvez vous abonner sur Apple ou Spotify. Nous reviendrons bientôt avec plus d'épisodes. Ce fut un plaisir d'être votre animateur, Tyler Kern. Merci beaucoup d’avoir écouté.
TE, TE Connectivity,TE connectivity (logo), STRASA et STRADA Whisper sont des marques déposées des sociétés du groupe TE Connectivity Ltd. Tous les autres logos, noms de produits et/ou noms de sociétés mentionnés peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.