ケース スタディ
高電圧ケーブル付属品の
イノベーション
当社は、電力を遮断せずにタイプとサイズが異なるケーブルを短期間で接続するために、ヨーロッパの電力会社をサポートしました。
TE は、パワー フローを維持する製品を提供します。
TE のエンジニアおよび営業担当者は、用途にまつわる困難な課題に取り組むヨーロッパのお客様を支援しました。異なるタイプとサイズのケーブルを接続する必要があり、限られた時間で停電を回避しなければならないときには、すぐに使えるソリューションが必要不可欠です。
課題
ケーブルが 1 本損傷しただけで電力を供給できなくなり、据付現場に停電が発生する緊急事態に直面した電力会社がありました。在庫には類似のケーブルがありませんでしたが、送電ラインの復旧は急務です。
使用できる市販ケーブルは見つかりましたが、すぐに入手することは不可能でした。送電停止が長期化すると莫大な補償金額が発生することから、これは受け入れがたい事態です。別の手段を考えてこの大問題を早急に解決する必要があります。
この電力会社は TE Connectivity (TE) の専門家に相談し、支援を依頼しました。問題は、本来とは異なるサイズや異なる構造のケーブルをきわめて限られた時間でつなぎ合わせなければならないという点にあります。
標準のシングルピース ジョイントではこの作業を実現できません。送電ラインの復旧には別の手段が必要でした。
ソリューション
60 年を超える経験を持つ TE では、専門家が 3 ピース ジョイント (EHVS-145T) の使用を提案しました。これは、断面積と構造が異なる複数のケーブルを接続できます。
このジョイントでは、最大で 170 kV の電圧クラスに対応できる組み立て式 3 ピース設計を採用しています。シールドおよび金属シースに対しては、さまざまな設計のポリマー絶縁ケーブルが適合します。幾何学的構造による応力制御を組み込んだシリコン ゴム製ジョイント部品も、実証済みの電気的性能を備えています。
キットを構成するコネクタにより、TE はコンポーネントだけではなく、ソリューションを提供します。この特殊なコネクタも、設置に当たり作業者に特段のトレーニングを必要としません。
このタイプのジョイントは TE の標準製品であるため、数日で納品できます。このお客様は、アルミニウム製のコルゲート シースを備えた 500 mm² 132 kV のケーブルを、アルミニウム製の円滑な形状のシースを備えた 1200 mm² 132 kV のケーブルに接続しました。
この電力会社では、この革新的なソリューションにより、障害が発生した送電ラインに短時間でさまざまなタイプのケーブルを容易に設置できました。その結果、短時間で送電が復旧しています。
60+
HV ケーブル 付属品における、長年の経験
170 kV
最大 170 kV までに対応可能な、3 ピース ジョイント
ゼロ
据付業者向け追加トレーニングの所要回数
結果
プロジェクトは 1 つとして同じものがなく、どの高電圧ケーブル接続ポイントも非常に重要です。優れたカストマ体験を提供することを使命とする TE では、導入期間と据付時間を最小限に抑えるよう設計・開発・製造されたソリューションによって、ほぼすべての電源ケーブルに適合する付属品を開発しました。

ケース スタディのダウンロード
当社の革新的なソリューションが、電力会社の重大な問題をどのように解決したかをご紹介します。