TE Connectivity は、新しいアンチバンダル照光式静電容量スイッチを発表します。
公開
05/13/19
ダルムシュタット、ドイツ
2019 年 5 月 13 日
接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は、AVC シリーズの新製品、アンチバンダル照光式静電容量プッシュボタン スイッチを発表しました。RoHS 指令に適合する AVC スイッチは、過酷な環境のさまざまな用途に対応するように設計されています。
TE Product Manager の Zackary Noel は、次のように述べています。「新しい AVC スイッチは、過酷な環境で機能することをお客様に保証するため、広範囲にわたって試験が行われました。塩水噴霧試験から物理特性試験まで、AVC スイッチには IEC 60529 規格の一部である IP68 保護等級認定が含まれています。」
TE のアンチバンダル スイッチは、予想される幅広い用途範囲に対応するため、直径 16 mm、19 mm、22 mm のブッシングが用意されています。また、AVC シリーズのスイッチは、取り付けに便利な長さ 500 mm のリード線を備えています。シリーズの特長には、ゼロ作動力、非依存型 2 色または 3 色 LED 制御、モーメンタリ動作・ロック動作のオプションが含まれます。
Zackary Noel は、次のように続けています。「自動車用電子部品から園芸用、厳密なアクセス制御システムまで、幅広い用途に対応する TE の AVC スイッチは、過酷な状況に理想的な製品です。また、最大 5,000 万サイクルの長寿命を備え、お客様の信頼できる持続可能なソリューションに欠かすことのできないスイッチとなります。」
TE のスイッチの詳細については、 TE Web サイトをご覧ください。
TE について
TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。