注目の製品: SlimSeal コネクタ丸型シリーズ

SlimSeal
コネクタ丸型シリーズ

TE Connectivity (TE) は、過酷な環境での動作に必要となる電力および信号接続用電線対電線用途のSlimSeal コネクタ丸型シリーズを発表しました。

April 13, 2017

HARRISBURG, Pa., USA – コネクティビティおよびセンサ ソリューションのグローバルリーダーである TE Connectivity (TE) は、過酷な環境での動作に必要となる電力や信号の接続用電線対電線用途の コンパクトな IP67 防水丸型プラスチック コネクタ『SlimSeal コネクタ丸型シリーズ』を発表します。このコネクタは IP67 定格を満たすもので、完全な耐塵性を備え、最大 1 メートル深度での水の侵入や埃の侵入に耐えられます。

TE の SlimSeal コネクタ丸型シリーズは、オーバーモールドされたケーブル アセンブリとして 2 極、3 極、4 極のバージョンが用意されています (ケーブル長はご要望に応じてカスタマイズできます)。配置済みの 1/4 回転結合リングを備え、ポジティブ ロックと嵌合位置アライメント機能によって容易なコネクタ嵌合を実現します。 配置済みの 1/4 回転結合リングを備え、ポジティブ ロックと嵌合位置アライメント機能によって容易なコネクタ嵌合を実現します。極数ごとに異なる配列になっていますので、異なる極数のコネクタに誤嵌合されることはありません。オス型およびメス型の半体を嵌合する時の明瞭なロック音によって確実かつ安全な嵌合を実現します。

この新しいコネクタは、屋外 LED 照明・建築照明・ガーデン ライトなどの用途向けに設計されています。3 極タイプは 7 A、4 極タイプは 6 Aで動作します。最大動作電圧は 300 VAC です。使用温度範囲は -25 ~ 80°C です。ハウジングは熱可塑性樹脂製で、V-0 の UL94 燃焼性定格を備えています。

TE、TE Connectivity およびロゴとしての TE Connectivity は、TE Connectivity Ltd. グループ会社の商標です。