今回の提携を通じて、25,000 点を超える新たなモデルをリリース
公開
02/14/18
メディアからの問い合わせ
Rachel Quimby
610-893-9593
rachel.quimby@te.com
プレス リリース
エンジニアは、無料の記号類やフットプリントを利用して、構成部品の設計に幅広く組み込むことが可能に。
SCHAFFHAUSEN (スイス) および サンフランシスコ (カリフォルニア州) (2018 年 2 月 14 日) -- コネクティビティおよびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) ならびに、インターネット初の回路基板設計用パーツ ライブラリ SnapEDA は、製品の市場投入をスピードアップさせるため、電子機器デザイナー向けに 25,000 点を上回る新しいデジタル モデルを提供することを発表しました。
デザイナーはこれまで、設計に含まれる個々のコンポーネントのモデル作成という時間ばかりを消費する単純作業に、何日もの時間を割かれていました。コネクタなど一部のコンポーネントは、標準とは異なる形状・極間・パッド・カットアウトによってモデル作成が特に難しくなります。
今回の新たな提携により、デザイナーは TE 製コンポーネント向けの PCB (プリント基板) フットプリントや記号類を無料でダウンロードできるようになり、貴重な時間を節約して、製品の最適化や技術革新に集中することができます。モデルは、Altium・OrCAD・Allegro・Eagle・PADS・DXDesigner・KiCadと互換性があります。
こうしたコンポーネントには、USB・フレキシブル プリント 回路・モジュラ・モバイル バッテリ・端子・ジャック コネクタといった広範に及ぶコネクタのほか、センサ・ヒューズ・開閉器・リレー・DC-DC コンバータ・サーミスタ・抵抗器・ダイオードが含まれます。
「TE Connectivity は極めて広範な製品ラインナップを提供しています。コネクタからセンサまでのあらゆるものについて、製品に必要な記号類やフットプリントを即座にダウンロードできるため、デザイナーは広範に及ぶ構成要素を滞りなく選択して、設計に組み込むことができます」と、SnapEDA の CEO である Natasha Baker は述べています。
「7,000 人を超えるエンジニアを擁する世界的なテクノロジー企業として、TE ではこうしたデジタル モデルがデザイナーにとっていかに重要であるかを熟知しています」と、TE Connectivity で Engineering Excellence の VP を務める David Sinisi は述べています。「SnapEDA との提携を通じて、当社のモデルを無料でご提供することによって、エンジニアがこれまでよりも簡単・迅速・便利に製品の最適化および市場投入を実現できることとなり、非常に嬉しく思います」
プロセスはシンプルです。TE Connectivity または SnapEDA のウェブサイトから目当ての製品を探し、モデルをダウンロードしてデザインにドラッグ アンド ドロップするだけで、モデルを利用できます。
SnapEDA ではモデルを提供するだけでなく、モデルが準拠している規格も把握できます。たとえば、フットプリントが TE Connectivity で推奨している寸法や産業規格 (IPC-7351B など) に従っているかが、デザイナーに分かる仕組みになっています。個々のモデルには、SnapEDA により特許申請中の検証チェッカーが自動生成したレポートが記録されており、製造時によくある問題の防止に役立ちます。