TE Connectivity が、プッシュイン式クランプ結線スタイルの Buchanan PCB コネクタ製品ラインナップを拡大
公開
09/18/19
ダルムシュタット、ドイツ
2018 年 9 月 18 日
接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は本日、プッシュイン式クランプ結線スタイルを採用したメンテナンス フリーの Buchanan PCB コネクタ製品ラインナップ拡大を発表しました。今回登場した TE の新製品は、フェルール有りワイヤやフェルール無し単線を、特殊工具を使うことなく軽い力で挿入・取り外しできます。工具不要の設計により、従来型のネジ式クランプ結線に比べて設置所要時間を最大 80% 短縮できます。
新たに登場するのは、ストレート/直角タイプのシュラウド付き嵌合ヘッダを備えた、2 ピース タイプのプラグ コネクタです。「TE のエンジニアは、工場やプロセス オートメーション産業など、過酷で振動にさらされる環境の動作ユニットや制御ユニットにおいて、高密度・信号伝達・電力供給が求められる用途を想定して製品設計を行いました」と、Product Manager の Christian Netsch は述べています。
TE によるラインナップ拡大の先頭を切るのが、5.00 mm ピッチ設計と多彩な極数 (2 極 ~ 16 極) を組み合わせたバージョンです。設計にあたって、幅広い用途への対応を可能にする柔軟性を提供します。ご要望に応じて、お客様それぞれの要件に応じたソリューションを実現する、カスタマイズ バージョンも提供いたします。Christian Netsch によれば、「新しい BUCHANAN PCB コネクタは、安全性を損なうことなく効率的な設置ができるため、サーボ/インバータ ドライブ、各種制御装置、電源ユニット、空調 (HVAC) システムでの使用を想定しています」。
ハウジングは UL 規格および VDE 規制に準拠しており (申請済)、UL94 難燃性定格 V-0 であるポリアミド 66 を使用しています。コネクタは AWG 26 ~ AWG 12 のサイズに対応します (0.14 ~ 2.5mm2)。詳細については、 こちらを参照してください。
ご質問
TE について
TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。