NVMe (不揮発性メモリ エクスプレス) ストレージ
ソリューションの性能最適化を促進
公開
10/23/20
メディアからの問い合わせ
データアンドデバイス 川前 貴裕
044-844-8721
kawamae.takahiro@te.com
SAS レーンは 24 Gbps、PCIe レーンは 16 GT/sに対応
2020年10月23日– 高速演算と大容量ネットワーク通信分野における世界的大手メーカーであるTE Connectivity (NYSE:TEL) の日本法人タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社(本社:神奈川県川崎市)は本日、第 4 世代シリアル アタッチド SCSI(SAS、シリアル アタッチド スモール コンピュータ システムインタフェース)に対応するリセプタクルを発表しました。TEの新しいSAS/PCIe Gen 4 コネクタは、24 ギガビット/秒 (Gbps) と 16 ギガ トランスファー/秒 (GT/s) の各速度でそれぞれ SAS と PCIe の両レーンをサポートできます。
これらの新しい 68 ピン リセプタクルは、SFF-8630、SFF-8680、および SFF-8432 インタフェースと互換性のある SFF-8639 仕様に対応するように設計されています。これらのインタフェースは、12G、6G、3G SAS および SATA コネクタと下位互換性があります。このように製品の設計と速度を新たに強化したことで、別のプロトコルのドライブを使用する際にボード設計を変更することなく、通常は3 モード ストレージ (SATA、SAS、NVMe ドライブ) 用途に対応します。また、お客様が SAS/PCIe Gen 3 製品を SAS/PCIe Gen 4 にアップグレードする際、SAS/PCIe Gen 4 リセプタクルは、対象用途のボード設計レイアウトに応じてさまざまなフットプリントに対応します。これらの新しいリセプタクルは、調整不良の防止に役立つセルフアライメント機能を備えています。
TE の Data and Devices 部門でプロダクト マネージャを努める Michael Wu は次のように述べています。「SAS/PCIe Gen 4 (U.2/U.3) リセプタクルは「スマート」製品です。費用対効果の高いストレージ ハード ディスク ドライブ (HDD)、高性能 サーバ ソリッドステート ドライブ (SSD)、または高速 PCIe 生産で使用できます。高速化の市場ニーズに応えようと NVMe ストレージがますます普及するなか、当社の SAS/PCIe Gen 4 リセプタクルを使用することで、自社ストレージとサーバの性能をさらに最適化しやすくなります。」
製品情報について
TE について
TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。