TE NEWS: TE Connectivity、過酷な環境下で稼働する商用車両やマシンの性能と信頼性の向上に貢献

KISSLING リレーとスイッチの製品群で、防水コネクタおよび特殊スイッチングソリューションの幅広い選択肢を提供

公開

03/13/24

メディアからの問い合わせ

マーケティング 櫛引 健雄
TEL: 044-844-8011
E-mail:kushibiki.takeo@te.com

ノースカロライナ州、ウィンストン・セーレム

2023年3月13日

産業・商業輸送(Industrial and commercial transportation、ICT)業界の過酷な環境下での稼働時は、エラー、障害、一切のダウンタイムも許されません。そのため、信頼性の高い製品を提供できるパートナーが不可欠です。コネクティビティおよびセンサー分野において世界的なリーディングカンパニーであるTE Connectivity(NYSE: TEL、本社:スイス、シャフハウゼン、以下「TE」)は、長年の実績と業界で定評を得ているKISSLING リレーとスイッチの製品群を提供することにより、過酷な環境においても安心して作業を進められます。建設、農業、商業輸送、防衛、航空、鉄道などの分野で使用されているリレーおよびスイッチは、車両および設備へ電力を供給し続けることを実現し、最も過酷な環境に対応できるように設計されています。

 

パワーリレー、バッテリーディスコネクト、または緊急停止スイッチが故障すると、緊急性の高いプロジェクトとオペレーションに支障をきたし、その結果、コスト、パフォーマンスに深刻な影響を生じる可能性があります。さらに、建設現場での厳格な納期、農業の季節ごとの収量目標、時間的制約のある商業輸送は、すべては複雑なマシンのスムーズな稼働が不可欠です。また、定期的な修理と保守点検も貴重な時間を消費します。TEのKISSLINGリレーとスイッチは、これらのプロセスを効率化し、車両やマシンを迅速に復旧させるために、堅牢で信頼性が高く、ダウンタイムを削減するために最適化されています。

 

TEの産業・商業輸送事業部の営業担当VPであるJon Harman(ジョン・ハーマン)は、次のように述べています。「産業および商業車両や設備は、現場で稼働する際に、温度、湿度、汚れ、衝撃、振動などの極端な環境にさらされます。バッテリーディスコネクトおよび緊急停止スイッチからパワーリレーなどに至るまで、TEのKISSLINGリレーとスイッチ製品群は、あらゆる使用用途において完全な信頼性を実現します。堅牢性は私たちのDNAに組み込まれており、当社は現状のみならず今後の産業および商業輸送メーカーのニーズを満たすために全力で取り組んでいます。」

 

KISSLINGリレーとスイッチの製品群には、70年以上にわたる実績を持つ防水コネクタおよび特殊な製品を幅広く取り揃えています。現在、電子化や電動化の台頭に対応できる柔軟で将来性あるデザインが求められています。これらのトレンドは、産業および商業輸送において大きな変革をもたらし、広範で多様な製品群がさらに求められています。

 

そして健康、安全の確保も十分でなくてはなりません。高性能には高電力と高電圧を要求されるため、潜在的な故障は車両だけでなく、そのオペレーターにも危険が伴います。そうしたリスクの回避には、信頼性・安全性に優れたバッテリーディスコネクトスイッチや緊急停止スイッチ、パワーリレーがなくては成り立ちません。

 

TEの広範なKISSLINGリレーとスイッチ製品群には、柔軟性を高める標準化およびカスタマイズされたオプションが用意されています。また、この製品群が提供する堅牢なソリューションは、最も過酷な条件下で耐えうるように設計されており、高強度で作業するオペレーターを保護する信頼できる安全機能を備えています。

 

TEのKISSLINGリレーズおよびスイッチ製品群に関する詳細は、TE.com/KISSLINGをご覧ください。