特長と利点
Q: どのワイヤゲージを使用しますか?
A: Pivot シリーズは AWG 22 ~ 24 に対応し、Pivot II シリーズは AWG 22 ~ 26 に対応します。
Q: ワイヤをコネクタに貫通させる必要はありますか?
A: 貫通させない場合は、シングル エントリとダブル エントリのどちらのスタイルを使用してもかまいません。貫通させる場合は、必ずダブル エントリ スタイルを使用します。
Q: どのような種類の環境でこのコネクタを使用しますか?
A: 過酷な環境で使用する場合のために、グリースを充填したタイプをご用意しています ( ピボット コネクタ シリーズのクイック リファレンス ガイドにある型番表を参照してください)。
Q: スタッファ ラベルの "T" と "R" は何を意味していますか?
A: "T" は "Tip" (チップ)、"R" は "Ring" (リング) の略です。これらは電話ジャックを扱うときによく使用される電気通信業界の専門用語です。
Q: これらのコネクタをサポートするためにどのようなツーリングが必要ですか?
A: これらのコネクタをサポートするために必要なツーリングは、ワイヤを適切なサイズに切断する工具だけです。IDC コンタクトが使用されているため、工具は必要ありません。
Q: AMP ピボット コネクタ シリーズのサポート範囲外の AWG を使用しなければならない場合はどうすればいいですか?
A: 端子台ファミリを使用することを推奨します。これは AWG 12 ~ 30 に対応します。
Q: 1 つのコネクタで何本のワイヤを使用できますか?
A: 1 ペア、2 ペア、4 ペアのコネクタをご用意しています。各ペアに 2 本のワイヤを収容でき、複数のコネクタを横並びに配列することができます。