製品情報

Q: 半導体リレー (SSR) とは何ですか?

A: SSR は可動接点のないリレーで、トライアック、サイリスタ、ダイオードなどの半導体スイッチング素子を使用します。入力側tと出力側はフォトカプラを使用して絶縁されています。 

 

Q: SSR と電気機械リレーの違いは何ですか?
A: どちらも同じスイッチング機能がありますが、構造が異なります。SSR にはアーマチュアや金属接点のような可動部分はありませんので、雑音やアークがありません。

 

Q: SSR は電気機械リレーよりも高価ですか? 

A: 最初の購入時は SSR のほうが高価です。しかし、長寿命と高負荷対応能力を考えると、長期的には SSR のほうが経済的になります。 

 

Q: SSR の使用を考慮すべき理由は何ですか?

A: SSR は高速スイッチング機能を備え、スイッチング動作数は無制限です。端子が腐食する可能性を心配する必要がありません。SSR は半導体スイッチング素子を使用しているからです。SSR にはゼロ クロス機能もあります。

技術情報

Q: SSR は NC 構成で使用できますか?

A: はい、できます。

 

Q: SSR には EMR と同様の多接点フォームがありますか?
A: いいえ。切り替え端子オプションは SSR では利用できません。技術的に制約があるためです。

 

Q: 直列/並列の組み合わせ/直列と並列の組み合わせで SSR を接続することができますか?

A: 直列と並列接続は可能ですが、半導体の特性はデバイスごとに異なりますのでこのオプションはお勧めしません。

 

Q: SSR ではどのような種類の負荷を切り替えられますか?

A: SSRは、抵抗負荷、誘導負荷、容量性負荷を切り替えられます。たとえば、次のようになります。

抵抗負荷: ランプ、ヒーター、抵抗器。

誘導負荷: モータ、ソレノイド コイル、変圧器。

容量性負荷: 電力コンデンサ、コンデンサ。 

 

Q: 利用できる取り付けタイプは何ですか? 

SSR には、PCB、パネル取り付け、DIN レール取り付けオプションがあります。

 

Q: SSR の使用にあたって、"不可欠な"条件は何ですか?

A: 3 アンペア以上の負荷電流には、必ず、外付け放熱器を使用してください。放熱器に取り付ける前に、SSR の底部に放熱コンパウンドを塗ってください。