DT-XT防水型コネクタシステムは、過酷な環境で動作する商用車用途向けの革新的で 高性能なシーリング技術を揃える
公開
06/07/21
メディアからの問い合わせ
ICT事業部 石川 正隆
044-844-8756
Ishikawa.masataka@te.com
アメリカノースカロライナ州、ウィンストン・セーラム
2021年6月7日
現在、車両の多機能化に伴い、かつてないほど多くのコネクタが使用されています。単一のコネクタのシール性に不具合が発生した場合にシステム全体が故障する可能性があるため、故障のリスクが高くなっています。 過酷な環境で商用車を運転するお客様の信頼性ニーズに応えるために、接続およびセンサの世界的なリーダーであるTE Connectivity(NYSE:TEL、本社:スイス、シャフハウゼン;以下「TE」)は、DT-XT防水型コネクタシステムを含む堅牢な商工業用輸送(Industrial and Commercial Transportation;以下「ICT」)コネクタのポートフォリオを拡大しました。
DT-XT防水型コネクタシステムは、革新的で高性能なシーリング技術を備えています。 高度なシーリング材と共有結合により、柔軟性を向上し、ICT市場向けの引裂き抵抗とシールの位置決めが改善されました。 さらに、ケーブル管理が強化され、後部シーリングカバーが水の浸入を防 ぎます。 このコネクタは、現在の業界標準工具に適合する実績のある設計を採用しているため、コストのかかる再設計を行なう必要はありません。 DT-XTコネクタは、IP69K規格に適合し、J2030パワーウォッシュ試験済みです。
TEのプロダクトマネジャーであるRyan Wuは、次のように述べています。「耐久性と信頼性の高い製品をお客様に提供することがTEの最優先事項です。 DEUSTCHコネクタシリーズの最新製品DT-XTコネクタは、耐久性と堅牢性に優れた信頼性の高いコネクタソリューションを提供し、コスト削減、組立時間の短縮を実現します。」
DT-XT防水型コネクタシステムには、車両内での安全な嵌合と電気接続を可能にするロックが内蔵されているため、確実な嵌合と抜去が可能です。ロック機構のフィンガーグリップはリブ付き表面を備え、水、汚れ、油が指に付いていても容易に接続、取り外し、解除することができます。 さらに、DT-XT圧着端子シリーズの使用により、力を掛けなくても挿入や抜去することができます。
TEでは、豊富なカラーとカスタムオプションを取り揃えたDT-XT密閉接続システムを提供して、ポカヨケを強化し、ワイヤラベルの必要性を削減します。
詳細については、te.com/ict.をご覧ください。