Raketenabwehrsysteme
Die Auswahl der richtigen Art von Raketenabwehrsystem – und der maßgeschneiderten Bauelementen darin – kann eine entscheidende Rolle in der modernen Militärstrategie spielen.
Wenn es um die nationale Verteidigung geht, kann die richtige Rakete entscheidend sein. Die meisten Nationen setzen auf eine Mischung aus Raketentechnologie-Programmen zur Verteidigung, zur Reaktion auf Bedrohungen oder zur Abschreckung. Heute gewinnt eine relativ neue Kategorie von Raketen an Bedeutung. Hyperschallraketen machen Schlagzeilen und treiben die Innovation bei der Konstruktion und Entwicklung neuer Waffen voran. Unabhängig von der Art der Rakete müssen alle Raketen so ausgelegt und gebaut sein, dass sie unter extremsten Bedingungen funktionieren. Konventionelle Raketenabwehrsysteme lassen sich in drei Kategorien einteilen:
- Abfangraketen (Interceptors)
- Traditionelle Raketen
- Strategische Waffen
Abfangraketen (Interceptors)
Diese erste Kategorie von Raketen ist rein defensiver Natur. Abfangraketen werden zur Verteidigung gegen feindliche Angriffe eingesetzt, indem sie ankommende Raketen zerstören, bevor sie ihr beabsichtigtes Ziel erreichen. In den USA sind die beiden wichtigsten Abfangraketenprogramme das Phased Array Tracking Radar to Intercept of Target (PATRIOT) Advanced Capability-3 (PAC-3) und das Terminal High Altitude Area Defense (THAAD): Integrated Air and Missile Defense. Das Ziel beider Programme ist es, amerikanische und verbündete Anlagen im Falle eines Angriffs zu schützen.
Traditionelle Raketen
Konventionelle Raketen werden dadurch definiert, wo sie gestartet werden und welche Ziele sie haben:
- Luft-Luft-Raketen: Eine Luft-Luft-Rakete ist ein Gefechtskopf, der von einem Flugzeug aus abgefeuert wird und ausschließlich dem Zweck dient, ein anderes Flugzeug zu zerstören. Die AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) ist die am häufigsten von der U.S. Navy und der Air Force eingesetzte Luft-Luft-Rakete. Die AIM-120 sind mit dem F-35, dem F-16 und anderen amerikanischen Kampfjets kompatibel. Der AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) ist die nächste Generation von Luft-Luft-Raketen.
- Luft-Boden-Raketen: Diese Gruppe besteht aus Raketen, die von einem Flugzeug aus gestartet werden und auf ein Ziel am Boden gerichtet sind. Luft-Boden-Raketen sind das Rückgrat der jüngsten US-Militäroperationen und werden auch in zukünftigen Konflikten eine wichtige Rolle spielen.
- Anti-Schiffs‑Raketen: Anti-Schiffs-Raketen werden aus der Luft oder vom Boden aus eingesetzt, um Schiffe und große Militärboote auf See zu bekämpfen. Anti-Schiffs-Raketen sind im Vergleich zu den Zielen, die sie zerstören sollen, relativ preiswert. Das stellt für kleinere Nationen einen Vorteil dar.
Strategische Waffen
Strategische Waffen sind zur Abschreckung gedacht und werden nur als letztes Mittel eingesetzt. Die landgestützte Interkontinentalrakete (ICBM) Minuteman ist die Grundlage des primären strategischen Raketenprogramms der USA. Eine Minuteman-Rakete ist ungefähr so groß wie eine Weltraumrakete. Raketen dieser Größenordnung sind mit höheren Kosten und zusätzlichen Wartungsanforderungen verbunden.
Hyperschallraketen
Eine relativ neue Klasse von Raketen hat in den letzten Konflikten für Schlagzeilen gesorgt – Hyperschallraketen. Der Begriff Hyperschall bezieht sich auf Objekte, die sich schneller als Mach 5 bewegen, was der fünffachen Schallgeschwindigkeit entspricht. Allerdings haben einige Länder unbestätigte Behauptungen aufgestellt, dass ihre Hyperschallraketen schneller als Mach 10 fliegen können.
Hyperschallraketen kombinieren unglaubliche Geschwindigkeit mit aktiven Lenksystemen für extreme Manövrierfähigkeit. Diese fortschrittlichen Raketen fliegen viel niedriger als konventionelle Raketen und folgen keiner vorhersehbaren ballistischen Flugbahn. Dadurch ist es wesentlich schwieriger, die Flugbahn einer Hyperschallrakete vorherzusagen und sie abzufangen, bevor sie ihr Ziel erreicht.
Hyperschallraketen können von Kampfjets aus gestartet werden. Sie wurden auch von U-Booten aus abgefeuert, was eine größere Herausforderung darstellt, da U-Boote schwieriger zu entdecken sind. Heute tätigen die USA und ihre Verbündeten erhebliche Investitionen, um ihre eigenen Hyperschallraketenprogramme zu entwickeln und voranzutreiben.
Die sich verändernde Ökonomie der Militärstrategie
Kleinere, intelligentere und effizientere Waffen setzen neue Maßstäbe für den Erfolg militärischer Einsätze.
Im Jahr 2022 versenkte eine gelenkte Anti-Schiffs-Rakete, die 1 bis 2 Millionen US‑Dollar kostete, erfolgreich ein Schiff, das für geschätzte 500 Millionen bis 1 Milliarde US‑Dollar gebaut worden war. Die Möglichkeit, dem Feind mit einer viel preiswerteren Waffe einen so großen Schaden zuzufügen, bietet einen enormen Vorteil. Eine Nation kann es sich nicht leisten, dass ihre teuersten militärischen Anlagen durch viel weniger teure Waffen verwundbar sind.
Raketen für raue Umgebungen entwerfen
Die Herausforderung für Waffenkonstrukteure besteht darin, dass eine Rakete ein komplexes Objekt mit hochentwickelter Elektronik ist, die sehr empfindlich auf hohe Temperaturen und raue Umgebungen reagiert.
Unabhängig davon, wie eine Rakete kategorisiert werden kann, müssen alle Raketen so konzipiert und gebaut werden, dass sie unter extremen Bedingungen am Boden, in der Luft und oft auch auf See funktionieren. Wenn zum Beispiel eine Hyperschallrakete, die mit Mach 10 fliegt, in die Nähe der Atmosphäre kommt, führt die Reibung an der Außenhaut der Rakete zu einem sehr starken Anstieg der Außentemperatur der Rakete. Die Oberfläche der Rakete kann über längere Zeit Tausende von Grad Fahrenheit erreichen – möglicherweise sogar den Schmelzpunkt einiger der in der Konstruktion verwendeten Metalle.
Moderne Steckverbinder und Bauelemente für alle Raketentypen
TE Connectivity (TE) bietet ein umfangreiches Portfolio an Steckverbindern, Relais, Kabelschuhen, Drähten und Kabeln sowie anderen integrierten Raketenkomponenten, welche die aktuellen Militärstandards für robuste Computer erfüllen oder übertreffen. TE passt die Bauelemente an die einzigartige Länge und Form einer Rakete an. Ob es sich um einzelne Bauelemente oder komplette Baugruppen handelt, TE sorgt für ein homogenes Design.
Setzen Sie sich mit TE in Verbindung
Wenn Sie weitere Informationen über die Lösungen von TE für Raketenabwehrsysteme wünschen, laden Sie unsere Infografik 2022 Teileliste für Raketenhersteller herunter oder wenden Sie sich an TE, um mit einem Ingenieur zu sprechen.
Wichtige Erkenntnisse
- Die richtige Rakete kann die moderne Militärstrategie grundlegend verändern.
- Abfangraketen werden zur Verteidigung gegen feindliche Angriffe eingesetzt, indem sie ankommende Raketen zerstören, bevor sie ihr beabsichtigtes Ziel erreichen.
- Luft-Luft-, Luft-Boden- und Anti-Schiffs-Raketen sind die wichtigsten Arten von Raketen, die bei Angriffen auf einen Feind eingesetzt werden.
- Strategische Waffen sind zur Abschreckung gedacht. Sie werden nur als letztes Mittel eingesetzt.
- Hyperschallraketen kombinieren eine unglaubliche Geschwindigkeit mit einer extremen Manövrierfähigkeit, wodurch es schwieriger wird, sie abzufangen.
- Die USA und ihre Verbündeten liefern sich ein Wettrennen bei der Entwicklung von Raketensystemen, die mit den Hyperschall-Raketenprogrammen anderer Länder konkurrieren.
- Eine Nation kann es sich nicht leisten, dass ihre teuren Anlagen durch viel weniger teure Waffen verwundbar sind.
- Die sehr komplexe, hochentwickelte Elektronik in den Raketen muss hohen Temperaturen und rauen Umgebungen standhalten können.