TE Connectivity は XRC コネクタ、SRC コネクタ、ML-XT コネクタと XRC 端子をポートフォリオに追加します
Molex からの定評ある過酷な環境用コネクタ製品
June 16, 2020
ノースカロライナ州ウィンストン・セーラム– TE Connectivity (TE) は、接続ソリューションのポートフォリオに、きわめて堅牢な丸型コネクタ (XRC)、防水型角形コネクタ、ML-XT コネクタ、XRC 端子を追加しました。
これらのコネクタ製品は Molex の製造していた製品で、過酷な環境での用途に最適です。より安全な、持続可能性と生産性に優れた、つながる未来の構築している世界的な産業技術リーダー企業でとして、TE は最高レベルの品質と仕様で製品ラインを生産し続けることでそれらの製品を必要とするお客様にシームレスなトランジションを確実に提供します。TE は XRC および SRC コネクタの受注を開始しました。ML-XT および XRC 端子の受注は 2020 年 11 月 1 日に開始する予定です。
「XRC、SRC、ML-XT と XRC 端子は、長年信頼されてきたコネクタのブランドです」と、 TE の建機農機、商用車および 2 輪 (Industrial & Commercial Transportation) 担当 Global Product Manager のJean-Paul Gervais は語ります。「進化する TE ポートフォリオにこれらのコネクタ ソリューションが加わることを嬉しく思います。はるかに高い柔軟性をお客様にご提供できます」
XRC 丸型コネクタは、ヘビーデューティー対応のプラスチック コネクタで、2 種類のシェル サイズと 18 ~ 14 および 24 ~ 31 の端子配置からお選びいただけます。SRC 角形コネクタは、防水型の多極ハイブリッド ソリューションで、8 種類の端子配置をご利用いただけます。これにより最大で 84 極の電源回路と信号回路の組み合わせが可能になります。ML-XT 防水型角形コネクタは、2、3、4、6、8、12、18 極をご利用いただけます。XRC 端子は、最大 13 A の電流定格を実現します。
XRC、SRC、ML-XT、および XRC 端子の大きな利点は、過酷な環境用途での信頼性、使いやすさ、柔軟性です。これらの堅牢なコネクタ ソリューションは、建設、農業、特殊車両、トラック、バス、レクリエーション、海洋の業界における電線対電線、パネル取り付け、バルクヘッド/ファイアウォール用途での使用に最適です。
TE の製品ポートフォリオの詳細については、www.te.com/ict をご覧ください。