トレンド
AI 技術が戦争の勝ち方を変える
軍隊が最先端のテクノロジーを使用して攻撃に対する防御の効果と効率をますます向上させている中、人工知能 (AI) は戦争に革命を引き起こしています。
さまざまな用途と過酷な環境において信頼性の高い性能を発揮する M8/M12 コネクタは、お客様の装置の長寿命化に効果的です。
- Ruud van den Brink,
- Product Manager
最近、人工知能 (AI) の進歩が話題になっています。 最近、人工知能 (AI) の進歩が話題になっています。しかし、AI は数十年前からさまざまな軍事目的や防衛目的に使用されており、今後も戦争の遂行方法において大きな役割を果たし続けると考えられます。その結果、AI を実現する集中型データ センターと組み込みコンピューティング システムには、軍事への AI の新たな応用が開発・展開されるにつれて、かつてないほど大規模なコンピューティング能力と膨大な帯域幅を提供することが求められるようになります。
AI の戦争への応用
今日の AI の先駆けとして、軍事史におけるある画期的なマイルストーンが知られています。それは、数学者のアラン チューリングが第二次世界大戦中にドイツのエニグマ暗号を解読したことです。その後チューリングが開発したチューリング テストは、コンピューターが人間の知能に匹敵するかどうかを判断するために現在でも広く使用されています。
また、米軍は AI の実験や使用について長い歴史を持っています。1991 年には、動的分析および再計画ツール (DART) と呼ばれる AI プログラムを物資と人員の輸送スケジュールの作成やその他の物流問題の解決に使用することで、数百万ドルを節約しました。現在米軍は、効果と効率を向上させるために AI の新たな使い方を模索しています。これには、以下のような戦争における AI の使用例が含まれます。
脅威の特定と無力化
特定の航空機が発する無線信号やレーダ信号の固有のシグネチャを電磁スペクトル全体から見つけ出すことは、干し草の山から 1 本の針を見つけようとするようなものです。昔は、センサによって測定された広い周波数範囲の記録がラボに送られ、訓練を受けたラボの技術者がその記録を精査して関心のある信号を分離、特定し、各信号に対するジャミング システムを設計していました。
今日では、関心のある信号を検出・識別し、適切な技術を実装してその信号を妨害するため、あるいは必要に応じて脅威を傍受するために、AI システムが使用されています。
AI は、飛来する脅威を迎撃するためにも使用できます。弾道ミサイルの発射が探知されたら、ミサイルの予想される軌道を計算し、ミサイルが標的に命中する前に介入することができます。予測 AI を使用すると、ミサイルの電磁シグネチャを特定し、信号を妨害してミサイルの軌道を変えたり、標的に着弾する前に迎撃機に指示を出してミサイルを破壊したりすることができます。また、AI ベースのシステムによって暗号化通信を解読し、敵の能力や意図に関する貴重な情報を入手できる可能性もあります。
有人および無人の航空機/車両の誘導
無人機は現代の戦争で重要な役割を果たしますが、ほとんどの場合、ある程度は人間による制御が必要です。無人の車両や人間による誘導支援のない車両には、特に無人機との通信が一瞬でも失われた場合に備えて、大惨事を回避するための何らかの AI 機能やローカル ロジックが組み込まれています。
現在設計段階にある将来世代の戦闘機、潜水艦、その他の軍用車両は、無人機の群れによって運用される可能性が高いと考えられます。無人航空機 (UAV) の群れは AI によって制御され、パイロットは自身の任務の遂行に集中します。世界中の軍隊がこの新しいテクノロジーを実験しており、エンジニアは人工知能技術とその各種プラットフォームとの統合を成熟させようとしています。
スワーム (群制御) 技術は現在開発中の次世代戦闘機に搭載される可能性が高く、これによって自律型航空機と有人戦闘機がシームレスに連携します。
インテリジェンスの収集
AI ベースの文字起こしや翻訳プログラムの品質は、ソフトウェアが更新されるたびに劇的に向上しています。たとえば、音声通信の文字起こしや翻訳をリアルタイムで行うことができます。
戦闘の準備
AI を使用したシミュレータやトレーニング プログラムは、トレーニングの手段として教科書に取って代わりつつあります。タブレットや仮想現実/拡張現実で提供されるレッスンはすぐに更新できるため、最新の動向をトレーニングに反映させ、実際の戦闘状況や条件をより正確にシミュレーションできます。
統合防衛システムの強化
米国国防総省 (DOD) は現在、統合全領域指揮統制 (JADC2) と呼ばれる集中システムを開発しています。これは、AI を使用して軍隊のすべての部門のセンサを統合ネットワークにリンクするというもので、米軍のすべての部門にわたって戦略および戦術データへのアクセスを改善することを目標としています。JADC2 は、ミッションクリティカルなデータや情報の共有を制限する物理的および技術的な障壁を特定し、それを取り除くことで、この目標を達成することを目指しています。これが成功すれば、軍人と軍設備の間でかつてないレベルの相互接続性が実現します。
戦争における AI の使用に関する制限
軍事への AI の新たな応用を見出す競争が進む中、国家や政府機関は、AI が倫理的に適用されることを保証するためのガイドラインや基準の確立に取り組んでいます。
2023 年 1 月、米国国防総省は、自律型および半自律型兵器システム (AI が組み込まれたものを含む) に適用される国防総省指令 3000.09 (兵器システムにおける自律性) の更新を発表しました。更新された要件には次の記載があります。「自律型および半自律型兵器システムは、司令官とオペレータが武力行使に対して適切なレベルの人間的判断を下せるように設計される。」つまり、リーダーや司令官がより多くの情報に基づいて意思決定を下すために AI を使用することは許可されますが、最終的な行動を決定するのは機械ではなく人間だということです。
電子戦における組み込みシステムの重要性
その用途にかかわらず、AI アプリケーションは大量のデータを必要とし、それを迅速に処理する必要があります。AI の実装に使用されるブラック ボックスとセンサの間のデータの流れを維持するには、高速接続が必要です。
AI を使用するほとんどの産業は、温度と湿度が調節された地上のデータ センターに依存しています。そこでは、処理装置のスペースについて実質的に制限はありません。AI の防衛および軍事への応用には堅牢な組み込みシステムも必要で、それらのシステムが、地上、水中、空中、宇宙のスペースが限られた過酷な環境で確実かつ一貫して機能する必要があります。
収集可能な膨大な量の情報を安全に送信するという制約を最小限に抑えるには、ローカル処理が必要です。各車両に搭載された組み込みシステムには、AI アプリケーションの要求を処理するために並外れたコンピューティング能力が求められます。
TE Connectivity (TE) は AI の軍事への応用を実現します
組み込み電子システムを設計する際には、重要な制約が 2 つあります。それは、回路基板の物理的なレイアウトとシステム内部の熱管理です。また、収集して保存できるデータの量と、そのデータを A 地点から B 地点にどれだけ高速に送信できるかもきわめて重要になります。効率よく設計するには、現在使用可能なコンピューティング能力と近い将来可能になるデータ伝送速度とのバランスを取る必要があります。
現在のシステムは 32 ギガバイト/秒を超える速度でデータを伝送できますが、これでは十分とは言えません。設計者やエンジニアは常に、より多くのデータをより高速に転送する必要があるか、またはそうしたいと考えています。
TE の VITA および SOSA 準拠のポートフォリオ
TE が提供している VITA および SOSA に準拠した相互接続コンポーネントの幅広いポートフォリオは、戦場のような過酷な条件下でも最大 112 ギガビット/秒 (Gb/s) の速度を処理できます。これには次のような製品が含まれます。
-
STRADA Whisper
バックプレーン製品群は、高性能、高帯域幅システムを目的として設計されており、その革新的な設計によって最大 112 Gb/s の速度でデータを転送します。これにより、将来的にシステムのアップグレードが必要になったときにも、コストのかかるバックプレーンやミッドプレーンの再設計を行う必要がなく、効率的にシステムをアップグレードできます。
-
MULTIGIG
コネクタは 32 Gb/s を超える速度をサポートしており、組み込みコンピューティングまたは VPX システム用の堅牢かつきわめて高速なバックプレーン コネクタです。
-
DEUTSCH CeeLok FAS-X コネクタ
は、堅牢なミリタリ仕様部品を使用したイーサネット データ伝送用の高速ソリューションを提供します。
-
Raychem
ブランドのケーブル アセンブリ、ハーネス、熱収縮チューブおよびテープ、ジョイント、結線、ラップアラウンド スリーブ、端子、スプライス、ワイヤ、ケーブルは、きわめて要求の厳しい環境で幅広く使用できるように設計されています。
戦争における AI の未来を見据えて
ソフトウェアや AI 技術の加速的な進化 により、防衛産業が今後大幅な進歩を遂げ、軍事における AI の新たな用途を見つけ続けることはほぼ間違いありません。TE は、AI 技術も取り入れたさまざまな商業、産業、医療、エアロスペース、防衛用途の専門知識を持っており、既存の製品を地上、水上、宇宙の過酷な環境で機能するように適応させることができます。
たとえば、TE の STRADA Whisper ハイスピード コネクタは、地上のデータ センターで使用するために開発されたコネクタをベースとして、それを戦場や宇宙の過酷な条件に耐えられるように強化したものです。
主なポイント
- 米軍には、戦争で AI を使用してきた長い歴史があります。
- 米軍は、効果と効率を向上させるために AI 技術の新たな使い方を模索しています。
- AI の軍事への応用には、脅威の特定と無力化、有人および無人の航空機/車両の誘導、インテリジェンスの収集、戦闘の準備が含まれます。
- 米国国防総省は、自律型および半自律型兵器システムの司令官とオペレータが武力行使について適切なレベルの人間的判断を下せるようにすることを義務付けています。
- 軍事用の AI アプリケーションの要求を満たすため、AI システムには並外れたコンピューティング能力と帯域幅が必要になります。
- TE は、戦争で AI を活用できるようにする相互接続ソリューションと専門知識を持っています。