TE のリレーおよびコンタクタが軍事・航空宇宙用途に最適な理由は何でしょうか。

TE Connectivity(TE)の高性能リレー、コンタクタ、スイッチは、軍事および航空宇宙用途の極めて過酷な環境で動作するように特別に設計されています。当社のリレー製品には、商用既製品(COTS)、軍用規格(Mil-Spec)製品、高度な特殊用途向け製品、カスタム設計製品が含まれます。これらの高性能製品は、極度の衝撃、振動、温度、高度に耐えられるように設計されています。

製品概要

高性能リレーおよびコンタクタ

Q:TE の CII、Hartman、Kilovac ブランドにはどのような違いがありますか。

A:当社の CII 製品群は、DC 28 V および AC 155 V のリレーを取り揃えており、信号レベルから 50 A の気密封止型製品まで対応しています。この製品シリーズは CII の「ミッドレンジ」ブランドとして知られています。このカテゴリには、TO-5 型リレー、クリスタル缶型リレー、時間遅延リレー、軍用規格認定製品が含まれます。HARTMAN のポートフォリオには、DC 28 V および AC 115 V のコンタクタが含まれ、定格電流は 25 A ~ 1,000 A です。このカテゴリには、1PST ~ 3PDT の環境シール型デバイスが含まれます。当社の特殊用途向け KILOVAC ブランドには、気密封止型の高電圧 DC リレーおよびコンタクタが含まれます。このカテゴリには、DC 270 V ~ DC 70 kV、定格電流数 A ~ 1,000 A のデバイスが含まれます。 

 

Q:TE の産業用リレーと高性能リレーにはどのような違いがありますか。

A:工業用製品(Potter & Brumfield、Axicom、Schrack)は通常、UL または CSA の認証を取得しています。高性能製品(CII、HARTMAN、KILOVAC)は通常、社内の MIL タイプ試験またはカスタム基準試験手順に基づくスクリーニングを受けるか、M6106、M83726、M83536、M39016 などの仕様に適合する認定を取得しています。TE の産業用製品は通常、プラスチック ケースに収容されて環境シールされています。高性能製品は通常、気密封止または環境シールが施され、金属製ハウジングで覆われています。産業用リレーは通常、家電製品、自動車、コンピュータ、消費者向け製品などに使用されています。高性能デバイスは通常、医療、航空宇宙、軍事、過酷な環境、高い信頼性が求められる環境で使用されています。

 

Q:エコノマイザ コイルを使用する利点は何ですか。
A:通常、コンタクタに使用される機械式エコノマイザ コイルは、低電流(高抵抗)のコイルです。高電流(低抵抗)の引き込みコイルによって接点が切り替わった後、エコノマイザ コイルが作動して接点を閉じた状態に保持することで、コンタクタの励磁状態を維持しながら、コイルの消費電流と発熱を低減します。代替手段として、パルス幅変調(PWM)による省電力化も可能です。たとえば、KILOVAC の EV シリーズ コンタクタでは、PWM または電子式エコノマイザを使用しています。原理的には機械的エコノマイザと似ています。この方法は通常、リレー コイルおよび装置全体の保持電力の効率向上と発熱低減を目的として使用されます。PWM は地上用途で使用できますが、敏感な機器に EMI の問題を引き起こす可能性があるため、飛行安全に関わる重要な用途や高信頼性用途では通常使用されません。いずれの場合も、省電力化されたコイルは保持電流を低減することで消費電力を節約します。

技術情報

高性能リレーおよびコンタクタ

Q:TE の高性能リレーおよびコンタクタは、取り付け方向による影響を受けますか。
A:いいえ。当社の高性能製品は取り付け方向による影響を受けず、どの軸方向にも確実に取り付けることができます。ただし、製品を使用する環境の振動や機械的衝撃については考慮する必要があります。振動や衝撃が大きい環境では、時間の経過とともにリレー全体の性能に影響が生じる可能性があります。 

 

Q:切り替える負荷の種類、電圧、電流、周波数(AC のみ)は何ですか。

A:一般的な用途の負荷には、抵抗負荷、モータ負荷、誘導負荷、容量性負荷、ランプ負荷があります。注:通常、抵抗負荷定格がデバイスの標準電流定格として使用されます。その他の電流定格は、負荷の種類によって異なります。たとえば、抵抗負荷定格が 10 A、DC 28 V のリレーでは、誘導負荷で 8 A、モータ負荷で 4 A、ランプ負荷で 2 A の定格となる場合があります。コイル電圧の要件については、一般的な定格コイル電圧は DC 6 V、DC 12 V、DC 28 V、または AC 115 V です。その他の電圧オプションもご要望に応じてご用意しています。 

 

Q:用途に電気的保持型(単安定)リレーまたはラッチング型(双安定)リレーが必要ですか。

A:電気的保持型リレーは動作状態を維持するために継続的なコイル電力が必要ですが、ラッチング型デバイスは指定されたパルスだけでリレーを動作させることができます。たとえば、単安定型(単一コイル)リレーは、空調装置の動作に継続的な電力供給が必要な空調制御システムで使用できます。双安定型(二重コイル)リレーの用途としては、省電力が求められる人工衛星などが挙げられます。比較的短時間の小さな公称電圧パルスをいずれか一方のリレー コイルに印加するだけで、リレーの状態を切り替えることができます。どちらのタイプにも固有の利点と欠点があるため、特定の用途に適したデバイスを選定する際には、これらを考慮する必要があります。

 

Q:必要なリレー接点構成は何ですか。

A:接点構成には、単極単投(SPST)から 4 極双投(4PDT)、さらにそれ以上まで、さまざまなバリエーションがあります。構成は、用途の要件や絶縁または制御が必要な回路数によって異なります。また、一般的なリレー接点の名称は、Form A(SPST、常開)、Form B(SPST、常閉)、Form C(SPDT、常開および常閉)と表記される場合もあります。接点の組み合わせ形式と用語の完全な一覧は、米国国家規格協会(ANSI)でご確認いただけます。

 

Q:必要な取り付け方式と端子形状は何ですか。

A:TE の高性能製品には、水平フランジ、立ち上がり型垂直フランジ、ねじ付きスタッド、フランジなしなど、さまざまなリレー取り付け方式をご用意しています。さらに、高性能製品には、はんだピン(PCB 用)、はんだフック(ワイヤ ハーネス用)、ソケット(パネル取り付け用)、ねじ付きスタッド(ハード ワイヤ/ラグ取り付け用)など、多様な端子構成があります。取り付けと端子の選択は、回路実装および配電の設計によって異なります。


Q:DC リレーにはどのようなコイルのサージ抑制が必要ですか。

A:リレーの励磁を解除する際(スイッチをオフにする際)、サージ抑制回路のないコイルでは、非常に高い電圧スパイクや逆起電力が発生することがあります(数百 V に達する場合があります)。これにより、リレー ドライバやその他の影響を受けやすい回路が損傷する可能性があります。コイルをオフにする際の過渡電圧を抑制またはクランプすることは、たとえばトランジスタでリレー コイルを駆動する場合に特に有効です。したがって、過渡電圧をクランプする標準的な方法として、ツェナー ダイオードを組み合わせた回路の使用を推奨します。リレー コイルの逆起電力の定格は、通常、最大 DC 42 V です。MIL-PRF-83536 の個別仕様書などのリレー用軍用規格には、該当する場合、コイルの過渡電圧抑制に関するパラメータが記載されています。また、低レベルから 2 A までの定格のリレーでは、単一ダイオードによるサージ抑制を使用しても、スイッチング性能に影響はありません。定格電流が 5 A 以上のリレーでは、接点の開閉寿命の低下を防ぎ、接点の固着や溶着の可能性を最小限に抑えるため、ツェナー ダイオードによるサージ抑制を使用してください。また、電気的保持型リレーは動作状態を維持するために継続的なコイル電力が必要ですが、ラッチング型デバイスは指定されたパルスだけでリレーを動作させることができます。

 

Q:環境面で考慮すべき事項は何ですか。

A:用途に適した製品を選定するうえで重要となる可能性があるため、これらのパラメータを考慮することが重要です。過酷な環境や高信頼性環境では、高度、塩水噴霧、霧、湿度、温度、機械的衝撃、振動に関するパラメータを考慮する必要があります。M39016(2 A リレー)、M83536(5 A、10 A、25 A リレー)、M83726(10 A 時間遅延リレー)、M6106(25 A 以上のコンタクタ)、M32085(高電圧 DC コンタクタ)などの軍用規格は、リレーおよびコンタクタの要件を検討する際の基本的な指針として使用できます。