用途
インスリン ポンプ用センサ
医学的状態を常時モニタし、栄養素または薬液のマイクロ投与量を制御することは、患者の健康に有益であることが実証されています。ただし、患者には、医療施設の外で普通の生活を送る自由も必要です。
現在医療業界において、医療施設に通院する必要性を減らしながら患者の生活の質を向上させようという傾向が強まっているのは、医療モビリティの発達によります。 医療ウェアラブルの小型化や自動化技術の開発が進む中、正確で信頼性の高いセンサが救命ウェアラブル ポンプの普及を促進しています。インスリン ポンプは健康な膵臓を模倣する装置で、血糖を調節することを目的とします。初期のインスリン ポンプはバックパックほどの大きさがありました。今日では、技術の進歩と MEM センサの登場により、スマートフォンより小さいウェアラブル デバイスで効果的なグルコース監視とインスリン制御が行えるようになりました。このような医療機器があれば、患者は 1 日に何度もインスリンを自己注射しなくて済みます。携帯型医療用ポンプには、電力効率の高い小型パッケージに収まる信頼性の高い正確なセンサが必要です。安全なポンプは、正確なデータを収集して伝達します。そのためには、感度の高い堅牢な設計が必要となります。たとえば、インスリン ポンプには、インスリンの送達に影響を与える閉塞を検出するために、箔ひずみゲージと半導体ひずみゲージの 2 種類のひずみゲージが使用されています。
半導体ひずみゲージ ( TE の FX29 圧縮ロード セル など) は、感度が 75 倍優れています。この MEMS 技術により、耐荷重構造が頑強になり、ひずみレベルが縮小して、出力が 10 倍向上します。MEMS 技術のおかげで、より多くのセンサを医療ウェアラブルに収容でき、ウェアラブルの価値が一層高まります。今日の小型ポンプは、閉塞 (荷重センサ)、気泡 (超音波センサ)、量と流速 (位置センサ) などを検出できます。メーカは、高度に規制された業界で低コストを求めるお客様のために、疲労やドリフトを抑制しながら長期安定性を提供する高精度で信頼性の高いセンサを供給する必要があります。インスリン ポンプ市場の規模は 2027 年までに 80 億ドルを超えると見込まれており、当社には、医療の価値を高める医療用センサを製造し続けるために必要な経験と専門知識があります。