製品詳細
タクト スイッチの利点
タクト スイッチは、高速データ伝送用デバイスを含む、キーボードやウェアラブル テクノロジに最適なコンパクトな設計です。
タクト スイッチは毎日使用されるタイプのスイッチですが、目にすることはめったにありません。 タクト スイッチは、コンピューターのキーボードのすべてのキーの下に隠れている小さくて薄いスイッチですが、信頼性が高く、数年から数十年も動作します。
タクト スイッチは、PCB (プリント基板) に取り付けられるように設計された小型の電気機械デバイスです。コンパクトで薄型なので、PCB の高さを越えません。これは、ノート パソコンなどの薄型デバイスのキーボードで使用することを考えた場合に重要な属性です。
キーボード内部のスペースが限られていることを考えると、薄型設計では、タクト スイッチはバッテリーや画面などのコンポーネントと競合せざるを得なくなります。これを解決するために、タクト スイッチは横並びでコンパクトに配置されるように設計されています。これはキーボードにとって重要な属性です。

タクト スイッチを購入
タイプ/素子から探す
スマートフォンやタブレット コンピューターは、性能が向上したことで従来のコンピューターに代わる実用的な方法となっています。 タクト スイッチは小型で使いやすく、容量技術を利用するタッチスクリーンに適しています。容量技術では、動作のために人体の電気的特性が利用されます。たとえば、指が画面に触れると、小さな電荷が接点に引き寄せられ、画面が機能するコンデンサになります。次にこれが、ボタンを押したものとして検出されます。
タッチスクリーンは、機械的な可動部品がないため非常に薄く、技術は絶えず改良されているため、さらに薄くなっています。タッチスクリーンが絶えず改良されているのに、コンピューターのキーボードを作るうえで容量技術が使用されないのはなぜでしょうか?その質問への答えは、キーボードのキーの感触です。これはハプティクスという言葉で説明されることもあります。
タッチスクリーンが高機能になっても、ハプティクスを実現することは困難です。この滑らかで平らな表面には、汚れを落とすのが簡単で、高精細ディスプレイを美しく表示できるといった多くの利点がありますが、ユーザにフィードバックを返しません。これこそ、タクト スイッチが非常に便利な理由です。
タクト スイッチの用途
タクト スイッチは機械的なデバイスです。 スイッチを押すために必要な力、スイッチが移動する距離、スイッチが解放されて戻るときのスプリング。こうしたものすべてが、スイッチの「感触」になります。タクト スイッチのハプティクスがデバイスの機能にどのように影響するかを説明する最もわかりやすい例は、前述のコンピューターのキーボードです。コンピューターを頻繁に使用する人なら誰でも、キーボードのキーの動きがその使いやすさに大きな影響を与え、それがタイピング速度やオペレータの疲労などの要因に影響を与えることを知っています。キーが押されたときの感触とおなじみのカチッという音を生み出すのが、タクト スイッチです。


薄型、高い信頼性、機械的フィードバックを兼ね備えているタクト スイッチは、さまざまな用途での使用に適しています。 スマートフォンが大規模に使用されるようになり、高速インターネット サービスが拡大したことで、ウェアラブル テクノロジの市場は急速に拡大しています。
身に付けることを目的に設計されたデバイスや衣服に高度な電子機器を組み込むには、大きさや重量を抑えたタクト スイッチなどのコンポーネントが必要で、革新的なインジケータやコントロール パネルを必要とするウェアラブル テクノロジ用途の設計機会を生み出します。
たとえば、戦術環境でスマート ボディ アーマーを装着している兵士や、装着型カメラを使用している救急隊員は、不要な光を表示するのは賢明ではないでしょう。このような状況では、タクト スイッチはユーザにとって使いやすいと同時に、操作が正しいことを物理的に示します。
TE のタクト スイッチは、キーボードなどの使用頻度の高い用途での信頼性を考慮して設計されています。

TE では、さまざまな用途に利用可能なタクト スイッチを製造しています。 膨大な数のキーやアクチュエータと組み合わせると、タクト スイッチは今日の市場で最も用途の広いスイッチの 1 つになります。 当社のタクト スイッチの製品ラインナップをご覧ください。.