Das PROPELUS™ Prototype Center verfügt über fortschrittliche technische Möglichkeiten zur schnelleren Markteinführung von lebensrettenden und lebensverbessernden medizinischen Geräten.
Veröffentlicht
08/15/22
Medienanfragen
Amy Dolan
TE Connectivity
Telefonnummer: (215) 498-7504
Amy.dolan@TE.com
GALWAY, Irland
15. August 2022
TE Connectivity Corporation (TE), ein weltweit führender Anbieter von Steckverbindern und Sensoren, hat an seinem bestehenden Produktionsstandort in Galway, Irland, sein globales PROPELUSTM Prototype Center für medizinische Geräte eröffnet.
Das 5 Millionen US-Dollar teure Rapid-Prototyping-Zentrum bringt Ingenieure von TE direkt mit Kunden in Kontakt. So lässt sich die Entwicklungszeit verkürzen und die Markteinführung von lebensrettenden und lebensverbessernden medizinischen Geräten beschleunigen.
Mit mehr als 120 Patienten, die jede Minute mit einem medizinischen Gerät behandelt werden, das Technik von TE enthält, deckt der Standort in Galway nahezu die gesamte weltweite Nachfrage nach minimal-invasiven Katheter-Metallschäften ab. Dazu gehören etwa Koronarstents, die zum Öffnen verstopfter Herzarterien verwendet werden, oder neurovaskuläre Spulen, die bei der Behandlung von Hirnaneurysmen eingesetzt werden.
Das PROPELUSTM Prototype Center verfügt über fortschrittliche technische Möglichkeiten, darunter Build-to-Print-Services, die schnelle Herstellung von Prototypen und 3D-Druck. Die Ingenieure von TE arbeiten mit den Kunden zusammen, um deren Konzepte schnell in die Realität umzusetzen. So können sie einen physischen, funktionsfähigen Prototyp zusammen mit einem detaillierten Vermarktungsvorschlag besichtigen und mitnehmen. TE kann auch das endgültige Gerät des Kunden in hohen Stückzahlen in einer der globalen Fertigungsanlagen von TE herstellen und bei der Verwaltung der Lieferkette helfen.
Mark Gill, Director of Operations, kommentierte den Start des PROPELUSTM Prototype Center wie folgt: „Das Prinzip ist einfach: Wir wollen unseren Kunden so schnell wie möglich qualitativ hochwertige Prototypen zur Verfügung stellen. Durch die Verbesserung der Geschwindigkeit der Produktentwicklung und -herstellung wird TE seinen Kunden dabei helfen, fortschrittliche Behandlungen in einem effizienteren Tempo zu innovieren und zu iterieren. Letztendlich wird so die Patientenversorgung zum Besseren verändert.“
„Wenn unsere Ingenieure im PROPELUSTM Prototype Center nicht mit der Arbeit an Kundenprojekten beschäftigt sind, arbeiten sie an Innovationen für die Zukunft, bleiben in der Nähe von neuen Therapien und erproben neue Technologien. So können wir heute und morgen der Konkurrenz voraus sein.“