Eigenschaften und Vorteile

Small Form-Factor Pluggable (SFP/SFP+)

F: Sind die Abmessungen der SFP-Produkte von TE kompatibel mit den Produkten von anderen Anbietern?

A: Es kommt darauf an. In der Regel sind alle SFP+-Einzel-Cages gemäß Industriestandard ausgelegt. Die einreihigen SFP-Ausführungen sind mit keinen anderen Angeboten kompatibel. TE und Molex bieten kompatible zSFP+-Produkte an, andere SFP28-Lösungen sind jedoch möglicherweise nicht kompatibel. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von TE, wenn Sie weitere Informationen zu Ihrem spezifischem Teil oder Ihrer Anwendung benötigen.

 

F: Sind die SFP-, SFP+- und zSFP+-Produkte abwärtskompatibel?
A: Ja, in den meisten Fällen sind Steckverbinder und Kabelsatz abwärtskompatibel: ein SFP+-Steckverbinder ist ein direkter Ersatz für einen SFP-Steckverbinder, damit schnelle Upgrades der Kundensysteme ermöglicht werden. Da es sich um Standardprodukte handelt, ist der Kabelsatz zudem systemübergreifend kompatibel: Ein SFP-Kupferkabelsatz kann in einem SFP+-Cage eingesetzt und auf der Leiterplatte mit einem SFP+-Steckverbinder gesteckt werden.

 

F: Sind Verarbeitungswerkzeuge erforderlich?
A: Einzel-Cages erfordern keine Verarbeitungswerkzeuge, da ein Flat-Rock-Verfahren verwendet werden kann. Für ein- und zweireihige Multiport-Cages empfiehlt TE Verarbeitungswerkzeuge.

 

F: Welche Optionen für den Leiterplattenanschluss sind erhältlich?
A: Die Cages werden bei den meisten Ausführungen mit Press-Fit- und Lötanschlüssen angeboten.

 

F: Was ist die Belly-to-Belly-Montage?
A: Bei der Belly-to-Belly-Montage können die Kunden auf beiden Seiten einer Leiterplatte Steckverbinder und Cages installieren. Dieses Design verringert den Platzbedarf auf der Leiterplatte und ist eine Alternativlösung zu zweireihigen Steckverbindern.

 

F: Welche Leistungsanforderungen gelten für den Kabelsatz?
A: Unsere passiven und aktiven Kabelsätze entsprechen den Anforderungen an die Signalintegrität des Branchenstandards MSA SFF-8431. Wir können für Ihre Systemarchitektur maßgeschneiderte Kabelsätze fertigen.

 

F: Sind passive oder aktive Kabelsätze erforderlich?

A: Passive Kabel verfügen über keine Signalverstärkung und sind für Signalausgleich und -verstärkung auf den elektronischen Dispersionsausgleich (Electronic Dispersion Compensation, EDC) des Hostsystems angewiesen. Aktive Kabelsätze verfügen über integrierte Signalverstärkung sowie -ausgleich. Aktive Kabelsätze werden in der Regel in Hostsystemen ohne EDC eingesetzt. Diese Lösung kann kostengünstiger für Sie sein.

 

F: Welcher Aderquerschnitt ist erforderlich?

A: Wir bieten SFP+-Kabelsätze mit den Aderquerschnitten AWG 24 bis AWG 32 an, um die jeweiligen Verkabelungsanforderungen der Kunden zu erfüllen. Kleinere Aderquerschnitte sorgen für weniger Gewicht, bessere Belüftung und eine flexiblere Verkabelung.

 

F: Welche Kabellängen sind erforderlich?

A: Kabellänge und Aderquerschnitt wirken sich auf die Leistungsmerkmale des Kabelsatzes aus. Längere Kabellängen erfordern größere Aderquerschnitte als kürzere.

 

F: Gibt es besondere kundenspezifische Anforderungen?

A: Zu den Beispielen für besondere kundenspezifische Anforderungen zählen maßgeschneiderte Kabellängen, EEPROM-Programmierung (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), Etikettierung und Verpackung, Länge und Farbe der Aufreißlasche, Unternehmenslogo sowie Signalausgabeentzerrung und -umfang. Wir können für Ihre Systemarchitektur Kabel speziell nach Ihren Wünschen fertigen.