![Luft-Boden-Raketen](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/story-hero-rendition/adm-air-surface-missile-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Trend
Abfangtechnologie für Luft-Boden-Raketensysteme
Luft-Boden-Raketensysteme müssen weiterentwickelt werden, um Innovationen in der Abfangtechnologie begegnen zu können.
Der Einsatz von Raketen in der modernen Verteidigungsführung hat eine lange Geschichte. Die im Zweiten Weltkrieg eingesetzten V-2-Raketen hatten eine Nutzlast von einer Tonne und flogen schneller als die Schallgeschwindigkeit. Seitdem haben sich Luft-Boden-Raketensysteme ständig weiterentwickelt, da Verbündete und Feinde versuchen, sich gegenseitig einen Vorteil zu verschaffen.
Was ist eine Luft-Boden-Rakete?
Eine Luft-Boden-Rakete ist eine Rakete, die von einem Bomber, einem Kampfflugzeug, einem Hubschrauber, einer Drohne oder einem anderen bemannten oder unbemannten Militärflugzeug abgeschossen wird. Mit den Raketen können Ziele an Land oder auf See getroffen werden. Im Gegensatz zu einer konventionellen Bombe, die ihr Ziel mit Hilfe der Schwerkraft erreicht, verfügen Luft-Boden-Raketen über ein eigenständiges Lenksystem und werden in der Regel von Düsentriebwerken oder Raketen angetrieben.
Eine der Hauptfunktionen von Luft-Boden-Raketen ist die Beherrschung des Luftraums über feindlichem Gebiet. Durch den Einsatz von Luft-Boden-Raketen zur Zerstörung gegnerischer Waffen, militärischer Einrichtungen und anderer strategischer Bodenziele kann sich eine Militärmacht einen enormen Vorteil gegenüber ihrem Gegner verschaffen. Umgekehrt gilt: Wenn feindliche Flugzeuge frei fliegen können, werden die Bodentruppen anfällig für Angriffe.
Arten von Raketen
Traditionelle Raketenabwehrsysteme lassen sich in drei Kategorien einteilen:
- Strategische Waffen
- Abfangraketen
- Konventionelle Raketen
Strategische Waffen:
Strategische Waffen und Marschflugkörper sollen vor allem abschreckend wirken.
Abfangraketen:
Abfangraketen werden zur Verteidigung gegen feindliche Angriffe eingesetzt, indem sie ankommende Raketen zerstören, bevor sie ihr beabsichtigtes Ziel erreichen. Diese Kategorie von Raketen ist rein defensiver Natur.
Konventionelle Raketen:
Konventionelle Raketen und Abfangraketen eignen sich aufgrund ihrer relativ begrenzten Nutzlast und Reichweite eher für den taktischen Einsatz als Luft-Boden-Raketen.
Startstrategien von Luft-Boden-Raketen
Bei den Luft-Boden-Raketen gibt es im Wesentlichen zwei Arten von Waffen, je nachdem, wie sie abgeschossen werden. Bei der ersten handelt es sich um eine relativ kleine taktische Rakete mit kurzer Reichweite, die von einer niedrig fliegenden Plattform wie einem Hubschrauber oder einem unbemannten Luftfahrzeug (UAV) gestartet werden kann.
Die zweite Art von Luft-Boden-Raketen wird von einem Kampfflugzeug oder einem Bomber gestartet. Dieser Raketentyp bewegt sich viel schneller und hat eine viel größere Reichweite als eine von einem Hubschrauber oder einer Drohne abgeschossene Rakete. Durch die größere Reichweite können diese Raketen aus größerer Entfernung vom Konfliktgebiet abgeschossen werden, was den Einsatz für die Piloten sicherer macht.
Reichweiten von Luft-Boden-Raketen
Rakete | Grenze | |
Boeing – AGM-86 ALCM |
2414.016+ km (1.500+ Meilen) | |
Lockheed Martin JASSM® |
370.149 bis 1931.213 km (230 bis 1.200 Meilen) je nach Generation des Designs |
|
Raytheon – HARM® | 193.121 km (120 Meilen) | |
MBDA Spear 3 | 128.748 km (80 Meilen) | |
Raytheon – JSOW® | 112.654 km (70 Meilen) | |
MBDA Brimstone |
59.5457 km (37 Meilen) | |
Lockheed Martin – Paveway® II |
148.06 km (9,2 Meilen) |
Hellfire™ und JASSM® sind Marken oder eingetragene Marken der Lockheed Martin Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.
HARM®, JSOW®, Paveway® sind eingetragene Marken der Raytheon Company.
Die Abfangtechnik treibt Innovation voran
Je weiter eine Rakete vom Start zum Ziel fliegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie entdeckt, abgefangen und zerstört wird. Infolgedessen integrieren die Entwickler von Luft-Boden-Raketen redundante Systeme und verschiedene elektronische Mittel, um der Erkennung zu entgehen.
Da die Detektionssysteme immer fortschrittlicher werden, muss das Betriebssystem einer Rakete noch ausgefeilter werden, um bei der Erfüllung ihrer Mission nicht entdeckt zu werden. Die Erkennungssysteme müssen dann neu entwickelt werden, um diese schwer zu fassenden Flugkörper abzufangen. Der Zyklus setzt sich fort, da Fortschritte in der Abfangtechnologie größere Innovationen in der Raketentechnologie erfordern.
Robuste Komponenten für raue Umgebungen
Ob von einem Hubschrauber aus gestartet, der Hunderte von Metern über dem Boden schwebt, oder von einem Kampfflugzeug aus, das in großer Höhe durch den Himmel fliegt – jede Luft-Boden-Rakete muss unter extremen Bedingungen einwandfrei funktionieren.
Beispielsweise kann eine Rakete, die von einem Kampfflugzeug abgefeuert wird, ihre Mission in der Wüste beginnen, wo die Bodentemperatur beim Start 50 °C (122 °F) beträgt. Bald wird der Jet, der die Rakete trägt, in einer Höhe von 50.000 Fuß bei einer Temperatur von –50 °C (-58 °F) mit Überschallgeschwindigkeit fliegen. Beim Start ist die Rakete enormen Stoß-, Schwerkraft- und Schwingungskräften ausgesetzt, während sie sich vom Kampfjet weg und auf ihr Ziel zu beschleunigt.
Jedes Teil der Rakete, von der Nabelschnur, die sie mit dem Flugzeug verbindet, bis hin zu den kleinsten Kabeln, Steckverbindern und Sensoren, muss so konstruiert und gebaut sein, dass es diese gefährliche Reise übersteht und beim Start voll funktionsfähig ist.
Raketen-Konnektivitätslösungen für kontinuierliche Innovation
TE Connectivity (TE) nutzt bestehende Technologien und Komponenten aus der Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Schienenverkehrsindustrie und entwickelt diese weiter, um den extremen Anforderungen der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung gerecht zu werden. Dazu gehört ein umfangreiches Sortiment an Steckverbindern für elektrische und optische Anwendungen, Drähten und Kabeln, elektromechanischen und Halbleiter-Schaltkomponenten sowie Endgehäuse und Muffen.
Mit einem derart breiten Portfolio können die Produkte und Erfahrungen von TE auf jedes System angewendet werden, das dazu beiträgt, die Rakete in der Luft und im Ziel zu halten. Die Ingenieure von TE arbeiten auch ständig an Innovationen, um dem Fortschritt in der Luft-Boden-Raketen- und Abfangtechnologie immer einen Schritt voraus zu sein.
Wichtige Erkenntnisse
- Raketen werden seit dem Zweiten Weltkrieg in der modernen Verteidigungsführung eingesetzt.
- Luft-Boden-Raketen werden von einem Bomber, einem Kampfflugzeug, einem Hubschrauber, einer Drohne oder einem anderen bemannten oder unbemannten militärischen Luftfahrzeug abgefeuert, um Ziele an Land oder auf See zu treffen.
- Eine der Hauptfunktionen von Luft-Boden-Lenkflugkörpern besteht darin, durch die Zerstörung von Waffen, militärischen Einrichtungen oder anderen Bodenzielen zu verhindern, dass der Feind die Kontrolle über den Luftraum behält.
- Kleinere Luft-Boden-Raketen mit geringer Reichweite können von Hubschraubern oder UAVs aus niedrigerer Höhe abgeschossen werden, während größere Raketen mit großer Reichweite von Kampfflugzeugen oder Bombern aus größerer Höhe und in größerer Entfernung vom Kampfgeschehen abgefeuert werden können.
- Abfangraketen stellen eine große Bedrohung für Luft-Boden-Raketen dar.
- Fortschritte in der Raketentechnologie treiben Innovationen bei Raketenabwehrsystemen und Abfangtechnologien voran, die wiederum Innovationen in der Raketentechnologie vorantreiben.
- Luft-Boden-Raketen müssen unter den rauen Bedingungen einwandfrei funktionieren. Jedes System muss so konstruiert und gebaut sein, dass es extremen Umwelt- und physikalischen Bedingungen standhält.
- TE bietet ein breites Portfolio an robusten Komponenten, die für diese extremen Anforderungen entwickelt und gebaut wurden.
- Die Ingenieure von TE arbeiten kontinuierlich an Innovationen, um den Fortschritt in der Raketen- und Abfangtechnologie zu unterstützen.