Straßenbeleuchtung

LEDs in der Außenbeleuchtung

Die LED-Straßenlaternen von heute sind elektronische Systeme, bei denen es um weit mehr geht als nur um die Stromversorgung der LED. Erfahren Sie mehr darüber und setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um eine Designberatung zu erhalten.

AUTOR

Ronald Weber, Ingenieur, Branchenexperte

Es dürfte niemanden überraschen, dass Hochleistungs-LEDs die Beleuchtungsindustrie revolutioniert haben. Wohl nirgendwo wird dies so deutlich wie bei der Außenbeleuchtung. So gut wie jede größere Stadt bemüht sich, ihre Außenbeleuchtungssysteme zu modernisieren, um von den Vorteilen der geringeren Wartungskosten, der Energieeffizienz und der Steuerbarkeit der heutigen LED-basierten Außenbeleuchtung zu profitieren.

Dem Designer von Außenbeleuchtungsprodukten, insbesondere von Straßenlaternen, sei gesagt, dass dies nicht die Glühbirne ist, mit der ihre Großväter gearbeitet haben.  Es handelt sich nicht länger um ein Wechselstromgerät, bei dem es lediglich darum geht, eine Lampe mit Strom zu versorgen, die im ungünstigsten Fall 90 % Wärme und 10 % Licht abgibt. Die gewöhnlichen elektrotechnischen Fertigkeiten des Konstrukteurs haben sich zu einer Vertrautheit mit digitaler Elektronik, der Versorgung von Konstantstrom-LEDs, verschiedenen drahtlosen und drahtgebundenen Kommunikationstechniken, dem Design von Stromversorgungen, der Integration von Sensoren und einer Vielzahl von unterschiedlichen Behörden- und Qualifikationsanforderungen gewandelt.

Die LED-Straßenlaternen von heute sind elektronische Systeme, bei denen es um weit mehr geht als nur um die Stromversorgung der LED.

Es können zwar normale Steckverbinder verwendet werden, diese sind aber in vielen Fällen bei Weitem nicht optimal. Die Verwendung von besonderen Steckverbindern, die speziell für Straßenlaternen entwickelt wurden, ist daher heute die Norm. Sogar die allgegenwärtige NEMA/ANSI-Fotosteuerungsbuchse, die an den meisten Straßenlaternen vorhanden ist, wurde geändert, um der digitalen elektronischen Natur der Straßenlaterne und der Steuerungen Rechnung zu tragen. In vielen Fällen werden Netzfilter, die in älteren Konstruktionen nie benötigt wurden, jetzt in Straßenlaternen eingesetzt, um digitale Emissionen zu unterdrücken und die Anfälligkeit für externe Netzstörungen zu minimieren.