Medizintechnik
In unseren Whitepaper und Trendartikeln erfahren Sie mehr über die neuesten Trends, Technologien und Innovationen in der Medizintechnik. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um mehr über unsere Kompetenzen zu erfahren oder um Ihr nächstes Projekt mit unseren Experten zu besprechen.
WHITEPAPER
Neuere Aufbereitungstechnologien und höhere Nutzungsraten von Medizinprodukten führen zu erheblichen Änderungen in den Aufbereitungsverfahren. Angesichts dieser Veränderungen sollten Hersteller von wiederverwendbaren Medizinprodukten, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, neue Designkonzepte und die Verwendung neuer Materialien in Betracht ziehen, um ein vorzeitiges Produktversagen zu verhindern.
Mit der steigenden Nachfrage nach höheren Datenraten sind die Intra-Pair-Versatz-Verbindungsspezifikationen immer enger geworden, was zu schwieriger zu kontrollierenden Fertigungsprozessen und geringerer Ausbeute führt. In vielen Fällen korrelieren die gemessenen Versatzwerte jedoch nicht mit der Hochgeschwindigkeitsleistung von Kupferverbindungen. Unsere Untersuchung gekoppelter und nicht gekoppelter Differenzialpaare verdeutlicht die Einschränkungen der Intra-Pair-Versatzmessungen bei Verbindungen im Gigabit-Bereich und schlägt eine gute Alternative vor, um das Ungleichgewicht der differenziellen Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu charakterisieren.
Das Material der Wahl für Ingenieure und Konstrukteure von endoskopischen oder minimal invasiven Instrumenten ist traditionell Edelstahl 304 (SS 304). Die Legierung ist weithin verfügbar und kostengünstig. Sie weist ein ausgewogenes Gefüge auf und lässt sich gut bearbeiten und schweißen. Obwohl es sehr vielseitig ist, führen seine mechanischen Eigenschaften allmählich zu Einschränkungen bei der Konstruktion von chirurgischen Instrumenten, die für komplexere und fortschrittlichere chirurgische Verfahren benötigt werden. Um den wachsenden Anforderungen des Marktes nach einer Legierung mit höherer Gebrauchstauglichkeit, Knickfestigkeit, Zugfestigkeit und Dimensionsstabilität gerecht zu werden, wurden eine Kobalt-Chrom-Legierung (CoCr), Nanoflex und aushärtbare SS17-7-Edelstähle als mögliche Legierungsalternativen bewertet und entwickelt.
Endoskope spielen im Gesundheitswesen eine unschätzbare Rolle, da sie es einem erfahrenen Arzt ermöglichen, einen dünnen, flexiblen Schlauch mit einem Licht-, Kamera- und Instrumentenkanal in die Organe oder Körperkanäle eines Patienten einzuführen, um Krankheiten zu diagnostizieren und zu behandeln. Wiederverwendbare Endoskope sind, wie viele andere chirurgische Instrumente, Gegenstand der Behandlung von Patienten und Verfahren. Daher sind wiederverwendbare Endoskope extrem robust, aber auch unglaublich teuer und aufwendig in der Wartung. Noch wichtiger ist, dass das Risiko der Übertragung multiresistenter Bakterien zwischen Patienten und Verfahren zu Empfehlungen geführt hat, dass Krankenhäuser und Endoskopieeinrichtungen von wiederverwendbaren Endoskopen auf Einwegalternativen umsteigen sollten.
Die Sensortechnologie wird auch weiterhin die Grundlage für die Entwicklung der medizinischen Industrie zu einem vernetzteren, zuverlässigeren und sichereren Betrieb bilden. In diesem Whitepaper erfahren Sie mehr über die entscheidende Rolle der Sensortechnologie in medizinischen Pumpen.
Mit der Verfügbarkeit verbesserter Sensortechnologie werden neue Geräte entwickelt, die eine Vielzahl zusätzlicher Indikationen ansprechen. Die Vorteile von Druckmessungen für viele medizinische Situationen sind bekannt, aber neue Anwender müssen sich auch Sorgen über mögliche nachteilige Auswirkungen der Einführung neuer Technologien in die Anatomie machen. In diesem Bericht werden Sicherheitsstandards für Biokompatibilität und sichere Grenzwerte für in-vivo verwendete elektrische Ströme überprüft und Methoden beschrieben, mit denen beide Standards erfüllt werden können.
Erfahren Sie, welche wichtige Rolle Sensoren in der Schlafüberwachung spielen, dem am schnellsten wachsenden Segment des IoMT (Internet of Medical Things, Internet der medizinischen Dinge).
Die einzigartigen Eigenschaften von Piezo-Folie als dynamischem Dehnungssensor eignen sich ideal für die Erkennung von Vitalparametern. Die Folie kann dabei im direkten Kontakt mit der Haut angebracht oder durch Zwischenschichten mechanisch gekoppelt werden. Einige Folienelemente sind so empfindlich, dass sie den menschlichen Puls von einem Gerät aus erkennen können, das in einer Tasche der Außenkleidung getragen wird.
In diesem Beitrag wird untersucht, wie die medizinische Industrie daran arbeitet, präzise und robuste Geräte zur Verbesserung der Lebensqualität bereitzustellen, wobei der Schwerpunkt auf Mobilität und häuslicher Pflege liegt. Sie erhalten Einblicke in die Vorteile und Herausforderungen medizinischer Geräte - vom Strom- und Energieverbrauch bis hin zur richtigen Kalibrierung – und erfahren, wie medizinische Sensoren Lösungen für diese allgemeinen Herausforderungen bieten können.
Es gibt eine wachsende Zahl von IoT-Geräten, die über eine oder mehrere drahtlose Technologien verbunden werden müssen. In diesem neuesten Whitepaper von TE erfahren Sie mehr über die Wi-Fi 6E-Technologie, ihre Vorteile für IoT-Geräte, wichtige Überlegungen zur Antennenauswahl und die Zukunft von Wi-Fi 7.
TRENDS UND EINBLICKE
Der Trend zur Fernbeobachtung von Patienten ist nach wie vor ungebrochen. Sie könnte Behandlungsergebnisse und die Qualität der Pflege über den gesamten Medizinbereich hinweg fundamental verbessern. Und dies sowohl vor Ort in Krankenhäusern und Kliniken als auch in der häuslichen Pflege und der Fernpflege in weniger bevölkerungsreichen Gegenden auf dem Land und in Entwicklungsländern. Die fünf Trends in diesem Whitepaper zeigen Ihnen, wie Sensoren dazu beitragen, das Gesundheitswesen nachhaltig zu verändern.
Mithilfe von TE Sensoren können Medizingerätehersteller Lösungen für die häusliche Gesundheitsüberwachung entwickeln, mit denen Patienten ein gesünderes und mobileres Leben führen können.