Navigation überspringen
Alle Produkte
LADD Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Meine Tools
Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können. Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Verarbeitungswerkzeuge
Video
Video: OCEAN 2.0 Applikator (Englisch)
Merkmale und Vorteile des neuen OCEAN 2.0 Designs.
Entdecken Sie alle Vorteile unserer AMPLIVAR-Verarbeitungsmaschinen (APT) mit optionalem unbegrenztem Verbinder mit Drahtstopfer.
TE bietet Werkzeuge für die Fertigung von Kabelbäumen und Leiterplatten für eine Vielzahl von Anwendungen an.
Ihre Fachkenntnisse bei der Fertigung von hochwertigen Crimpverbindungen mit zusätzlichen Informationen zum Herstellen von richtigen Crimpverbindungen.
Erweitern Sie Ihr praktisches Wissen über qualitativ hochwertige elektrische Crimpverbindungen, indem Sie verstehen, welche Aspekte für einen guten Crimp wichtig sind.
Erfahren Sie in diesem kurzen und informativen Video, wie das CERTI-CRIMP II SAHT Hand Tool ausgepackt, gewartet und verwendet wird.
Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Vorteile des TE Portfolios an Setzmaschinen für Steckverbinder, die für die Verarbeitung von Compliant-Pin-Steckverbindern ausgelegt sind.
Das vierköpfige Design der DECAM 7-Maschine ermöglicht die flexible Fertigung einer Vielzahl von Kabelbaumausführungen.
Erfahren Sie in diesem kurzen und informativen Video, wie das Double Action Hand Tool (DAHT) ausgepackt, gewartet und verwendet wird.
In diesem Informationsvideo wird gezeigt, wie TE die Sicherheit, die Produktivität und die Qualität erhöhen, die Umwelteinflüsse minimieren und die Zuverlässigkeit in der motorgesteuerten Verarbeitung optimieren kann. Ermöglicht wird dies durch die Werkzeuglösungen von TE Connectivity, die für die Verwendung von MAG-MATE Kontakten von TE mit Multispring Stiften integriert und automatisiert werden können.
Klicken Sie hier, um sich ein kurzes Informationsvideo zur Verwendung des Entriegelungswerkzeugs 91285-1 anzusehen.
In diesem kurzen Informationsvideo wird die Verwendung des Entriegelungswerkzeugs 305183 von TE Connectivity ausführlich erläutert.
In diesem kurzen Informationsvideo erfahren Sie, wie das Entriegelungswerkzeug 2844610-1 von TE Connectivity verwendet wird.
Dieses kurze, informative Video zeigt die zahlreichen Funktionen der Crimpmaschine für flexible Flachkabel von TE
Das Informationsvideo stellt die GII als neueste elektrische Tisch-Crimpmaschine von TE vor.
Das Modell GII+ kombiniert alle Eigenschaften der beliebten Produktreihe GII mit der Möglichkeit, Drähte mit größerem Durchmesser zu verarbeiten, die für bestimmte Hochvoltkabelsätze verwendet werden.
Dieses Video bietet eine Übersicht über das Standard Die Envelope-Werkzeugsystem (SDE). Die SDE-Werkzeugfamilie können Sie am Arbeitstisch ebenso einsetzen wie in der Fertigung oder im Außendienst. Die Matrizen sind in verschiedenen Werkzeugen untereinander austauschbar: von tragbaren, manuellen oder akkubetriebenen Hand Tools über pneumatische Hand Tools bis hin zu elektrischen Crimpmaschinen.
Erfahren Sie in diesem kurzen und informativen Video, wie das Heavy Head Hand Tool (HHHT) ausgepackt, gewartet und verwendet wird.
Mit unserem Hochleistungs-Angebot verfügen Sie über die nötige Leistung, um Hochvoltsteckverbinder in einer flexiblen, kostengünstigen und kompakten Tischlösung abzuschließen.
Lernen Sie in diesem kurzen Video die vier entscheidenden Faktoren für erfolgreiches Crimpen kennen.
Dieses Video zeigt eine Anleitung, wie Sie auf TE.com die richtigen Werkzeuge für Ihre Kabelschuhe und Crimpkontakte finden.
Sehen Sie sich eine kurze Demo der SIM 25C-Maschine an, die auf der Productronica 2013 gezeigt wurde.
In diesem Video erfahren Sie, wie die Entriegelungswerkzeuge von TE Connectivity (TE) verwendet werden, um Nano MQS Steckverbinder zu entfernen.
Informatives Video mit einer Anleitung zum richtigen Einsetzen und Herausziehen von gecrimpten Leitungen in Steckverbinder und Gehäuse von TE mithilfe der passenden Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge von TE.
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit dem richtigen Einsetz- oder Entriegelungswerkzeug einen Steckverbinder von TE in ein Gehäuse einsetzen oder herausziehen, ohne das Gehäuse oder den Kabelbaum zu beschädigen.
In diesem Video erfahren Sie, wie das Einsetzwerkzeug von TE Connectivity (TE) für das Einsetzen von abgedichteten Kontakten verwendet wird.
Sehen Sie sich die Pendelmaschine IR-1891 in Aktion an.
Einfaches, schnelles und zuverlässiges Crimpen von Drahtenden und Thru-Splice-Verbindern. für Kombinationen aus Lackdraht und Zuleitungsdraht.
Diese Maschine erfordert aufgrund des kompakten Designs nur wenig Platz.
TE bietet eine Vielzahl an Spulendrahtmaschinen an, z. B. für MAG-MATE-Verbindungen und AMPLIVAR-Pigtail-Verbinder. In diesem Video werden die Modelle MPT-5 und APT-5A vorgestellt.
In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere Verarbeitungsmaschinen für Lackdraht.
Der Tunnelofen Modell 105 (M105) ist ein zuverlässiger, vielseitiger Prozessofen mit einem geregelten Verfahren für eine Vielzahl an Wärmeschrumpfprodukten.
In diesem kurzen, informativen Video wird beschrieben, wie Sie mithilfe eines manuellen Crimpwerkzeugs einen MTA-Steckverbinder crimpen.
Erfahren Sie mehr über unsere Stift-Einsetzmaschinen, die darauf ausgelegt sind, Produkte von TE und anderen Herstellern anzuwenden, um den verschiedenen Produktionsanforderungen unserer Kunden zu entsprechen.
In diesem Anleitungsvideo werden die Grundlagen der Verwendung des Pro-Crimper Hand Tools erläutert. Die Zuschauer erhalten unter anderem Informationen zum Bestimmen der Produkt-ID, zum Installieren/Auswechseln von SDE-Crimpmatrizen (Standard Die Envelope), zum ordnungsgemäßen Crimpen von Kontakten sowie zum Verwenden der Ratschenentriegelungsfunktion.
Dieses Video zeigt die Verarbeitung von Crimp-Kontakten mit offener und geschlossener Crimp-Hülse durch die Pro-Crimper III Handzange von TE.
Der Raychem RBK ILS MK4-Prozessor ist für optimale Schrumpfschlauch-Applikationen ausgelegt, die auch extrem schwierigen Umgebungen standhalten, und bietet optimale Heiztemperaturen, Leistung und Steuerfunktionen für maximale Fertigungseffizienz. Dieses Video zeigt den RBK ILS MK4-Prozessor in Aktion.
Unsere SensiPress Technologie ist dafür ausgelegt, die Erkennung verbogener Stifte bei Anwendungen für Einsetzmaschinen für Press-Fit-Kontakte durch Reduzierung zuvor unveränderter, mechanischer Störungen zu verbessern und so die Genauigkeit zu erhöhen, Ausschuss zu reduzieren sowie Fehlersuche und Wartung zu vereinfachen.
Erfahren Sie mehr über die Montage und Nutzung des 6 Tonnen Inline-Crimpwerkzeugs mit Akkubetrieb von TE.
Erfahren Sie in diesem kurzen und informativen Video, wie das T-HEAD Hand Tool ausgepackt, gewartet und verwendet wird.
Das EYE Check-Gerät unterstützt das Einrichten des Applikatorvorschubs und der Klemmenausrichtung. Dadurch lassen sich Nachjustierungen während der Produktion vermeiden und gleichzeitig wird die Maschinenlaufzeit verlängert.
Dieses Video zeigt, wie TE Crimp-Kontakte mit einem speziellen Handwerkzeug einfach von Trägerstreifen getrennt werden können. Lernen Sie die drei einfachen Einstellungen kennen, die erforderlich sind, um 100 verschiedene TE Crimp-Kontakte mit einem einfach zu bedienenden Werkzeug zu verarbeiten.
Erfahren Sie in diesem kurzen und informativen Video, wie das TETRA-CRIMP Hand Tool ausgepackt, gewartet und verwendet wird.
Anleitungsvideo zum UFHT