トレンド
接続を保護する DEUTSCH コネクタ
重工業においては、極端な振動や温度、化学薬品、液体が電気システムに悪影響を及ぼします。ごくわずかな漏れや電気システムの障害が原因で、農作業が滞り、軍用車の機能が失われ、消防車が立ち往生することすらあるのです。
過酷な環境で使用されるコネクタには、接続保護のための複数の設計要素が装備されています。 そのような装備としては、耐久性のある接点、防水シール、堅牢な金属製または熱可塑性シェル、頑丈で安全なロック機構などが挙げられます。このようなタイプのコネクタには ECU、ジョイスティック、産業用および艦船用エンジン、コントロール ボックス、ライトおよび CAN システムをはじめとするさまざまな用途があります。
電気接続を保護する堅牢なコネクタ
コネクタ ボディは、現場や作業場で直面する状況に耐える必要があります。 堅牢なすべて金属製のコネクタ ボディと耐腐食性の熱可塑性シェルは、長期間の環境曝露への耐性を考慮して選ばれた、高品質の材料で製造しなければなりません。金属製のコネクタには、厳しい環境条件下でコネクタが直面する激しい衝撃の力とショックに耐える構造が必要です。ハイ グレードの熱可塑性コネクタは難燃性と耐薬品性を持つ設計でなければなりません。高耐久コネクタの多くは、角形または円筒形のボディ形状で提供されています。過酷な環境に耐えられるよう、それらのコネクタは広い動作温度範囲を持ち、安全なロック機構とポジティブ端子保持システムを装備していなければなりません。
耐溶剤性シールは、過酷な環境で使用されるコネクタにとって極めて重要です。頑丈なシリコン製シールとグロメットを併用してワイヤ被覆とコネクタ接続部を密閉し、汚染に対する冗長なバリアを提供しなければなりません。それらには一般的に使用される産業用およびエンジン用の液体に対する耐性を備える一方、幅広い温度範囲で柔軟性を保つことが求められます。腐食や汚染でフローが中断されるのを防ぐ、気密性と防水性に優れた、信頼性の高い環境密閉能力が望まれます。
コネクタはプッシュ ラッチ、ねじ式結合リング、レバー ロックのほか、ジャックねじによる締め付けで連結できます。

過酷な環境で用いられる環境的に密閉された電気コネクタにとって、接点の適切なアライメントも重要な点です。 端子をはめ込む際にそれらが正しくスライドして嵌合するよう、コネクタの合わせ面にスナップインまたはスナップオンする二次ロックがよく使用されます。ウェッジロックとダブル ロック プレート (TPA) により、端子バレルとそれに嵌合するコネクタの両方で安定性がさらに高まります。コネクタのウェッジロックや TPA の多くはキーイング オプションを備えており、設計上の柔軟性がいっそう向上します。
過酷な用途でもコネクタがしっかりと嵌合を保つには、振動と衝撃に耐える頑丈で安全なロック機構が欠かせません。コネクタはプッシュ ラッチ、ねじ式結合リング、レバー ロックのほか、ジャックねじによる締め付けで連結できます。ロック機構は嵌合/嵌合解除が簡単で、ロックが確実に固定されたことを音または触覚で確認できなければなりません。ロックが固定されれば、振動や衝撃による脱落を防止できます。
共通の接点、ツーリング、プロセス
一貫性のある配線ハーネス設計は、生産とフィールド サービスを合理化します。 アセンブリを簡素化する一般的な要素として挙げられるのが、共通の接点、共通のツーリング、共通のプロセスです。コネクタで使用されるプロセス、接点、ツーリングが同じであれば、トレーニングに要する時間が短縮され、生産が合理化および簡素化されます。生産における一貫性は、最終製品の品質向上とダウン タイムの短縮および保証請求の減少につながります。
どのコネクタでも、その中心にあるのは接点です。接点を介して信号と電力の導通が維持されなければ、システムやアプリケーションに障害が発生するおそれがあります。共通の接続システムによって、配線ハーネスのアセンブリにおける変更が減り、性能、信頼性、保守性が向上します。共通の接続システムを使用すれば、何百もの異なる結線が使われているハーネスで生じる障害の多くを排除できます。接点にはターミナルのサイズのバリエーションがあり、これはワイヤゲージによって決まります。圧着を正しく行い、最高の仕様性能を達成するには、接点を適切な工具で圧着しなければなりません。
圧着される接点の強度、精度、全体的な信頼性は、オペレータではなく圧着ツールによって制御されるべきものです。

現場での結線は工場での結線とまったく同様に、同じツール、同じ手法を使って圧着しなければなりません。そしてその操作のしやすさ、結果の確実さも同じでなければなりません。 圧着される接点の強度、精度、全体的な信頼性は、オペレータではなく圧着ツールによって制御されるべきものです。
共通のプロセスはコネクタの組み立てを簡素化します。接点とツーリングが共通のコネクタを使用すれば、ハーネスを構築する担当者は長時間のトレーニングを受講しなくても、他のシリーズにただちに移行できます。これによって新しい手順の習得に要する時間とコストを削減できます。プロセスの一貫性は組み立て時間を大幅に短縮し、フィールド サービスを簡素化します。
過酷な環境の用途に対応する DEUTSCH コネクタ
産業車両では電気接続のわずかな劣化でさえも重大な問題になりかねないため、メーカー各社は自社製品の安定動作を図るべく、TE Connectivity が提供する環境的に密閉された産業用電気コネクタ、DEUTSCH コネクタの採用を進めています。 DEUTSCH コネクタはメーカーが必要とする堅牢な機能と共通の接点、ツーリング、プロセスを備えています。どのような環境でも、TE Connectivity の DEUTSCH 産業用コネクタは、過酷な状況で求められる革新的なコネクタ ソリューションを実現します。品質とイノベーションに力を注いできた結果、TE Connectivity はプロセスを最初から最後まで簡素化する、使いやすい独自のコネクタ システムを作り上げました。
-
www.connectorsupplier.com
これは『Connector and Cable Assembly Supplier』 (2017 年 2 月 22 日) に掲載された記事を加筆修正したものです。
DEUTSCH コネクタ オプション
多彩な用途要件にお応えするため、幅広い形状、ラッチ機構、取り付け方法、材料の DEUTSCH コネクタが用意されています。