トレンド
空対地ミサイル システムにおける迎撃技術
空対地ミサイル システムは、迎撃技術のイノベーションに対抗するために進化し続けなければなりません。
現代戦におけるミサイルの使用には長い歴史があります。第二次世界大戦で使用された V-2 ミサイルはペイロードが 1 トンで、その飛行速度は音速を超えました。 それ以来、空対地ミサイル システムは、味方と敵が互いに優位に立とうとする中で進化し続けてきました。
空対地ミサイルとは
空対地 (ASM または AGM) ミサイルは、爆撃機、戦闘機、ヘリコプター、ドローン、または有人/無人の軍用機から発射されるミサイルを指します。空対地ミサイルは、陸上または海上の標的を攻撃するために配備できます。重力を頼りに標的に到達する従来の爆弾とは異なり、空対地ミサイルには自立型の誘導システムが組み込まれており、通常はジェット エンジンまたはロケットによって推進されます。
空対地ミサイルの主な機能は、敵の領土上空で空域の支配権を確立することです。空対地ミサイルを使用して敵の兵器、軍事施設、その他の戦略的な地上標的を破壊することで、敵より大きく優位に立つことができます。逆の視点から見ると、敵機が自由に飛行することを許した場合、地上部隊は攻撃の危険にさらされます。
ミサイルの種類
従来のミサイル防衛システムは次の 3 つのカテゴリに分けられます。
- 戦略兵器
- 迎撃ミサイル
- 通常型ミサイル
戦略兵器:
戦略兵器や巡航ミサイルは、主に抑止力として機能することを意図しています。
迎撃ミサイル:
迎撃ミサイルは、敵が発射したミサイルを標的に着弾する前に破壊することで、敵の攻撃を防ぎます。このミサイルのカテゴリは、純粋に防衛を目的とします。
通常型ミサイル:
従来の誘導ミサイルや迎撃ミサイルは、ペイロードのサイズと射程が比較的限られているため、空対地ミサイルとしての戦術的利用に適しています。
空対地ミサイルの発射戦略
空対地ミサイルは、発射方法に基づいて基本的に 2 種類に分けられます。1 つ目は、ヘリコプターや無人航空機 (UAV) などの低高度航空プラットフォームから発射できる射程の短い比較的小型の戦術ミサイルです。
もう 1 つのタイプの空対地ミサイルは、戦闘機または爆撃機から発射されます。このタイプのミサイルは、ヘリコプターや UAV から発射されるミサイルよりもはるかに高速で長い距離を飛行します。射程が長いこれらのミサイルは、紛争地から相当離れた位置から発射できるため、パイロットにとって任務がより安全になります。
空対地ミサイルの航続距離
ミサイル | 境界 | |
ロッキード・マーティン JASSM® |
230 ~ 1,200 マイル (設計世代によって異なる) |
|
レイセオン – HARM® | 120 マイル | |
レイセオン – JSOW® | 70 マイル | |
MBDA ブリムストーン |
37 マイル | |
ロッキード・マーティン – Paveway® II |
9.2 マイル |
Hellfire™ および JASSM® は、Lockheed Martin Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
HARM®、JSOW®、Paveway® は、Raytheon Company の登録商標です。
迎撃ミサイルがイノベーションを推進する
ミサイルの発射から標的までの距離が遠いほど、探知、迎撃、破壊される可能性は高くなります。そのため、空対地ミサイルの設計には、探知を回避するための冗長システムやさまざまな電子的手段が含まれています。
ミサイルの運用システムは、ますます高度化する探知システムによって探知されないようにするため、より一層高度化する必要があります。そして、この捕らえにくくなった獲物を捕捉するために、探知システムは再び進化します。迎撃ミサイル技術を進歩させるためにミサイル技術のさらなるイノベーションが要求される限り、このサイクルは延々と続きます。
過酷な環境に耐える堅牢な部品
空対地ミサイルは、地上数百フィートでホバリングするヘリコプターから発射するか、あるいは高高度で飛行する戦闘機から発射するかにかかわらず、きわめて過酷な条件下で完璧に機能する必要があります。
たとえば、ミサイルを搭載した戦闘機は、地表温度が 50°C (122°F) の砂漠から離陸する場合があります。間もなく、その戦闘機は気温が -50°C (-58°F) の高度 50,000 フィートを音速よりも速く飛行します。ミサイルは発射時に激しい衝撃を受け、その後標的に向かって加速するにつれて途方もない重力と振動力にさらされます。
ミサイルを航空機に接続するアンビリカル コードから、極小のケーブル、コネクタ、センサに至るまで、ミサイルのすべての部品は、その危険な飛行に耐え、ミサイルが発射されたときに完全に機能するように設計・製造する必要があります。
継続的なイノベーションに向けたミサイル コネクティビティ ソリューション
TE Connectivity (TE) は、航空宇宙や防衛環境の過酷な要求に応えるため、自動車、エアロスペース、エネルギー、鉄道分野で使用されている既存の技術やコンポーネントを取り入れてそれらを強化または高耐久化します。その対象は、電気または光学用途向けのコネクタ、ワイヤおよびケーブル、電気機械およびソリッド ステート電力スイッチング コンポーネント、バックシェルおよびブーツなど、広範にわたります。
このような幅広いポートフォリオを持つ TE の製品と経験は、ミサイルの飛行と標的を維持するための各システムに利用できます。また、TE のエンジニアは、空対地ミサイルや迎撃ミサイルの技術的進歩に後れを取らないように、常に革新を続けています。
主なポイント
- ミサイルは第二次世界大戦以来、現代戦で使用されてきました。
- 空対地ミサイルは、爆撃機、戦闘機、ヘリコプター、ドローン、その他の種類の有人/無人の軍用機から発射され、陸上または海上の標的を攻撃します。
- 空対地ミサイルの主な機能は、兵器、軍事施設、その他の地上標的を破壊することによって敵が領空の支配権を維持できないようにすることです。
- 小型の短距離空対地ミサイルは低高度のヘリコプターや UAV から発射でき、大型の長距離ミサイルは、紛争地から相当離れた場所を高高度で飛行する戦闘機や爆撃機から発射できます。
- 迎撃ミサイルは、空対地ミサイルにとって大きな脅威となります。
- ミサイル技術の進歩はミサイル探知システムと迎撃ミサイル技術のイノベーションを推進し、その結果、ミサイル技術のイノベーションにさらに拍車がかかります。
- 空対地ミサイルは、過酷な状況下でも完璧に機能しなければなりません。すべてのシステムは、過酷な環境条件と物理的条件に耐えられるように設計・構築する必要があります。
- TE は、このような厳しい要求に応えるために設計・製造された堅牢なコンポーネントの幅広いポートフォリオを提供しています。
- TE のエンジニアは、ミサイルや迎撃ミサイルの技術的進歩を支えるために、常に革新を続けています。