TE Connectivity bietet Unternehmen aus dem Energiebereich erweiterte Tools zur Verhinderung von durch Tieren verursachten Bränden
Veröffentlicht
05/09/23
Das V0+ Material liefert eine neue, marktreife Formulierung für das Produktsortiment für den Anlagen- und Wildtierschutz.
Ottobrunn, Deutschland
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Steckverbindern und Sensoren, bietet dem Energiesektor eine erweiterte Reihe von Anlagen- und Wildtierschutzlösungen an, um das Risiko von Bränden, die durch den Kontakt von Wildtieren mit Energieübertragungssystemen verursacht werden, dank der innovativen materialwissenschaftlichen Formulierung „V0+“ weiter zu reduzieren.
„Selbst wenn ein verheerender Waldbrand vermieden wird, kann ein einziges Eichhörnchen einen massiven Stromausfall verursachen, der mehrere Stunden anhält, Zehntausende von Kunden betrifft und ein Versorgungsunternehmen Hunderttausende von Dollar kostet. Das bedeutet, dass der Schutz von Freileitungen und Umspannwerken durch die Montage von Schutzhauben und Barrieren eine sinnvolle und notwendige strategische Investition zu sein scheint“, so Luis Puigcerver, Senior Product Manager, Anlagen- und Wildtierschutz. „Wir arbeiten Seite an Seite mit den Eigentümern von Energieversorgungsunternehmen, um ihnen bei der Entwicklung eines strategischen Plans für den Ersatz, die Nachrüstung oder die Aufrüstung ihrer am stärksten gefährdeten Anlagen zu helfen und die Isolierung des Versorgungsnetzes zu verbessern, basierend auf einer robusten und strukturierten Risikobewertung.“
Um die aktive Brandgefahr erfolgreich einzudämmen und das Risiko von ungeplanten Ausfällen und Bränden zu verringern, müssen Versorgungsnetzbetreiber evidenzbasierte Entscheidungen über Isolierungs- und Isolationslösungen treffen. TE kann auf über 30 Jahre an Innovation in diesem Bereich zurückblicken, die durch seine umfassende Expertise in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Komponenten sowie in der Materialwissenschaft unterstrichen wird.
V0+ baut auf den leistungsstarken Fähigkeiten der robusten Raychem Materialien von TE auf, die eine hervorragende Leistung bei der Prüfung der Kriechstrom- und Erosionsbeständigkeit (TERT) und eine bewährte Langlebigkeit bieten. Das fortschrittliche V0+ Material von TE wurde optimiert, um eine UV- und Wärmebeständigkeit von 5.000 Stunden, eine hohe TERT-Leistung (>180min STEP-Methode mit Abrieb) sowie eine V0 Konformität gemäß UL94 zu erreichen. Dies ist für die Energiebranche eine Neuheit.
Anstatt sich nun zwischen hoher TERT-Leistung und V0 entscheiden zu müssen, profitieren Kunden von beidem in einem einzigen Material.
„Das Raychem Portfolio für den Anlagen- und Wildtierschutz von TE Connectivity wurde für eine Lebensdauer von mehr als 40 Jahren entwickelt und optimiert. Dabei wurden UV-Alterung, thermische Beständigkeit, Hitzebeständigkeit und optimale Kriechstromfestigkeit berücksichtigt“, so Brian McGowan, Global Manager, Anlagen- und Wildtierschutz bei TE. „Für die Eigentümer und Betreiber von Versorgungsunternehmen bedeutet dies, dass sie dauerhaft darauf vertrauen können, dass unsere Lösungen die Anlagen, die sie schützen, überdauern werden.
Das Whitepaper von TE mit dem Titel „Abhärtung des Versorgungsnetzes, Erhöhung der Zuverlässigkeit und Reduzierung des Brandrisikos durch Wildtiere“ untersucht gängige Entzündungsrisiken im Zusammenhang mit Stromverteilungssystemen und zeigt auf, was getan werden kann, um eine Entzündung zu verhindern und die Ausbreitung von Flammen zu minimieren (oder sogar zu verhindern), die sowohl kostspielig sind als auch verheerende Umweltauswirkungen haben. Ein Beispiel: In einem kalifornischen Solarpark wurde eine Krähe durch einen Stromschlag verletzt und löste so ein Feuer aus, das sich über mehr als 1.000 Hektar ausbreitete und die Stromerzeugungskapazität um 84 % reduzierte. Das führte zu einem Verlust von fast 9 Millionen US-Dollar an Einnahmen. Die innovative und erweiterte Produktpalette von TE wurde entwickelt, um solche Vorfälle zu verhindern.
Laden Sie das Whitepaper herunter und erfahren Sie mehr, oder setzen Sie sich mit TE in Verbindung, um mit einem Experten zu sprechen.

Verbesserte Isolationslösungen, die aus Materialien bestehen, die für über 40 Jahre konzipiert wurden, bieten einen klaren Vorteil, da sie der Lebenserwartung der zu schützenden Objekte entsprechen. Diese Lebensdauer ist auf die optimale Leistung in den Bereichen UV, Kriechstromfestigkeit, thermische Beständigkeit und Hitzebeständigkeit zurückzuführen.
Entscheidend für die Erreichung dieser Lebensdauer von mehr als 40 Jahren ist eine optimale Leistung in Bezug auf:
- UV
- Kriechstromfestigkeit
- Wärmebeständigkeit
- Hitzebeständigkeit