TE Perspektiven
Autor: Jamie Janawitz, VP & CTO, Aerospace, Defense, & Marine
Elektrischer Senkrechtstarter (eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing Aircraft) könnten in den kommenden Jahren die urbane Mobilität neu gestalten – und die Art und Weise verändern, wie wir traditionell über Flugzeugdesign denken. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen mit dem Flugzeug zum O'Hare International Airport und gelangen von dort direkt in die Innenstadt von Chicago, ohne sich mit dem Verkehr herumschlagen zu müssen. Bereits um das Jahr 2027 will United Airlines dies mit einer Flotte von batteriebetriebenen eVTOLs ermöglichen. Hierbei handelt es sich um eine neue Flugzeugklasse, die einer Kreuzung aus einem elektrischen Passagierfahrzeug und einer überdimensionalen Drohne mit einer Inneneinrichtung ähnlich einem Luxusauto ähnelt.
Anfangs werden diese eVTOL-„Lufttaxis“ ähnlich wie Hubschrauber operieren, da sie Hubschrauberlandeplätze nutzen und ähnlichen Flugregeln folgen, aber damit enden die Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Luftfahrzeugen. Das Design dieser neuen Flugzeuge verdankt sich den Fortschritten, die bei Elektrofahrzeugen für Privat- und Geschäftskunden gemacht wurden. Tatsächlich ähneln die meisten Modelle, die für die nahe Zukunft entwickelt werden, eher sehr komfortablen Autos für zwei bis sechs Passagiere als beengten Hubschraubern oder Kleinflugzeugen.
Die Entwicklung eines eVOTL unterscheidet sich von der Entwicklung eines E-Fahrzeugs oder eines konventionellen Flugzeugs. Damit ein „Elektroauto“ fliegen kann, müssen Gewicht und Reichweite optimiert werden. Denn wie bei allen Fluggeräten kommt es auf jedes Gramm an. Je größer die Reichweite sein soll, desto größere Batterien benötigt man – und größere Batterien bedeuten mehr Gewicht. Auch die Ladezeit ist ein entscheidender Faktor: Je schneller ein eVTOL wieder in die Luft gebracht werden kann, desto schneller kann es wieder Einnahmen generieren.
Diese Überlegungen haben auch das entstehende Geschäftsmodell für eVTOLs geprägt, das sich auf kürzere Strecken konzentriert, auf denen relativ wenige Passagiere befördert werden. Unternehmen, die diese Flugzeuge entwickeln und bauen, haben daher einen anderen Fokus als traditionelle Luft- und Raumfahrtunternehmen – sie streben nach schnelleren Iterationen bei der Entwicklung, Erprobung und Zertifizierung modellspezifischer Systeme.
In einem sich schnell verändernden Umfeld, in dem nach wie vor höchste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsstandards gefordert werden, können wir dank der umfassenden Erfahrung von TE Connectivity bei der Entwicklung von Materialien und Produkten, die für den Einsatz in Elektrofahrzeugen und in der Luft- und Raumfahrt geeignet sind, gemeinsam mit unseren Kunden an eVTOL-Entwicklungsmöglichkeiten arbeiten, bei denen wir Mehrwert und Innovation schaffen können.
Einige Elemente von eVTOLs werden fast direkt aus anderen Anwendungen übernommen. So lassen sich beispielsweise die Ladekomponenten und -systeme von Elektrofahrzeugen leicht für den Einsatz in einem Flugzeug anpassen. Die Anforderungen an eVTOL am Himmel unterscheiden sich jedoch deutlich von denen auf der Autobahn.
Von eVTOLs wird erwartet, dass sie häufige, kurze Flüge in relativ geringer Höhe durchführen. Diese Bedingungen erfordern extrem langlebige Komponenten. Natürlich sind Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit entscheidende Eigenschaften der für jedes Fahrzeug hergestellten Teile. Sie gewinnen jedoch an Bedeutung, wenn diese Flugzeuge dicht besiedelte Gebiete in relativ geringer Höhe überfliegen. Daher ist ein langlebiges, zuverlässiges Hochvolt-Stromverteilungssystem unerlässlich.
TE erfüllt diese Anforderungen durch die Lieferung von Stromverteilungseinheiten und Leistungsschaltern sowie elektrischen und Glasfaserkabeln zur Verbindung von Stromverteilungs-, Avionik- und Infotainmentsystemen, um diese Flugzeuge sicherer, zuverlässiger und komfortabler zu machen. Darüber hinaus optimieren wir Hochvoltsteckverbinder, die für die harten Anforderungen in der Luft- und Raumfahrt entwickelt wurden, für die 100 bis 600 Kilowatt, die für die Stromversorgung dieser frühen Generation von eVTOLs benötigt werden.
In der Zusammenarbeit mit Ingenieuren bei der Optimierung des eVTOL-Designs machen bereits kleine Details einen großen Unterschied. Der Wechsel von runden zu flachen Kabeln reduziert beispielsweise das Gewicht, verbessert die thermischen Eigenschaften, erhöht die Flexibilität der Kabel und benötigt weniger Platz in der Flugzeugzelle, sodass mehr Raum für den Komfort der Passagiere bleibt.
Im Vergleich zu traditionellen Flugzeugherstellern neigen Unternehmen, die eVTOLs entwickeln, dazu, eine andere Art von Partnerschaft mit ihren Komponentenlieferanten einzugehen. Die eVTOL-Entwickler folgen agilen Designprinzipien und wollen neue Iterationen ihrer Entwürfe innerhalb von Tagen statt Wochen oder Monaten erstellen. Dadurch wird es für diese Entwickler einfacher, handelsübliche Teile in ihre Konstruktionen zu integrieren, was zu Einsparungen bei den Herstellungs- und Wartungskosten für Ersatzteile führt.
Hersteller wie TE können diesen Wunsch nach Schnelligkeit durch ihr technisches Wissen ergänzen, das sie aus ihrer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Integration von Komponenten in Luftfahrtsystemen gewonnen haben. Dieses Wissen ermöglicht es uns, eVTOL-Ingenieure bei der Beschleunigung von Entwicklungszyklen zu unterstützen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Unsere Erfahrung in der Entwicklung von Komponenten für verwandte Industriezweige wie Nutz- und Passagierfahrzeuge bedeutet darüber hinaus, dass wir den Herstellern von eVTOLs helfen können, über die traditionellen Standards der Luft- und Raumfahrt hinauszudenken, wenn sie die neuen Systeme entwickeln, die eine ganz neue Klasse von Fahrzeugen antreiben werden.
Die eVTOL-Industrie wird wahrscheinlich ein gewisses Maß an Normung zwischen ihren Komponenten entwickeln müssen, um schnell skalieren und ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können. So unterschiedlich die Entwürfe auch aussehen mögen, sie stehen alle vor den gleichen Herausforderungen: Optimierung von Größe und Gewicht, Energieverteilung, Sicherheit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
Zu Beginn werden eVTOLs wahrscheinlich wie ein Hubschrauber mit elektronischen Komponenten fliegen, um ihre Steuersysteme erfahrenen Piloten vertraut zu machen. Sie werden auch klein sein, denn Größe und Gewicht bestimmen die Kosten und die Kapazität jedes Fahrzeugs.
Es hat jedoch einen Vorteil, klein anzufangen. Die Herausforderungen in einem kleinen Fahrzeug zu lösen ist einfacher, bevor Kapazität und Reichweite erweitert werden. So wichtig eine schnelle Entwicklung für den Start der ersten eVTOL-Flotten ist, so wichtig wird es für den weiteren Erfolg des Marktes sein, Komponenten mit Blick auf die Zukunft zu entwickeln.
Darüber hinaus können wir die Komponenten, die wir für den Bau dieser Flugzeuge verwenden, mit Blick auf den möglichen Einsatz in größeren Flugzeugen entwickeln. Die Batteriedichte ist nach wie vor ein wesentliches praktisches Hindernis für die Fertigung größerer Elektroflugzeuge für Langstrecken.
Durch die weitere Verbesserung von Komponenten, können diese sicher und zuverlässig mit höheren Spannungen umgehen bei gleichzeitiger Minimierung von Gewicht und Platzbedarf. Das Stadttaxi, das Kunden vom Flughafen in die Innenstadt bringt, könnte sich schnell in einen Regionalbus oder einen Hochgeschwindigkeitszug verwandeln, wenn die nächste Generation der Batterietechnologie verfügbar ist. Mit relativ geringen Anforderungen an die praktische Infrastruktur, abgesehen von einem Landeplatz und der Möglichkeit, die Batterien aufzuladen, hat es das Potenzial, die Art und Weise, wie Menschen reisen, in einer Weise zu revolutionieren, wie wir es seit der Einführung des Düsentriebwerks nicht mehr erlebt haben.
eVTOLs könnten die Art und Weise, wie wir über urbane Mobilität denken, verändern, indem sie eine neue, nachhaltige Verbindung zwischen Städten und Vorstädten schaffen. In dem Maße, in dem sie sich auf dem Markt durchsetzen und in ihrer Größe skalieren können, stellen sie auch einen Schritt hin zu einer nachhaltigeren Form des kommerziellen Luftverkehrs dar. Durchdachte Konstruktionen, die neue Standards für Sicherheit und Komfort setzen, werden der Schlüssel sein, um diese neue Fahrzeugklasse auf den Weg zu bringen – und die eVTOLs für viele Jahre fliegen zu lassen. TE wird parallel dazu weiterhin innovativ sein.
Jamie Janawitz
Jamie Janawitz leitet ein globales Team, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Strom- und Signalverbindungslösungen der nächsten Generation in den Bereichen Elektrik, Optik und HF spezialisiert hat. Sein Fachgebiet: Ausführung und Beschleunigung von Produkt-Roadmaps für einen differenzierten Wert. Anwendungen: Raumfahrzeuge, Flugzeuge, Verteidigung (Land und Marine) Fragen Sie Jamie nach Lean Produktentwicklung und der Zukunft der Luft- und Raumfahrt.
Weitere Artikel über technische Innovationen