Anwendung
GEMEINSAM ENTWICKELN WIR MODERNE EVTOL-TECHNOLOGIEN
Verbindungstechnologien für elektrische Senkrechtstarter (eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing Aircraft).
Umfangreiche Optionen zur Bewältigung der eVTOL-Herausforderungen hinsichtlich Größe, Gewicht und Stromverbrauch (SWaP)
Angesichts der fortschreitenden Ausdehnung von Megastädten – urbane Gebiete mit mehr als 10 Millionen Einwohnern – wird sich der Verkehr so stark erhöhen, dass selbst Maßnahmen wie Maut, autonome Fahrzeuge und Staugebührenzonen nicht ausreichen werden, um Entlastung zu schaffen. Als Antwort auf diese Herausforderung testen Unternehmen bereits alternative Lösungen aus dem Bereich des urbanen Lufttransports (Urban Air Mobility, UAM).
Verschiedene Programme für elektrische Senkrechtstarter (eVTOL) treiben den Fortschritt bei Elektroantriebsmotoren, Leistungsverteilung, Positioniersystemen, Telenetworking und Cockpitsystemen voran. Diese Innovationen inspirieren Entwickler dazu, Komponenten zu erforschen, die Größe, Gewicht und Leistung in eVTOL-Systemen optimieren.
Mit umfassender Erfahrung in der Automobil-, Luft-/Raumfahrt- und Energiebranche arbeitet TE Connectivity mit Branchenstandardisierungsgruppen wie der Society of Automotive Engineers (SAE) und ARINC zusammen an den drängenden Herausforderungen von morgen. Egal, ob es um die Leistungsverteilung, die Bordunterhaltung oder die Kabinenausstattung geht – die Experten von TE sind direkt daran beteiligt, Konstrukteuren dabei zu helfen, die geeigneten fortschrittlichen und urbanen Lufttransportlösungen auszuwählen, mit denen es gelingt, die Last zu verringern, Platz zu sparen und die Leistung zu steigern.

Fortschrittliche Anwendungen zur Unterstützung von Urban Air Mobility und eVTOL
Von der elektrischen Energie- und Leistungsverteilung bis hin zu Bordelektronik und Infotainment sowie Kabinenanwendungen – erfahren Sie mehr über unsere Lösungen. TE beschleunigt Innovationen und inspiriert bahnbrechende Designs mit Lösungen für höhere Leistungen und höhere Spannungen, die Ihren anspruchsvollsten Anforderungen gerecht werden.
LEISTUNG UND LEISTUNGSVERTEILUNG
Anhand eines „Follow-the-Wire”-Designansatzes können die EWIS-Ingenieure sicherstellen, dass alle Verbindungen die hohen Spannungen und die hohe KW-Spitzenleistung bewältigen, die für elektrische Antriebsmotoren, Wandler, Steuerungen, Batterien und die einzigartigen Umgebungsbedingungen bei eVTOL und Urban Air Mobility erforderlich sind.
AVIONIK UND FLUGSTEUERUNG
Für die anspruchsvolle Bordelektronik in kleineren und leichteren Konfigurationen, um Kommunikation, Navigationsbordcomputer, Energieverwaltung und multiple Untersysteme zu steuern und zu verwalten. TE bietet Verbindungslösungen, die leichter und kleiner sind und dennoch die Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit großer Bandbreite erfüllen.
INFOTAINMENT UND KABINE
Damit Passagiere den Bordkomfort ungestört nutzen können, sind sichere und zuverlässige Kabel- und Elektrikverbindungen erforderlich. Mit der breiten Palette an Verbindungslösungen von TE wird die Kabinenleistung im Bezug auf flexible Bordunterhaltung, Internetzugriff, automatisierte Bordküchensysteme und Hochgeschwindigkeitsnetze gesteigert.
STRUKTUREN
TE bietet Komplettlösungen für verteilte Architekturen, mit denen Sie Ihre Anforderungen an die Reduzierung von Größe, Gewicht und Stromverbrauch erfüllen können. TE unterstützt Sie bei der Vernetzung Ihres gesamten eVTOL-Systems mit einem der breitesten Portfolios an Verbindungen, Kabelbäumen, Sensoren und Glasfasertechnik für den Einsatz in der gesamten Flugzeugzelle.
Ressourcen
Die Rolle von TE Connectivity bei der Weiterentwicklung von UAM
Wenden Sie sich an unsere Experten
Mit einem Master in Luft- und Raumfahrt und einem Master in Projektmanagement arbeitet Martin Cullen mittlerweile mit den elektrischen und Glasfasersystemen sowie den Komponenten von TE. Er ist stets auf der Suche nach größeren Einnahmen, um unsere Fähigkeiten zu erweitern und in neue Bereiche vorzudringen.
Matt McAlonis ist spezialisiert auf Lösungen für die Strom- und Signalkonnektivität, insbesondere wenn es sich um Hochgeschwindigkeitssteckverbinder, Leiterplattenverbindungen, Compliant-Pin-Technik und VME/VPX-Systemlösungen handelt.
Mark ist Senior Principal Development Engineer, Advanced Systems Architecture in der Unternehmenssparte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine.
Videos
Technische Spitzenleistung von TE Connectivity im UAM-Bereich
Erfahren Sie mehr über unsere technischen Fachkenntnisse. Sehen Sie sich unsere speziellen Urban-Air-Mobility-Videos an, um mehr über das Know-how im Bereich Engineering und Lieferkette von TE Connectivity zu erfahren.
Mark Benton, Senior Principal Development Engineer, Advanced Systems Architecture im Geschäftsbereich Aerospace Defense und Marine (AD&M), erklärt, wie RFO-Lösungen dazu beitragen, eine Reihe von SWAP-Herausforderungen in eVTOL-Systemen zu bewältigen.
Mit einer langen Tradition in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie verfügt TE Connectivity über eine breite Palette an Steckverbindern, Kabel- und Drahtlösungen sowie Sensoren, um die Subsysteme für die Leistungsverteilung Ihrer fortschrittlichen Luftmobilitätsplattform aufzubauen. GEMEINSAM ENTWICKELN WIR DIE EVTOL-TECHNOLOGIEN VON MORGEN.
Aus der Perspektive von Experten
TE Connectivity stellt eVTOL, AAM und UAM vor
Die Zukunft des Luftverkehrs – ein Podcast der Experten von TE Connectivity. Gestern haben wir noch von elektrisch angetriebenen Lufttaxis und fliegenden Autos geträumt – heute werden diese Träume zu realen Urban Air Mobility (UAM)-Projekten. Seien Sie dabei, wenn wir Zukunftsträume Wirklichkeit werden lassen.
In diesem neuen Podcast erläutert Mark Benton, Product Manager bei TE Connectivity (TE), wie moderne Glasfaserkabel in eVTOL-Systemen Gewicht und Platz einsparen.
Aufmerksamkeit im Bereich Batteriemanagement sind die größten Herausforderungen bei der Entwicklung von eVTOL. Bei der Entwicklung von eVTOL-Plattformen müssen die Designer Leistung, Spannung und Temperatur berücksichtigen.
In diesem neuen Podcast erörtert Martin Cullen, Senior Business Development Manager bei TE Connectivity (TE), die aufregende neue Welt der urbanen Luftmobilität mit technologischen Fortschritten bei elektrisch angetriebenen, senkrecht startenden und landenden Fahrzeugen.
Größe, Gewicht und Leistung stellen für die Luft- und Raumfahrtindustrie eine zunehmende Herausforderung dar. In diesem Bereich wird ständig nach Produkten gesucht, die die Nachfrage nach höheren Arbeitsspannungen erfüllen können. Marcus Priest, Fachexperte und Senior Principal Engineer bei TE Connectivity (TE), stellt dar, wie sich diese Herausforderungen auf die Branche auswirken und wie TE daran arbeitet, Innovationen zu entwickeln und Herausforderungen zu bewältigen.
eVTOL haben einen besonderen Energiebedarf, der besondere Aufmerksamkeit erfordert. Da das Gewicht bei eVOTL ein wichtiger Faktor ist, zählt jedes Kilogramm. Die Anforderungen an die Verdrahtung von eVOTL erfordern eine unkonventionelle Denkweise.