eVTOL 向けの相互接続技術
eVTOL 技術は、アーバン エア モビリティの需要に応えられるように進歩し続けています。TE には、航空機システムを接続するための製品とソリューションがあります。
これまで夢物語でしかなかった電動エア タクシー、空飛ぶ車、個人用飛行体が、現実のアーバン エア モビリティ (UAM) プロジェクトとして始動しています。 商用ドローンや電動垂直離着陸機 (eVTOL) に関する数百ものプログラムにより、電動モータ、電源供給、位置測定システム、通信ネットワーキング、コックピット/ミッション システムといった分野の技術革新が進展しています。こうした機会は、列線交換ユニットにとって最適なサイズ・重量・電力 (SWaP) を設計する際に特有の課題をもたらします。しかしながら、相互接続技術の進歩により、次のような機体の主要部において、eVTOL のイノベーションに不可欠な低電圧・高帯域幅のニーズに対応できるようになりました。
- 電源および電力供給·
- インフォテインメントおよび客室内部
- アビオニクス、飛行制御、ナビゲーション
- 構造
電源および電力供給
電気航空機の各部を効率的に機能させるには、どのような環境でもスムーズに電力を供給するために、高密度の電力接続ソリューションが特に重要になります。リレーとコネクタはすばやく簡単に着脱でき、省スペースかつ軽量で、激しい振動に耐え、さまざまな信号構成をサポートできる必要があります。
ハーネス化とケーブル管理は、現場での幅広い応用にとって重要な要素です。懸案事項が重量、サイズ、過酷な環境、極端な温度のいずれの場合でも、熱収縮ハーネス シーリング コンポーネントは、現場で直面するどのような応用ニーズにも合致します。
この機能領域では、スペースの制約も課題のひとつです。狭いスペースにも配線できるように独自に設計され、UAM 用途に応じてカスタマイズできる柔軟な給電線を選択してください。

アビオニクス、飛行制御、ナビゲーション
エア モビリティ機市場におけるデータ規格は多種多様です。高速銅線ケーブルは、テープ被覆設計よりも処理しやすく、アーキテクチャの規格に合わせてカスタマイズすることもできます。電気航空機向けのエンドツーエンド ソリューションを見つけるには、どのような端子コンポーネントやコネクタ コンポーネントにも適合する統合ケーブルを探してください。
今日の高度なアビオニクス ネットワークでは、多くの場合、すべての飛行制御システムやナビゲーション システムのモニタリングと安全な制御を可能にする十分な帯域幅が必要です。また、全体的な効率を向上させるために小型化と軽量化も必要となります。
ミッションクリティカルな部分では、過酷な環境に耐える信頼性の高いセンサを利用します。これらの要素は、環境要件や用途要件を満たすように特別に設計されている必要があります。これにより、エンジニアや航空機開発者が相互接続技術やソリューションを迅速かつ確実に実装できます。
インフォテインメントおよび客室内部
発展途上にある航空宇宙業界にとって、柔軟性の高い高度な客室娯楽 (IFE) システムや高速インターネット アクセスなどの高性能ネットワークの利便性を乗客に提供することは重要です。この目的を果たすため、光ファイバ フレックス回路アセンブリを使用して、電気航空機内の限られたスペースで性能を最大化することができます。
航空機内の省スペース化、軽量化、信頼性の向上は、今やかつてないレベルまで実現可能になっています。コネクタはすばやく簡単に取り付けることが可能で、高い性能を持ち、客室内の機能を拡張するように設計されています。ケーブル アセンブリ設計、コネクティビティ、ルーティングには複数の設計オプションがあり、乗客の安全性と快適性を補助するために位置、圧力、温度、傾斜、振動を検知する高性能な航空宇宙用センサを使用できます。
構造
相互接続、ハーネス コンポーネント、センサ、ケーブルなどの各種構造は、eVTOL システム全体を接続して効率的に機能させながら、乗員・乗客の安全を保ちます。電力ケーブルおよびワイヤの中には、非常に柔軟で狭いスペースに適合するもの、軽量なもの、優れた耐薬品性や耐溶剤性を備えたものがあります。機体の飛行制御とナビゲーションの重要なコンポーネントでもあるセンサと光ファイバは、さまざまな形で機内体験を向上させます。
TE のアーバン エア モビリティ向けソリューション
TE Connectivity は、単なるサブシステムのサプライヤではなく、機体全体で使用することを意図した相互接続、ハーネス コンポーネント、センサ、光ファイバの広範なポートフォリオを持ち、eVTOL 航空機システム全体のコネクティビティの設計を支援することもできます。特に、TE の Raychem コンポーネント群は、UAM のアビオニクス、飛行制御、ナビゲーション部分の課題を解決するために独自に設計されています。さらに、分散アーキテクチャのために、40% 小さい実装サイズでコンピューティング能力を向上させる Mini Modular Rack Principle (MiniMRP) モジュールをご用意しており、設計の柔軟性が高まります。
TE は、設計者が重要なサイズ・重量・電力の課題を解決できるように、独自の UAM 適用工具とソリューションも幅広く取り揃えています。そのため、それらのプロジェクト マイルストーンを達成し、安全性と効率を維持しながら開発をスピードアップすることができます。
主なポイント
- 電気航空機の各部を効率的に機能させるには、高密度の電力接続ソリューションが不可欠です。
- TE は、重量、サイズ、過酷な環境、極端な温度といった課題に応えるソリューションを提供しています。
- 現在のアビオニクス ネットワークには、すべての飛行システムのモニタリングと安全な制御を可能にする十分な帯域幅が必要であり、サイズと重量を最適化する必要もあります。
- 今日の乗客は、客室娯楽システムや高速インターネット アクセスを楽しむために高性能ネットワークの利便性を求めています。
- コネクタはすばやく簡単に取り付けることが可能で、高い性能を持ち、客室内の機能を拡張するように設計されている必要があり、これらすべてを省スペース化、軽量化、信頼性の向上と併せて実現する必要があります。
- 相互接続、ハーネス コンポーネント、センサ、光ファイバのシステムを機体全体で使用することにより、eVTOL 航空機全体を接続します。
TE がアーバン エア モビリティに関する新たな課題の解決をどのように支援できるかをお尋ねください。