TE のエンジニアが、電気自動車内の DC 急速充電に関する車両側の熱方程式について語ります。

トランスポーテーションのコネクティビティにおけるイノベーション
すべての交通の電動化と接続
技術トレンドに関するエグゼクティブの見解
トランスポーテーションのコネクティビティの進化を促進する要因は何でしょうか。 近年、高電圧物理学、材料科学、高度な回路が進歩を遂げたことで、堅牢で信頼性の高い統合ソリューションが可能となり、トランスポーテーションの安全性、楽しさ、持続可能性が向上しています。現在イノベーションが生まれている背景には、こうした状況があります。
TE は、トランスポーテーションにおいてきわめて達成の難しい課題である「車両の信頼性と応答性の向上」に応えるために、前述の分野の専門知識を駆使して高電圧コネクタ システム、高密度センサ、5G アンテナ、ターンキー アセンブリ、小型配線を設計・製造しています。これらの製品は、機械の故障を事前に検出します。エネルギの消費量を低減し、車両をクラウドに接続します。さらに、車両内、車両とインフラストラクチャ間、および交通網全体にわたって高速データ、高電流パワー、クリアな信号コネクティビティを加速させ、統合します。
当社のエンジニアは、世界中の自動車メーカ、鉄道会社、航空宇宙のイノベーターと協力して統合技術アーキテクチャを定義・開発し、きわめて過酷な状況下でも安全かつ信頼性の高い持続可能なトランスポーテーションを実現しています。当社のソリューションは、道路や線路、街中や作業現場、空路や宇宙空間の移動中に生じる極端な曝露、温度、振動に耐えるように構築されています。
CTO の見解:
車両のコネクティビティにおけるイノベーション
-
「自律型 5G コネクテッド カーに向けて」
TE のトランスポーテーション担当 VP 兼 CTO である Alan Amici が、IT Visionaries において、高度なコネクティビティがどのようにして車両をクラウドに接続するかについて語りました。車両をクラウドに接続すれば、運転手がクラウド サービスや 5G ネットワークにアクセスでき、同乗者の利便性や安全性が高まります。
-
「2040 年までに、電気ジェット機によって空の旅がクリーンかつ安価に」
TE の航空宇宙および防衛担当 CTO である Thierry Marin-Martinod が Inverse.com の取材を受け、ジェット エンジンの電動化についての見解を語りました。ジェット エンジンが電動化されれば、再生可能エネルギを使用して環境パフォーマンスを改善しながら、運用コストの削減にもつながる新たな機会が創出されます。
-
「Ethernet が高度化すれば、AV のネットワーク遅延が防止される可能性がある」
AV のリアルタイム パフォーマンスを実現するには、自動車 Ethernet を改善して必要なデータ コネクティビティ要件をサポートする必要があります。TE のトランスポーテーション担当 VP 兼 CTO である Alan Amici が Axios.com の取材を受け、これを可能にするソリューションについて見解を語りました。
-
注: 公開されている記事はすべて英語です。
注目の見解
未来のトランスポーテーションを実現するために何が重要かを思い描くことが大切です。 今日の道路では、電気で走行する自動車・トラック・バス (電気自動車 (EV)) がますます長い距離にわたって高い加速度を持続できるようになり、運転手や同乗者はより安全で接続された性能を享受しています。空路では、 民間航空機 が快適さはそのままに高速インターネット接続と機内エンターテイメント システムを旅行者に提供しています。また、パイロットには、電子機器と飛行システムの監視、データの分析、航行・着陸・通信の機能の統合を実現する先進のソリューションが提供されています。そして、線路や街路の地下では、 大陸横断鉄道 や公共交通機関システムが時刻表どおりに運行しており、職場や家庭など多くの場所への移動に役立っています。
その他の事例を読む
下記のトランスポーテーション分野のコネクティビティ ソリューションについて TE のエンジニアが作成したトレンド レポートをご覧ください。