TE Connectivity arbeitet mit Kries-Energietechnik zusammen, um Überwachungslösungen für intelligente Stromnetze in Nord-, Mittel- und Südamerika anzubieten
Veröffentlicht
06/20/22
Betreiber von Solar- und Windparks sowie von Stromnetzen profitieren von Energieflussinformationen für ein effektives Energienetz- und Anlagenmanagement.
Ottobrunn, Deutschland
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnik und Sensoren, und die deutsche Kries-Energietechnik GmbH & Co. KG (Kries) haben eine Vertriebsvereinbarung für Nord-, Mittel- und den Großteil Südamerikas unterzeichnet. Durch die Vereinbarung wird TE in der Region zum exklusiven Anbieter des Kries-Portfolios an Stromnetzüberwachungsprodukten, die ein intelligenteres, zuverlässigeres und nachhaltigeres Stromnetz ermöglichen.
Versorgungsnetzbetreiber und Manager von Anlagen für erneuerbare Energien stehen vor dringenden Herausforderungen. Dies beginnt bei der alternden Strominfrastruktur und der höheren Versorgungsnetzleistung, die für den Übergang zu erneuerbaren Energien erforderlich ist, und reicht bis hin zu den Zielen für die Versorgungsnetzverfügbarkeit und der Verbesserung der Sicherheit der Monteure. Das gemeinsame Portfolio von TE und Kries bietet komfortable Lösungen für intelligente Stromnetze, um bestehende Stromnetze zu digitalisieren und Informationen darüber zu liefern, wo und wie viel Strom geflossen ist. Diese intelligenten digitalen Systeme lokalisieren Fehler und schwache Verbindungen im Stromnetz und sind ein effektives Werkzeug für die Stromüberwachung und das Anlagenmanagement. Dadurch werden kostspielige, arbeitsintensive Aufrüstungen des gesamten Stromnetzes überflüssig.
„Seit 28 Jahren ist Kries ein internationaler Akteur bei der Digitalisierung des Stromnetzes. Wir tragen dazu bei, den System Average Interruption Duration Index (SAIDI; durchschnittliche Stromausfalldauer je versorgtem Verbraucher) effektiv zu reduzieren“, sagte Gunter Kries, CEO, Gründer und Eigentümer von Kries. „Ich freue mich über die Partnerschaft mit TE in Nord- und Südamerika. Hier werden wir Stromnetzbetreibern, die sich bereits auf die renommierten Raychem Kabelgarnituren von TE verlassen, intelligente Werkzeuge zur Verfügung stellen. Unsere kombinierten Lösungen bieten konsistente Fehlerortung, Isolierung und Service-Wiederherstellung (FLISR). Sie sparen Betriebs- und Wartungskosten, Zeit und Arbeit ein.“
„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der 60-jährigen Verpflichtung von TE, unseren Kunden zu helfen, den Strom zuverlässig fließen zu lassen. Wir sind stolz darauf, dass wir sie mit einem intelligenteren Stromnetz dabei unterstützen können, den Übergang zu erneuerbaren Energien in ganz Amerika zu beschleunigen“, so Bijal Thakkar, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Energy-Americas von TE.
Im Rahmen der exklusiven Partnerschaft wird TE drei wichtige Stufen von Überwachungslösungen für intelligente Stromnetze von Kries anbieten: permanente Spannungsüberwachung und -erkennung mit der CAP-Line, Fehleranzeige in unterirdischen Stromnetzen und Freileitungsstromnetzen mit der IKI-Line und Fernüberwachung und Abzweigsteuerung für Umspannwerke mit der PON-Line. Diese Produktlinien können mit den Raychem Kabelanschlüssen für Schaltanlagen und Hochspannungsendverschlüssen von TE für Anwendungen wie Umspannwerke, erdverlegte Stromnetze und Freileitungsstromnetze verwendet werden.

Über Kries-Energietechnik
1994 begann Kries-Energietechnik mit der Entwicklung von Überwachungslösungen für Stromverteilungsnetze, um die persönliche Sicherheit beim Betrieb von Schaltanlagen zu verbessern und Störungen im Stromnetz zu erkennen. Die Betreiber von Stromverteilungsnetzen verlassen sich weltweit auf die Produkte von Kries-Energietechnik als integralen Bestandteil der SAIDI-Reduzierung. Kries-Energietechnik ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Waiblingen, Deutschland. Das Unternehmen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und ist auf die Entwicklung, Herstellung und Montage von intelligenten Fehlererkennungs- und Überwachungssystemen für Stromverteilungsnetze spezialisiert.