Fallbeispiel
Optimierung und Stabilisierung der Netzleistung
Wir haben die Warmschrumpf-Niederspannungsmuffen individuell angepasst und Montageschulungen vor Ort durchgeführt, um die Netzleistung eines gesamten Landes zu verbessern.
Strom für die Demokratische Republik Kongo
In den vergangenen Jahren hat TE über ein belgisches Subunternehmen Mittelspannungskabelgarnituren an Kunden in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) verkauft.
In einer bestimmten Region fielen dem Subunternehmen Fehler an den neu montierten EPKT-R Warmschrumpf-Endverschlüssen auf. TE und seine Partner haben die mangelhaften Produkte sorgfältig untersucht. Schnell stellte sich heraus, dass die Fehler an den Endverschlüssen auf eine fehlerhafte Montage der Komponenten der armierten Aluminiumdrahtverbindung zurückzuführen war, die im Lieferumfang der Endverschlüsse enthalten waren. TE organisierte rasch für 10 Monteure und Techniker vor Ort eine Schulung zu den korrekten Montageverfahren.
Durch die Montageschulung wurden die Fehler bei Mittelspannungsanwendungen behoben und das Vertrauen bzw. die Zusammenarbeit zwischen den Partnern hat sich erheblich intensiviert. Seit dem Abschluss der Schulung wurden im Mittelspannungsnetz keine Fehler mehr gemeldet. Die Schulung hat sich auch in einem weiteren Aspekt als wertvoll herausgestellt. Es kam eine Reihe von zusätzlichen Schwierigkeiten zu Tage, die die Effizienz und Zuverlässigkeit verschiedener Niederspannungsanwendungen beeinträchtigten. Die Ingenieure von TE erkannten darin eine zusätzliche Herausforderung, die durch Niederspannungs-Warmschrumpfmuffen gelöst werden konnte.
Die Herausforderung
Das Subunternehmen, das für den staatlichen Stromversorger arbeitet, hatte die schwierige Aufgabe, eine sechsadrige Niederspannungs-Freileitung an ein zweiadriges und ein vieradriges Erdkabel anzubinden. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten solche Verbindungen anhand von Niederspannungs-Warmschrumpfmuffen, die auf der Crimptechnik basieren. Dieses Verfahren war jedoch problematisch, da für die Pressverbinder passende Presswerkzeuge und Matrizen für verschiedene Leiterquerschnitte, Formen und Materialien gebraucht werden. Diese Ausrüstung hatten die Monteure vor Ort indes nicht immer zur Verfügung. Ohne die geeignete Montagetechnik führten falsche Montagen zu unzuverlässigen und manchmal sogar unsicheren Verbindungen.
10
Monteure vor Ort geschult
0
Ausfälle nach Schulung der örtlichen Monteure
„Wir sind den Technikern von TE wirklich sehr dankbar, dass sie für uns die richtigen Produkte gefunden und die Schulung organisiert haben.“
Die Lösung
Bei dieser engen Zusammenarbeit machten sich die Ingenieure von TE zunächst ein Bild von den speziellen Bedürfnissen des Subunternehmens, das für den staatlichen Stromversorger arbeitet. Daraufhin schlugen sie vor, Warmschrumpf-Niederspannungsmuffen mit Schraubverbinder mit Abreißschraubenn einzusetzen. Diese Produkte decken größere Kabelbereiche ab und erfordern kein Spezialwerkzeug. Da kein Presswerkzeug erforderlich ist, wird für die Montage auch weniger Platz und weniger Zeit benötigt. Da die Konstruktion der Schläuche keine zerbrechlichen Komponenten enthält, besteht ein höherer mechanischer Schutz, die Lebenszeit ist länger und die Leistung der gesamten Energieinfrastruktur ist höher. Das verringerte Risiko eines Stromnetzausfalls gibt den kongolesischen Monteuren mehr Sicherheit. Die TE Ingenieure beschlossen, noch einen Schritt weiter zu gehen, um die lokalen Kabelkonstruktionen zu bewerten. Sie entschieden, dass es am besten wäre, ein auf den Kunden angepasstes Produktangebot an Schraubverbindern zu entwickeln. Daraufhin erstellten sie eine Spezial-Kabelgarnitur mit eigens angepassten Warmschrumpf-Niederspannungsmuffen, die den Erfordernissen des staatlichen Stromversorgers und den lokalen Gegebenheiten ideal entgegenkamen.
Das Ergebnis
Die Warmschrumpf-Niederspannungsmuffen mit Schraubverbindern mit Abreißschrauben von TE sind heute im kongolesischen Raum das bevorzugte Produkt.
TE hat für den nationalen Stromversorger eine individuelle Lösung realisiert, sich aber viel mehr noch als wertvoller technischer Partner bei der Stabilisierung und Optimierung der Netzgüte erwiesen.
Muffenportfolio
Nieder- und Mittelspannungsmuffen von TE kombinieren Technologien zu einer passenden Lösung für Ihre Anforderungen.