Warmschrumpfschläuche

Warmschrumpfschläuche von TE Connectivity

SO WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE SCHRUMPFSCHLAUCHGRÖSSE FÜR IHRE ANWENDUNG AUS

EINFÜHRUNG:

Warmschrumpfschläuche sind im Gegensatz zu vielen anderen Produkten so konzipiert, dass sie bei der Montage ihre Form verändern. Korrekt dimensionierte Schrumpfschläuche passen sich dem Substrat an, auf dem sie angebracht sind. Sie schrumpfen im Durchmesser und in der allgemeinen Gesamtlänge. Das kann es besonders schwierig machen, die richtige Größe für Ihre Anwendung auszuwählen. Dieser Leitfaden wurde erstellt, um Ihnen bei diesem Prozess zu helfen.

Innendurchmesser rückverformt vs. Größe des Substrats

Um eine gute robuste Montage von Warmschrumpfschläuchen zu erreichen, ist es wichtig, dass die Schrumpfschläuche optimal an das Substrat angepasst werden. Dazu muss der Schlauch um mindestens 20 % der gelieferten Größe schrumpfen, allerdings nicht so weit, dass er seine volle rückverformte Größe erreicht. Am besten ist es, wenn nach der Montage der Schläuche noch mindestens 10 % der möglichen Rückverformung nicht umgesetzt wurden.

 

Beispiel: RNF‐100 Größe 1 Zoll rückverformt sich bis zu einem Maximum von 0,50 Zoll. Er sollte für Anwendungen verwendet werden, bei denen die erwartete rückverformte Größe zwischen

  • 0,50 Zoll + 0,05 Zoll (d.h. ‐10 % von 0,5 Zoll) = 0,55 Zoll bis;
  • 1 Zoll ‐ 0,2 Zoll (d.h. ‐20 % von 1,0 Zoll) = 0,80 Zoll liegt.

Oder anders ausgedrückt: Er ist dafür gedacht, einen Gegenstand mit einen Außendurchmesser von 0,55 Zoll bis 0,80 Zoll abzudecken.

Funktioniert der Warmschrumpfschlauch auch in einem Bereich außerhalb des empfohlenen Montagefensters? Vielleicht. Es wird allerdings keine optimale Leistung erreicht.

Wählen Sie immer diejenige Schlauchgröße aus, die für die jeweilige Anwendung geeignet ist. Es wird einfacher sein, den Schlauch zu montieren und die gewünschte Wandstärke zu erreichen. So erhalten Sie eine robustere Lösung.

BRST SCHRUMPFSCHLAUCH
BRST SCHRUMPFSCHLAUCH
DWFR SCHRUMPFSCHLAUCH
DWFR SCHRUMPFSCHLAUCH
ATUM SCHRUMPFSCHLAUCH
ATUM SCHRUMPFSCHLAUCH
SCT 1 SCHRUMPFSCHLAUCH
SCT 1 SCHRUMPFSCHLAUCH

Längenschrumpfung

So wie der Schrumpfschlauch im Durchmesser schrumpft, wird er während des Rückverformungsprozesses auch in seiner Länge leicht schrumpfen (in der Regel – in manchen Fällen kann er auch länger werden). Verschiedene Produkte haben unterschiedliche Schrumpfungsgrade in Längsrichtung. 

 

Sollten Sie diesbezüglich Bedenken haben, wenden Sie sich an einen Anwendungstechniker, bevor Sie
eine Bestellung aufgeben. Dies ist zu berücksichtigen, wenn Sie die benötigte Schnittlänge angeben oder die Rohre selbst zuschneiden. Wenn Sie einen langen Schlauch verwenden, müssen Sie ihn wegen der Schrumpfung während der Rückgewinnung länger schneiden als die Strecke, die er abdecken muss.

Montagefenster

Was man während der Montage tun und nicht tun sollte

  • Ziehen Sie den mitgelieferten Schlauch nicht mit Gewalt über etwas, indem Sie ihn dehnen. Das führt möglicherweise dazu, dass es während der Rückverformung reißt
  • Da Warmschrumpfschläuche mit einem minimalen erweiterte Durchmesser geliefert werden, ist immer der angegebene erweiterte Innendurchmesser zu verwenden. Gehen Sie nicht davon aus, dass der Schlauch jedes Mal mit genau
    den gleichen Abmessungen geliefert wird. Er wird jedoch immer die angegebene Mindestgröße des erweiterten Innendurchmessers erfüllen.
  • Gehen Sie nicht davon aus, dass die Schläuche immer auf die gleichen, vollständig wiederhergestellten Abmessungen schrumpfen werden. Verwenden Sie immer die angegebenen Maße für den wiederhergestellten Innendurchmesser des Schlauches. Manchmal schrumpft der Schlauch um ein wenig mehr als um den Wert des angegebenen rückverformten Innendurchmessers, aber er wird immer die maximale angegebene Abmessung erfüllen. 
  • Kürzen Sie den Schlauch nicht auf die gewünschte endgültige Einbaulänge. Die Länge des Schlauches ändert sich während der Rückverformung. Je mehr Sie ihn schrumpfen, desto größer ist die Längenänderung. Die Längenänderung ist in der Produktspezifikation vermerkt. Verwenden Sie sie, wenn Sie die Schnittlänge berechnen.
  • Die Schläuche dürfen nicht über scharfen Kanten rückverformt werden, da diese die Schläuche durchschneiden oder durchlöchern können. Das führt dazu, dass die Schläuche bei der Montage reißen.
  • Befolgen Sie die Montagerichtlinien, insbesondere die Richtlinie zur Temperatur. Bei einer zu niedrigen Temperatur können sich die Schläuche möglicherweise nicht vollständig rückverformen. Bei einer zu hohen Temperatur kann es zu Verbrennungsspuren oder zum Aufplatzen kommen.
  • Wenn Sie eine Heißluftpistole verwenden, um die Schläuche rückzuverformen, müssen Sie mit einigen Falten rechnen. Dies wird durch eine ungleichmäßige Erwärmung der Schläuche verursacht (Abkühlungsspuren), hat aber im Allgemeinen keine Auswirkungen auf die deren Leistung. Es wird empfohlen, das Material in einem Ofen rückzuverformen, um eine gleichmäßige Rückverformung über den gesamten Umfang des Werkstücks zu erreichen, oder mit einer Heißluftpistole, die das Substrat auf Temperatur bringt und die vollständige Rückverformung unterstützt.
  • Wenden Sie sich an unsere Außendiensttechniker, wenn Sie Fragen zur Auswahl der für Ihre Anwendung geeigneten Schlauchgröße haben.