Anleitung für die ordnungsgemäße Handhabung von Leiterplattenrelais
Eine falsche Handhabung und Montage von Leiterplattenrelais kann die Betriebseigenschaften des Relais beeinträchtigen und zu einer frühzeitigen Fehlfunktion führen. Außerdem spielen empfohlene Leiterbreiten und Reinigungsverfahren der Leiterplatte eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass die Baugruppe lange und zuverlässig betrieben werden kann.
![Abbildung 1](/content/dam/te-com/images/channel/global/application-hero/pcb-relays-banner.jpg)
Abbildung 1. Leiterplattenrelays (PCB-Relays) von TE Connectivity
Leiterplattendesign und Relaismontage:
- Vermeiden Sie es, das Relais am Anker, an den Kontakten oder Klemmen anzufassen. Dadurch wird eine Kontamination und Änderung von Kontakt-Arm-Anpassungen verhindert.
- Relais sollten sich von Halbleitern und anderen Signalgeräten entfernt befinden. Dies wird die Auswirkungen von elektromagnetischen Interferenzen reduzieren. Außerdem sollten Signalspuren nicht in der Nähe von Relaisspuren gelagert werden.
- Relais, die von Festkörpergeräten gesteuert werden, erfordern möglicherweise eine Spulenunterdrückung. Weitere Informationen finden Sie im Anwendungshinweis 13C3264, „Spulendämpfung kann die Lebensdauer des Relais verkürzen“.
- Positionieren Sie Relais so nah wie möglich an den Anschlüssen. Dadurch wird die Wärmeentwicklung der Leiterplatte auf ein Minimum reduziert.
- UL/CSA-Abstände, wie von der Endanwendung gefordert, sollten beim Leiterplattenlayout eingehalten werden.
- Siehe Datenblätter für das vorgeschlagene Leiterplattenlayout und den empfohlenen Bohrungsdurchmesser.
Leiterdicke:
Die gedruckte Verdrahtung muss mindestens so breit sein wie die in Diagramm 1 aufgeführte. Strom durch eine zu kleine Leiterbahn erzeugt übermäßige Wärme und überschreitet die Nenntemperatur
Diagramm 1. Leiterplatten-Temperaturanstieg über Umgebungstemperatur (°C) als Funktion der Leiterbreite und des Laststroms
* Für die Breite von 1 oz/ft2 (1,35 mils) Kupfer, Breite = 2 X (Breite von 2 oz/ft2 ). Wenn eine doppelseitige Leiterplatte mit durchplattierten Löchern verwendet werden soll, kann sich die Hälfte der erforderlichen Kupferbreite von 1 oz/ft2 oder 2 oz/ft2 auf jeder Seite der Platte befinden.
Wellenlöten:
- Ein nicht korrosives Flussmittel wird empfohlen.
- Heizen Sie die Leiterplatte wie vom Flussmittelhersteller empfohlen vor. Dies verbessert nicht nur die Lötbarkeit, sondern ermöglicht auch die Stabilisierung des Relais.
- Lassen Sie das Flussmittel nicht in Relaiskomponenten eindringen.
- Die Expositionszeit für das Wellenlöten sollte auf ein Minimum beschränkt werden. Lassen Sie den Lötzinn nicht auf die Leiterplatte fließen.
- Kühlen Sie die Leiterplatte vor der Reinigung an der Luft ab. Dadurch kann sich die Relaistemperatur stabilisieren.
Reinigung:
Offene und staubbedeckte Relais
- Nur sauberes Destillatspray verwenden, um Flussmittel zu entfernen; nicht länger als zwei Minuten. Reinigen Sie offene oder staubbedeckte Relais niemals durch Eintauchen.
- Vermeiden Sie wässrige Lösungsmittel. Wasser kann zwischen Spulenwicklungen eingeschlossen werden, was zu Drahtkorrosion führt.
- Verwenden Sie nur die in Tabelle 1 aufgeführten Lösungsmittel (oder Äquivalente) als Reinigungsmittel. Viele Reinigungslösungsmittel führen dazu, dass sich der Spulenbandkleber löst. Relais ohne Spulenband können mit jedem aufgeführten Lösungsmittel, außer wässrigen, gereinigt werden.
- Jedes Lösungsmittel, das zur Reinigung der Leiterplatte verwendet wird, sollte selbst kontinuierlich destilliert werden. Andernfalls kann das Spray Flussmittel, Öl oder gelöste Säuren über das ganze Relais verteilen. Dies führt zu Kontaktproblemen und Korrosion.
Kunststoffabgedichtete Relais
- Sprühreinigung oder Tauchreinigung kann verwendet werden, um Flussmittel zu entfernen. Die Reinigungszeit sollte auf zwei Minuten begrenzt werden.
- Vermeiden Sie thermischen Schock während des Reinigungsprozesses. Übermäßiger thermischer oder mechanischer Schock kann die Dichtungsintegrität beschädigen.
- Verwenden Sie nur die in Tabelle 1 aufgeführten Lösungsmittel (oder Äquivalente) als Reinigungsmittel.
- Nach einer wässrigen Reinigung alle Reinigungsmittel entfernen.
- Um eine maximale Lebensdauer des Relais auf Band- und Flachsteckergehäusen zu gewährleisten, entlüften Sie das Relais nach der Reinigung der Leiterplatte und vor der Inbetriebnahme des Relais.
Anleitung für die ordnungsgemäße Handhabung von Leiterplattenrelais
Eine falsche Handhabung und Montage von Leiterplattenrelais kann die Betriebseigenschaften des Relais beeinträchtigen und zu einer frühzeitigen Fehlfunktion führen. Außerdem spielen empfohlene Leiterbreiten und Reinigungsverfahren der Leiterplatte eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass die Baugruppe lange und zuverlässig betrieben werden kann.
![Abbildung 1](/content/dam/te-com/images/channel/global/application-hero/pcb-relays-banner.jpg)
Abbildung 1. Leiterplattenrelays (PCB-Relays) von TE Connectivity
Leiterplattendesign und Relaismontage:
- Vermeiden Sie es, das Relais am Anker, an den Kontakten oder Klemmen anzufassen. Dadurch wird eine Kontamination und Änderung von Kontakt-Arm-Anpassungen verhindert.
- Relais sollten sich von Halbleitern und anderen Signalgeräten entfernt befinden. Dies wird die Auswirkungen von elektromagnetischen Interferenzen reduzieren. Außerdem sollten Signalspuren nicht in der Nähe von Relaisspuren gelagert werden.
- Relais, die von Festkörpergeräten gesteuert werden, erfordern möglicherweise eine Spulenunterdrückung. Weitere Informationen finden Sie im Anwendungshinweis 13C3264, „Spulendämpfung kann die Lebensdauer des Relais verkürzen“.
- Positionieren Sie Relais so nah wie möglich an den Anschlüssen. Dadurch wird die Wärmeentwicklung der Leiterplatte auf ein Minimum reduziert.
- UL/CSA-Abstände, wie von der Endanwendung gefordert, sollten beim Leiterplattenlayout eingehalten werden.
- Siehe Datenblätter für das vorgeschlagene Leiterplattenlayout und den empfohlenen Bohrungsdurchmesser.
Leiterdicke:
Die gedruckte Verdrahtung muss mindestens so breit sein wie die in Diagramm 1 aufgeführte. Strom durch eine zu kleine Leiterbahn erzeugt übermäßige Wärme und überschreitet die Nenntemperatur
Diagramm 1. Leiterplatten-Temperaturanstieg über Umgebungstemperatur (°C) als Funktion der Leiterbreite und des Laststroms
* Für die Breite von 1 oz/ft2 (1,35 mils) Kupfer, Breite = 2 X (Breite von 2 oz/ft2 ). Wenn eine doppelseitige Leiterplatte mit durchplattierten Löchern verwendet werden soll, kann sich die Hälfte der erforderlichen Kupferbreite von 1 oz/ft2 oder 2 oz/ft2 auf jeder Seite der Platte befinden.
Wellenlöten:
- Ein nicht korrosives Flussmittel wird empfohlen.
- Heizen Sie die Leiterplatte wie vom Flussmittelhersteller empfohlen vor. Dies verbessert nicht nur die Lötbarkeit, sondern ermöglicht auch die Stabilisierung des Relais.
- Lassen Sie das Flussmittel nicht in Relaiskomponenten eindringen.
- Die Expositionszeit für das Wellenlöten sollte auf ein Minimum beschränkt werden. Lassen Sie den Lötzinn nicht auf die Leiterplatte fließen.
- Kühlen Sie die Leiterplatte vor der Reinigung an der Luft ab. Dadurch kann sich die Relaistemperatur stabilisieren.
Reinigung:
Offene und staubbedeckte Relais
- Nur sauberes Destillatspray verwenden, um Flussmittel zu entfernen; nicht länger als zwei Minuten. Reinigen Sie offene oder staubbedeckte Relais niemals durch Eintauchen.
- Vermeiden Sie wässrige Lösungsmittel. Wasser kann zwischen Spulenwicklungen eingeschlossen werden, was zu Drahtkorrosion führt.
- Verwenden Sie nur die in Tabelle 1 aufgeführten Lösungsmittel (oder Äquivalente) als Reinigungsmittel. Viele Reinigungslösungsmittel führen dazu, dass sich der Spulenbandkleber löst. Relais ohne Spulenband können mit jedem aufgeführten Lösungsmittel, außer wässrigen, gereinigt werden.
- Jedes Lösungsmittel, das zur Reinigung der Leiterplatte verwendet wird, sollte selbst kontinuierlich destilliert werden. Andernfalls kann das Spray Flussmittel, Öl oder gelöste Säuren über das ganze Relais verteilen. Dies führt zu Kontaktproblemen und Korrosion.
Kunststoffabgedichtete Relais
- Sprühreinigung oder Tauchreinigung kann verwendet werden, um Flussmittel zu entfernen. Die Reinigungszeit sollte auf zwei Minuten begrenzt werden.
- Vermeiden Sie thermischen Schock während des Reinigungsprozesses. Übermäßiger thermischer oder mechanischer Schock kann die Dichtungsintegrität beschädigen.
- Verwenden Sie nur die in Tabelle 1 aufgeführten Lösungsmittel (oder Äquivalente) als Reinigungsmittel.
- Nach einer wässrigen Reinigung alle Reinigungsmittel entfernen.
- Um eine maximale Lebensdauer des Relais auf Band- und Flachsteckergehäusen zu gewährleisten, entlüften Sie das Relais nach der Reinigung der Leiterplatte und vor der Inbetriebnahme des Relais.