![医療のトレンドおよびホワイトペーパー](/content/dam/te-com/images/medical/global/story-hero-rendition/medical-electrosurgery-banner-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
トレンドおよびホワイトペーパー
最新の医療機器製造のトレンド、テクノロジー、イノベーションを取り上げた当社のホワイトペーパーやトレンド記事をお読みください。当社がお客様をどのように支援できるか知りたい場合や、お客様の次のプロジェクトについて当社専門家と相談したい場合は、お気軽にお問い合わせください。
ホワイトペーパー
新たな再処理技術が登場し、医療機器の使用率がこれまで以上に高くなったことから、再処理の慣行に大きな変化が生じています。競争力の維持を望む再利用可能医療製品のメーカは、このような変化を踏まえ、製品の早期故障を防止する新素材を設計・活用するための新たなアプローチを検討する必要があります。
より高速なデータ速度への需要が高まるにつれ、インターコネクションにおけるイントラペアスキューの仕様はより厳しくなり、製造プロセスが管理しづらくなるとともに、生産量も低下します。しかし、多くの場合、測定されたスキュー値は銅線リンクの高速性能と相関がありません。私たちは結合および非結合の差動対ケーブルの検証に基づき、ギガビット規模のインターコネクションにおけるイントラペアスキューの測定限界を説明するとともに、高速差動インターコネクションの不均衡を特徴付けるための、優れた代替手法を提案します。
内視鏡や低侵襲医療用具には、古くから素材として 304 ステンレス鋼 (SS 304) が採用されてきました。この合金は広く入手可能でコスト効率が高く、バランスの取れた微細構造を持ち、機械加工性と溶接性に優れています。しかし、この合金は汎用性は非常に高いものの、その機械的特性が原因で、より複雑で高度な外科手術に必要な手術用具を設計するという側面で徐々に限界が見え始めています。使い勝手、耐キンク性、引張特性、形状弾性に優れた合金に対する市場の需要の高まりに応えるため、コバルトクロム (CoCr) 合金、ナノフレックス、および SS17-7 析出硬化性ステンレス鋼が代替合金として評価・開発されました。
内視鏡は医療において非常に重要な役割を担っています。熟練した医師が内視鏡を使って患者の臓器や体管腔に光、カメラ、器具チャネルを備えた細くて柔軟なチューブを挿入することで、病状や疾患を診断し、治療することができます。再利用可能内視鏡は、他の多くの手術装置と同様に、さまざまな患者や手技に使用されています。その結果、再利用可能内視鏡は非常に堅牢ではあるものの、膨大なコストがかかり、メンテナンスも複雑になっています。さらに重要なことには、複数の患者や手技に使用される再利用可能内視鏡には多剤耐性菌の伝染リスクがあるため、病院や内視鏡検査機関は再利用可能内視鏡から単回使用の代替品に移行することが推奨されています。
センシング技術はこれからも医療を接続性、信頼性、安全性の高いものへと進化させる基盤であり続けます。このホワイトペーパーでは、医療用ポンプにおけるセンシング技術の重要な役割について説明します。
センサ技術は日々改良されており、数多くの適応拡大に対応するために新しいデバイスが開発されています。さまざまな医学的状況における圧力センシングの利点は十分理解されていますが、新しい技術を体内に持ち込む際はそれに伴う潜在的な有害影響についても憂慮する必要があります。本書では、生体適合性に関する安全規格と生体内で使用する電流の安全限界について概説し、両方の基準を満たすことができる方法を示します。
医療業界のモノのインターネット (IoMT) 分野で最も急成長している睡眠監視において、センサがどのように重要な役割を果たしているのかをご覧ください。
動ひずみセンサとしてのピエゾ フィルム独自の特性により、皮膚に直接取り付けても、中間層を通して機械的に結合しても、ピエゾ フィルムはバイタル サインの検知に最適です。ポケットに入れて持ち歩くデバイスの中には、脈拍を検知できるほど感度の高いフィルム素子もあります。
このホワイトペーパーでは、モビリティと在宅医療に焦点を当て、生活の質を向上させる精度の高い堅牢なデバイスを提供するために、医療産業がどのように取り組んでいるかを解説します。電力およびエネルギー消費から適切な校正まで、医療機器の利点と課題に関するインサイトに加え、医療用センサがこれらの一般的な課題をどのように解決するかについて説明します。
1 種類以上の無線技術によってつながる必要があるモノのインターネット (IoT) デバイスの数が増加しています。Wi-Fi 6E 技術の概要、その技術によって IoT デバイスに得られる利点、アンテナ選択での重要な検討事項、Wi-Fi 7 の未来を、TE の最新のホワイト ペーパーでご確認ください。
トレンドおよび見解
ネットワーク接続された医療産業の成長に伴い、その厳しいニーズに対応するためにセンサ技術の設計も進化しています。非接触式医療用途において考慮すべき 5 つの点を追及して、重要なトレンドを確認してみましょう。
リモート患者モニタリングは、今全盛期を迎えています。この進化するトレンドは、収まる気配がありません。リモート患者モニタリングによって、医療分野全体で患者の転帰や看護の質を根本的に改善することができます。これには、医療現場となる病院や診療所、在宅医療、過疎地域と発展途上国でのリモート ケアが含まれます。このホワイトペーパーで紹介する 5 つのトレンドから、医療の実態を変革するうえでセンサがどのように役立っているかをご覧ください。
医療機器製造元は、TE の各種センサを使用して、より健康的でより移動性に富んだ生活を患者に実現する在宅医療監視デバイスを開発できます。
医療用デバイスはますます小型化しています。コネクタはお客様のニーズを満たすため技術を進歩させています。