Nachhaltigkeitsinitiativen
Unser Team in China hat an drei Standorten Solarmodule auf Dächern montiert, weitere Standorte sind in Arbeit.
Dieses Projekt trägt zur Aufklärung über Treibhausgasemissionen bei und unterstützt unser Ziel, die absoluten Treibhausgasemissionen für Scope 1 und 2 bis 2030 um mehr als 70 % zu reduzieren.
Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselelement unseres Geschäftszwecks und ein wesentlicher Bestandteil des Wachstums und der Innovation unseres Unternehmens. Mit unserem Ziel, bis 2025 80 % unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und die absoluten Treibhausgasemissionen für Scope 1 und 2 bis 2030 um mehr als 70 % zu reduzieren, sind wir bereits ein gutes Stück vorangekommen. Vom Geschäftsjahr 2022 bis 2023 konnten wir die direkten Scope 1-Emissionen um 23 % und die indirekten Scope 2-Emissionen aus eingekaufter Energie um 46 % senken. Unser China-Team hat verschiedene Programme geprüft, um diesen Fortschritt weiter voranzutreiben, und hat kürzlich an mehreren Standorten hervorragende Ergebnisse mit der Montage von Solaranlagen auf Dächern erzielt.
Unter der Leitung unseres Teams in China hat das Appliances-Werk in Qingdao im Jahr 2022 unser erstes Aufdach-Solarprojekt abgeschlossen. Bis Ende 2023 werden zwei weitere Fabriken in China mit Solarmodulen ausgestattet und an das Versorgungsnetz angeschlossen sein, um grünen Strom zu erzeugen. Das Kraftwerk in Kunshan hat ein Solarprojekt mit 4.200 Quadratmetern Photovoltaikmodulen und einer Energieleistung von 0,6 Megawatt (MWp) abgeschlossen. Es wird erwartet, dass dadurch rund 427 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Auch das Projekt für Aufdach-Solarenergie an unserem Standort Appliances Shanghai wurde in Betrieb genommen. Der Standort hat rund 1.300 Quadratmeter Photovoltaikmodule montiert, die rund 0,2 Megawattstunden (MWh) erneuerbare Energie pro Jahr erzeugen können. Das Projekt wird im ersten Jahr voraussichtlich zu einer Verringerung der Kohlendioxidemissionen um etwa 84 Tonnen führen.
„Mit dem Stromanschluss des Standorts in Shanghai hat die montierte Gesamtkapazität der Solarprojekte in China 2,4 MWp mit einer genutzten Dachfläche von 21.500 Quadratmetern erreicht, wodurch die Kohlenstoffemissionen um mehr als 2.000 Tonnen reduziert werden“, sagte Shaojie Yu, Manager Facilities in China, der auch die regionalen Solarprojekte leitet. „Gleichzeitig ist TE Appliances Qingdao der erste TE Standort in China, der Solarmodule montiert hat und diese ab Oktober 2023 ein ganzes Jahr lang nutzen wird. Die tatsächlichen CO2-Emissionen wurden in diesem Zeitraum um mehr als 1.000 Tonnen reduziert.“
Unser Standort Appliances Qingdao war nicht nur der erste Standort, an dem das Solardachprojekt gestartet wurde, sondern auch der größte TE Standort in China. „Wir fühlen uns geehrt, der erste TE-Standort in China zu sein, der Solarmodule montiert hat, und unsere nützlichen Erfahrungen und Kenntnisse für die Entwicklung von Folgeprojekten zur Verfügung zu stellen“, so Zhemeng Liu, Manager Business Support und Leiter des Solarprojekts am Standort Appliances Qingdao. „Im vergangenen Jahr haben alle Indikatoren gezeigt, dass das Projekt auf einem guten Weg ist. Wir sehen darin ein wertvolles Projekt, sowohl im Hinblick auf das Kostenmanagement als auch auf unser Engagement zur Reduzierung der Umweltbelastung.“
Neben den Standorten Qingdao, Kunshan und Shanghai sind auch an unseren Standorten Xiamen (Industrial) und Weifang (Industrieller und gewerblicher Transportverkehr) Solarprojekte in Betrieb. Unser China Team geht davon aus, dass Aufdach-Solarprojekte auch in Zukunft dazu beitragen werden, die strengeren Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu erreichen.
Das Solarmodul-Dach auf dem TE Werk in Kunshan, Provinz Jiangsu, China.