Ein persönliches Fluggerät, das entwickelt wurde, um die Luftmobilität zu revolutionieren und die Grenzen des Himmels zu erweitern.
GoFly wird von Boeing gesponsert und ist ein internationaler Wettbewerb, der Innovation, Engineering und Transport an ihre Grenzen treibt. Diese Veranstaltung regt Innovatoren, Erfinder und Ingenieure dazu an, ein individuelles Fluggerät zu konzipieren und zu bauen, das von jedermann überall genutzt werden kann. Das Ziel des GoFly Prize ist es, die Entwicklung sicherer, leiser, ultrakompakter, individueller Fluggeräte zu fördern, die in der Lage sind, vertikal zu starten und zu landen (VTOL), und die mit einer Person an Board eine Reichweite von 20 Flugmeilen haben, ohne tanken oder neu laden zu müssen.*
Hinter rFlight steckt das gleiche, global präsente Team leidenschaftlicher Ingenieure und Designer wie hinter rLoop, einem der Top-Anwärter für die Entwicklung des Hyperloop von San Francisco nach Los Angeles. Die rFlight-Ingenieure arbeiten momentan am rWing, einem Delta-Flügel-Design, das vertikales Abheben ermöglicht. Angetrieben wird rWing von einem internen Verbrennungsmotor mit zwei koaxialen Propellern. Die Bauweise beinhaltet halb-autonome Steuerungen und eine intelligente Benutzeroberfläche für eine intuitive Interaktion und einfache Wartung. Das Team hat ein System entwickelt, das eine Reisegeschwindigkeit von mehr als 100 Knoten erreicht, um einen horizontalen Flug zu ermöglichen.
Als weltweiter Technologieführer hat TE Connectivity (TE) rFlight den Zugang zu Engineering-Beratern von TE ermöglicht und einen Laborraum auf dem Campus von TE Silicon Valley sowie Sensoren und Connectivity-Lösungen zur Verfügung gestellt. TE ist stolz auf diese Partnerschaft mit dem rFlight-Team, das seine Aufmerksamkeit in hochfliegende Himmel richtet.
Das erste rLoop-Team war eine Gruppe engagierter internationaler Ingenieure, die sich durch Reddit kennenlernten. Keiner der Gründer hätte jemals erwartet, dass das Team so stark und so schnell wächst.
TE und TE Connectivity sind Marken.
Andere Produkte und/oder Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.
rFlight, Boing und GoFly sind Marken.
* Aus http://goflyprize.com