![Europäische LKWs](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/story-hero-rendition/city-buses-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Trend
Die Rolle des Ethernets beim autonomen Fahren
Erfahren Sie mehr über die Anforderungen an die Konnektivität, die das autonome Fahren von Nutz- und Industriefahrzeugen ermöglichen.
Autor
Von Mark Brubaker, Product Manager, Datenverbindungen, TE Connectivity
Der Trend hin zum autonomen Fahren geht schon lange über PKWs hinaus. Für immer mehr Nutz- und Industriefahrzeuge werden hochentwickelte Funktionen wie Fahrerassistenz und Automatisierung, Infotainment-Optionen, 360-Grad-Kamerasysteme, V2V- und V2I-High-Speed-Kommunikation sowie ein breites Spektrum an wichtigen Sicherheitsfunktionen verwendet Die neuen Funktionen und Technologien werden Nutzfahrzeugen und Industriefahrzeugen viele Vorteile bringen. Sie erhöhen die Zufriedenheit und Sicherheit der Fahrer, steigern gleichzeitig die Produktivität und Leistung der Nutzer und senken die Gesamtbetriebs-kosten für die Fahrzeughalter. LKW, Busse und Geländewagen, die mit diesen hochentwickelten Funktionen ausgestattet sind, werden weitaus besser über ihre unmittelbare Umgebung und die weitere Fahrt „informiert“ sein. Neue Funktionen werden den Kraftstoffverbrauch und die Umweltbelastung deutlich reduzieren und die Belastung der Umwelt verringern, wobei das Fahren für alle sicherer wird.
Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) werden durch mehrere im Fahrzeug verteilte Sensoren möglich. Dazu gehören z. B. auch Kamerasysteme und Radar/Lidar. Sie ermöglichen effiziente Sicherheitsfunktionen wie Spurhalteassistenz, Blindpunkterkennung, Notbremsung, Fahrgastüberwachung und Schwindelüberwachung. Infotainmentfunktionen beinhalten nicht nur Unterhaltungs-und Kommunikationssysteme für mehr Fahrvergnügen, sondern bieten auch Zugang zu wichtigen Informationssystemen, die es dem Fahrer ermöglichen, das Fahrzeug zu überwachen und zu steuern, zum Beispiel mit 360 ° Surround-Ansicht und Multimedia-Audio/Video-Streaming auf hochauflösenden digitalen Anzeigen und Dashboards.
Alle diese Systeme und Geräte müssen über effiziente Netzwerke verbunden werden, um Hochgeschwindigkeits-daten mit geringer Latenz im gesamten Fahrzeug zu übertragen, so dass alle von den Geräten erfassten Informationen über ein oder mehrere elektronische Steuergeräte an Bord verarbeitet werden können, um ein komplettes Modell des Fahrzeugs und seiner Umgebung zu erhalten.
Es gibt jedoch noch Herausforderungen zu bewältigen, bevor diese neuen erweiterten Funktionen verwendet werden können. Nutzfahrzeuge werden unter schwierigen Bedingungen verwendet, daher ist die Robustheit der Komponenten eine wesentliche Voraussetzung. Die relevanten Anschlüsse und Steckverbinder von In-Vehicle-Netzen müssen auch in extremen Umgebungen zuverlässig und in Echtzeit funktionieren. Sie müssen starken Vibrationen und mechanischen Stößen standhalten und einige Produkte bieten auch Vor-Ort-Wartung in rauen Umgebungen, unter anderen solche Umgebungen, in denen Nutzfahrzeuge betrieben werden. Dazu gehören Situationen, in denen es zu Belastungen durch Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Temperaturbereiche von -40 °C bis +125 °C kommt.
Fahrzeug-Netzwerke
![Selbstfahrender Traktor](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/self-driving-tractor-620x250.jpg)
Das In-Vehicle-Netzwerk ist die Datenübertragungsleitung des Fahrzeugs, die zugrunde liegende Infrastruktur, die jegliche Kommunikation möglich macht. Innerhalb des Fahrzeugs, zwischen Fahrzeugen (V2V), zwischen dem Fahrzeug und Infrastrukturen wie dem Betreiber oder der Leitstelle oder dem Hersteller (V2I) und auch zunehmend Kommunikation mit allen Komponenten in der Umgebung des Fahrzeugs (V2X). Das Netzwerk sorgt für zuverlässige Echtzeit-Datenübertragung und vollständige Information des Fahrers über jeden Aspekt des Fahrzeugs, und das zu jeder Zeit mit hochentwickelten Funktionen wie Telemetrie, Cloud Computing und autonomen Fahrzeugarchitekturen.
Da sich Fahrzeuge hin zu vollständiger Autonomie entwickeln, benötigen und erzeugen sie exponentiell mehr Daten als heutige Systeme, Daten, die von immer mehr Sensoren und externen Antennen geliefert und übertragen werden. Außerdem muss ein Großteil der Wartung und der Updates des Fahrzeugs über die Software-Updates (OTA) erfolgen, die noch schnellere Datenübertragung erfordern.
Das Ethernet - Mehr Bandbreite
Die wachsende Zahl von Steuergeräten, die Echtzeitdaten auf einem viel breiteren Niveau weiterleiten, erhöht die Nachfrage nach mehr Netzwerkbandbreite. Die heute am weitesten verbreitete Netzarchitektur für Industrie-und Nutzfahrzeuge sind CAN-Netze, SAE J1939. Um mehr Bandbreite in einem bestehenden System zu erhalten, können mehr CAN-Netzwerke hinzugefügt werden. Da die Anforderungen aber steigen, werden völlig neue Architekturen benötigt, um die Anforderungen an die Datenkommunikation zu erfüllen. Deshalb hat die Automobilindustrie neue Ethernet-Standards entwickelt, die auf die hohen Anforderungen in der industriellen Automobil-Kommunikationsnetzwerke zugeschnitten sind, und setzt auf Basis der OPEN-Allianz 100BASE-T1 für physikalische Schicht-Kommunikationsprotokolle ein.
Das Ethernet schafft ein starkes Wertversprechen für die Automobil-Kommunikationsnetze. Die technische Arbeit an Ethernet-Protokollen für autonomes Fahren im Pkw hat bereits einen Weg für den Nutzfahrzeugbereich beschritten und folgt ihren eigenen Trends.
![Autonome Sattelzüge](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/smart-semi-trucks-620x250.jpg)
Ethernet ist viel schneller als CAN. Die 100 BASE-T1- und 1000 BASE-T1-Ethernet-Protokolle können 1 GB/über UTP (Unshielded Twisted Pair) übertragen, im Vergleich zu nur 500 kB mit CAN und 1 MB/s mit CAN-FD. Ethernet ermöglicht eine deutliche Erhöhung der Anzahl der Geräte, die im Netzwerk unterstützt werden können, und gleichzeitig deutlich höhere Geschwindigkeiten.
Nur aus elektrischer Sicht gibt es keinen großen Unterschied zwischen Ethernet für Pkw und Ethernet für Industrie- und Nutzfahrzeuge. In Bezug auf die Anwendung gibt es jedoch zwei Schlüsselfunktionen, die Ethernet in den viel härteren Umgebungen von Nutzfahrzeugen erbringen muss.
Mechanische Belastbarkeit und stärkere Vibrationen erfordern größere Komponenten und Stifte. Je größer das Bauteil, desto mehr Funktionen können eingesetzt werden, um eine hohe Zuverlässigkeit in extremen Umgebungen zu gewährleisten. Auch für eine bessere Bedienbarkeit sind größere Komponenten erforderlich. Die Wartungsteams von Nutzfahrzeugen kümmern sich nicht um kleinere und manchmal brüchigere Teile. Diese Anforderungen konkurrieren mit dem Bedarf an mehr Miniaturisierung und der Integration von immer mehr Geräten, bei immer mehr hoher Geschwindigkeit.
TE Ethernet-Lösungen
Um guten Schutz vor Korrosion, Temperatur, Schmutz und Erschütterungen zu gewährleiten, haben wir völlig neue, fortschrittliche Datenverbindungssysteme für das Ethernet in Industrie- und Nutzfahrzeugen entwickelt. Für diese Anwendung bringen wir langjährige Expertise in Automobilprotokollen und Anforderungen an das autonome Fahren in neue Produkte ein, die den Ethernet-Protokollbedarf nach erhöhter Bandbreite und höherer Geschwindigkeit decken und gleichzeitig ein hohes Niveau an Zuverlässigkeit vor allem im schwierigen Bereich der Industriefahrzeuge, in der Fahrzeuge viele Kilometer und Jahre in anspruchsvollen Betriebsumgebungen ohne Ausfall funktionieren müssen, oder, wenn sie ausfallen, mit schnellen und einfachen Reparaturprotokollen. Wir verfügen über eine Reihe von Produkten, die Ethernet-Protokolle unterstützen und gleichzeitig wichtige Steckverbinderfamilien in der kommerziellen Industrie nutzen.
![Abgedichtete MCON Ethernet-Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/sealed-mcon-ethernet-connectors-620x250.jpg)
Abgedichtete MCON Ethernet-Steckverbinder
Unser neues Portfolio an Ethernet-Anschlüssen bietet robuste und abgedichtete Vollduplex-, Kabel-an-Kabel-Anschlüsse für Multifunktionsdisplays, Telematik, Telemetrie-Einheiten, Infotainment-Module und Medienzugriffssteuerungen und ist für stationäre und mobile Wartung in Hochleistungsumgebungen geeignet. Um die Kontaktsicherung zu gewährleisten, verfügen diese Anschlüsse über eine eingebaute Sekundärverriegelung und modulare Anwendbarkeit für mehrere Plattendicke.
![Robuste-abgedichtete-Steckverbinderserie-MATEnet-Einsätze](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/infographics/ict-data-connectivity-heavy-duty-sealed-connector-series-matenet-inserts-620x250.jpg)
Robuste abgedichtete Steckverbinderserie mit MATEnet Einsätzen
Der robuste, leistungsstarke Thermoplastik-Stecker wird mit unserem MATEnet Verbindungssystem für 1 GB/+ Automotive-Ethernet-Anwendungen nach IEEE 100BASE-T1 und 1000BASE-T1-Standards kombiniert. Das MATEnet Verbindungssystem trägt zu modernen E/E-Architekturen bei und wurde speziell entwickelt, um den heutigen Anforderungen an die Vernetzung von Fahrzeugen gerecht zu werden und gleichzeitig die Grundlagen für zukünftiges Wachstum zu legen. MATEnet wurde speziell für IEEE Automotive Ethernet-Netzwerke entwickelt und setzte einen Standard für die ungeschirmte Verkabelung. Es setzt auf eine automatisierte, miniaturisierte, robuste und bewährte Verbindungstechnik und hat anspruchsvolle Tests und Prüfungen erfolgreich bestanden. Unsere abgedichtete Hochleistungs-Steckverbinderserie mit MATEnet Einsätzen kann als Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Gerät-Steckverbinder verwendet werden, ist auf die Zuverlässigkeits- und Qualitätsanforderungen von Nutzfahrzeugen ausgelegt und bietet Flexibilität zur Integration von mehreren Hybrid-Schnittstellen und Skalierbarkeit durch Verwendung von ungeschirmten oder abgeschirmten Twisted-Pair-Kabeln.
Um mehr über unsere Lösungen für vernetzte Fahrzeuge zu erfahren
![Autonomer Traktor](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/ict-data-connectivity-heavy-duty-vehicles-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Vernetzte Fahrzeuge
Anforderungen rauer Umgebungen
Erfahren Sie, warum es für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung unumgänglich ist, dass die Komponenten, ihre Platzierung und die Auswirkungen der Umgebungsbedingungen bereits in einem frühen Stadium der Fahrzeugentwicklung berücksichtigt werden.
![Lösungen für schwere Nutzfahrzeuge](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/ict-data-connectivity-next-gen-bus-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Datenverbindungen
Lösungen für schwere Nutzfahrzeuge
Erfahren Sie, wieso die Produktentwickler die Integration von Ethernet-Systemen in ihren Industrie- und Nutzfahrzeugen sowie Baumaschinen berücksichtigen müssen, um den Anforderungen zukünftiger Kunden gerecht zu werden.
![Anforderungen an schwere Nutzfahrzeuge](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/ict-data-connectivity-next-gen-truck-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Ethernet-Konnektivität
Anforderungen an schwere Nutzfahrzeuge
Erfahren Sie etwas über die Überlegungen, die wir bei der Entwicklung unserer Ethernet-Steckverbinder für schwere Nutzfahrzeuge angestellt haben.
Ursprünglich in Markt & Technik erschienen