Von Bodenfahrzeugen bis hin zu hochmodernen Flugzeugen – VG-Normen setzen die Messlatte für Lösungen in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.
VG-qualifizierte Teile von TE Connectivity (TE) werden gemäß den Leistungs- und Funktionsstandards freigegeben. die vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) nach umfangreichen Produkttests genehmigt wurden. Diese Produkte werden sowohl vom BAAINBw als auch von anderen NATO-Staaten (North Atlantic Treaty Organization) als vertrauenswürdig eingestuft. Lesen Sie unten ein Interview mit Wolfgang Riederer, TE Connectivity, Manager Field Application Engineering, über die Einhaltung der VG-Normen.
Warum braucht es Militärstandards?
Verteidigungs- oder Militärstandards regeln die Entwicklung und Beschaffung von Wehrmaterial, wenn zivile Normen nicht angewendet werden können.
Was sind VG-Normen?
VG steht für Verteidigungsgeräte. Diese Normen regeln die Zulassung von Produkten im deutschen militärischen Bereich, die überwiegend von der Bundeswehr verwendet werden. Viele andere Länder in Europa befolgen ebenfalls diese zuverlässige Norm. Die vom BAAINBw herausgegebenen VG-Normen enthalten technische und wirtschaftliche Anforderungen an Produkte und Verfahren im Verteidigungsbereich, die in zivilen Normen nicht umgesetzt sind. Die VG-Normen werden von den Bundesbehörden der NATO-Verbündeten anerkannt, darunter Armasuisse (Bundesamt für Rüstung der Schweizerischen Eidgenossenschaft) und Ministerie van Defensie (Niederlande).
Wie unterscheiden sich VG-Normen von MIL-SPEC?
VG-Normen sind nationale Normen, die vom BAAINBw (Beschaffungsamt des Bundesministeriums der Verteidigung), den Deutschen Streitkräften und deren zivilen Verwaltungs- und Beschaffungsorganisationen festgelegt werden. In dieser Hinsicht sind sie vergleichbar mit den nationalen Militärstandards der Vereinigten Staaten, die oft mit MIL-SPEC oder MIL-STD abgekürzt werden.
VG-Normen werden auf deutschen Militärplattformen verwendet. Aufgrund des Erfolges des deutschen Kampfpanzers Leopard 2 und der hohen Qualität und Zuverlässigkeit der VG-zugelassenen Teile wird der Standard mittlerweile in 13 weiteren europäischen Ländern sowie in mehreren außereuropäischen Ländern, die die gleiche Fahrzeugplattform nutzen, anerkannt und verwendet.
VG-qualifizierte Teile werden nach umfangreichen Produkttests gemäß der Leistungs- und Funktionsnormvereinbarung mit BAAINBw freigegeben. Regelmäßige Requalifizierungen stellen sicher, dass die Produkte weiterhin diesen hohen Standards entsprechen.
Wie ist TE Connectivity an VG-Normen beteiligt?
Die deutschen militärischen VG-Normen werden von Experten aus der Rüstungsbranche und Vertretern relevanter Industrien erarbeitet. TE beteiligt sich an diesen regelmäßigen Treffen, bei denen die Anpassung der Normen an neue Trends und Anforderungen mit der Bundeswehr und OEMs diskutiert wird. Diese Treffen dienen auch als Forum, um gemeinsam mit anderen Herstellern die Machbarkeit des technologischen Fortschritts zu diskutieren und zu untersuchen.
Seit mehr als 50 Jahren setzt sich TE dafür ein, unsere Produkte in Übereinstimmung mit den geforderten Qualitätserwartungen des BAAINBw zu produzieren. Wir führen umfangreiche Produkttests durch und sind auch bei der regelmäßigen Requalifizierung unserer Produkte darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass unsere Lösungen diese hohen Qualitätsstandards weiterhin erfüllen.
Darüber hinaus hilft TE bei der Definition und Entwicklung von VG-Installationsanweisungen und unterstützt OEMs, Zulieferer und Militärs bei dieser qualifizierten manuellen Arbeit.
Welche VG-qualifizierten Produkte bietet TE an?
TE liefert seit langem durchgängige Verbindungssysteme für VG-95218-Standardkabelbäume und Kabelbäume für Luft-, Land- und Seestreitkräfte. Dazu gehören Draht- und Kabelbaumprodukte, Metallgeflechte und einige Hochtemperaturprodukte sowie unsere Drahtspleißverbindungen für Fertigungs- und Instandhaltungslösungen.
TE bietet darüber hinaus VG-zugelassene Relais, Schalter, Steckverbinder und runde Abdeckkappen an, die mit dem Steckverbinder verbunden sind und die Plattform für den Anschluss von Schirmungsabschlüssen oder Warmschrumpfmuffen bieten, die gemäß VG-95343 qualifiziert sind. Wir liefern auch ein umfassendes Sortiment an Heizgeräten und Presswerkzeugen und verfügen über ein umfassendes Wissen und Erfahrung, um unsere Kunden bei der Produktauswahl zu unterstützen.
Wo werden VG-zugelassene Teile eingesetzt?
Als einer der Pioniere in der Wissenschaft und Technologie der vernetzten Polymermaterialien wurden die Kabel und Leitungen, Kabelverbindungen und Kabelbaumschutzprodukte von TE entwickelt, um optimalen mechanischen Schutz und Flüssigkeitsbeständigkeit in Umgebungen zu bieten, in denen ein Ausfall keine Option ist. Die Verwendung von VG-zugelassenen Teilen trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit der Komponenten zu gewährleisten. Dies wiederum trägt dazu bei, zuverlässige Systeme für Verteidigungsanwendungen in der Luft, an Land und auf See zu gewährleisten.
VG-zugelassene Komponenten werden für praktisch jedes Verbindungssystem verwendet, das auf einer Plattform aufgebaut ist, die gemäß den VG-Normen entworfen und konstruiert wurde. Beispiele für Verbindungssysteme, die mit VG-Standardteilen gebaut werden können, sind das optische System eines Panzers, das fernbedienbare Waffensystem eines Geländewagens, das Radarsystem eines Schiffes oder Raketenstartsysteme.
Die Hauptanwendung sind Bodenfahrzeuge für das Militär, aber sie können auch auf anderen Plattformen eingesetzt werden. Einige Beispiele für Feldanwendungen, bei denen VG-geprüfte Teile verwendet werden, sind
· Panzer
· Geländewagen
· Militärschiffe
· Hubschrauber
Vernetzung von Panzern, Hubschraubern und Schiffen
Erfahren Sie mehr über die VG-qualifizierten Teile von TE

Von Bodenfahrzeugen bis hin zu hochmodernen Flugzeugen – VG-Normen setzen die Messlatte für Lösungen in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.
VG-qualifizierte Teile von TE Connectivity (TE) werden gemäß den Leistungs- und Funktionsstandards freigegeben. die vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) nach umfangreichen Produkttests genehmigt wurden. Diese Produkte werden sowohl vom BAAINBw als auch von anderen NATO-Staaten (North Atlantic Treaty Organization) als vertrauenswürdig eingestuft. Lesen Sie unten ein Interview mit Wolfgang Riederer, TE Connectivity, Manager Field Application Engineering, über die Einhaltung der VG-Normen.
Warum braucht es Militärstandards?
Verteidigungs- oder Militärstandards regeln die Entwicklung und Beschaffung von Wehrmaterial, wenn zivile Normen nicht angewendet werden können.
Was sind VG-Normen?
VG steht für Verteidigungsgeräte. Diese Normen regeln die Zulassung von Produkten im deutschen militärischen Bereich, die überwiegend von der Bundeswehr verwendet werden. Viele andere Länder in Europa befolgen ebenfalls diese zuverlässige Norm. Die vom BAAINBw herausgegebenen VG-Normen enthalten technische und wirtschaftliche Anforderungen an Produkte und Verfahren im Verteidigungsbereich, die in zivilen Normen nicht umgesetzt sind. Die VG-Normen werden von den Bundesbehörden der NATO-Verbündeten anerkannt, darunter Armasuisse (Bundesamt für Rüstung der Schweizerischen Eidgenossenschaft) und Ministerie van Defensie (Niederlande).
Wie unterscheiden sich VG-Normen von MIL-SPEC?
VG-Normen sind nationale Normen, die vom BAAINBw (Beschaffungsamt des Bundesministeriums der Verteidigung), den Deutschen Streitkräften und deren zivilen Verwaltungs- und Beschaffungsorganisationen festgelegt werden. In dieser Hinsicht sind sie vergleichbar mit den nationalen Militärstandards der Vereinigten Staaten, die oft mit MIL-SPEC oder MIL-STD abgekürzt werden.
VG-Normen werden auf deutschen Militärplattformen verwendet. Aufgrund des Erfolges des deutschen Kampfpanzers Leopard 2 und der hohen Qualität und Zuverlässigkeit der VG-zugelassenen Teile wird der Standard mittlerweile in 13 weiteren europäischen Ländern sowie in mehreren außereuropäischen Ländern, die die gleiche Fahrzeugplattform nutzen, anerkannt und verwendet.
VG-qualifizierte Teile werden nach umfangreichen Produkttests gemäß der Leistungs- und Funktionsnormvereinbarung mit BAAINBw freigegeben. Regelmäßige Requalifizierungen stellen sicher, dass die Produkte weiterhin diesen hohen Standards entsprechen.
Wie ist TE Connectivity an VG-Normen beteiligt?
Die deutschen militärischen VG-Normen werden von Experten aus der Rüstungsbranche und Vertretern relevanter Industrien erarbeitet. TE beteiligt sich an diesen regelmäßigen Treffen, bei denen die Anpassung der Normen an neue Trends und Anforderungen mit der Bundeswehr und OEMs diskutiert wird. Diese Treffen dienen auch als Forum, um gemeinsam mit anderen Herstellern die Machbarkeit des technologischen Fortschritts zu diskutieren und zu untersuchen.
Seit mehr als 50 Jahren setzt sich TE dafür ein, unsere Produkte in Übereinstimmung mit den geforderten Qualitätserwartungen des BAAINBw zu produzieren. Wir führen umfangreiche Produkttests durch und sind auch bei der regelmäßigen Requalifizierung unserer Produkte darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass unsere Lösungen diese hohen Qualitätsstandards weiterhin erfüllen.
Darüber hinaus hilft TE bei der Definition und Entwicklung von VG-Installationsanweisungen und unterstützt OEMs, Zulieferer und Militärs bei dieser qualifizierten manuellen Arbeit.
Welche VG-qualifizierten Produkte bietet TE an?
TE liefert seit langem durchgängige Verbindungssysteme für VG-95218-Standardkabelbäume und Kabelbäume für Luft-, Land- und Seestreitkräfte. Dazu gehören Draht- und Kabelbaumprodukte, Metallgeflechte und einige Hochtemperaturprodukte sowie unsere Drahtspleißverbindungen für Fertigungs- und Instandhaltungslösungen.
TE bietet darüber hinaus VG-zugelassene Relais, Schalter, Steckverbinder und runde Abdeckkappen an, die mit dem Steckverbinder verbunden sind und die Plattform für den Anschluss von Schirmungsabschlüssen oder Warmschrumpfmuffen bieten, die gemäß VG-95343 qualifiziert sind. Wir liefern auch ein umfassendes Sortiment an Heizgeräten und Presswerkzeugen und verfügen über ein umfassendes Wissen und Erfahrung, um unsere Kunden bei der Produktauswahl zu unterstützen.
Wo werden VG-zugelassene Teile eingesetzt?
Als einer der Pioniere in der Wissenschaft und Technologie der vernetzten Polymermaterialien wurden die Kabel und Leitungen, Kabelverbindungen und Kabelbaumschutzprodukte von TE entwickelt, um optimalen mechanischen Schutz und Flüssigkeitsbeständigkeit in Umgebungen zu bieten, in denen ein Ausfall keine Option ist. Die Verwendung von VG-zugelassenen Teilen trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit der Komponenten zu gewährleisten. Dies wiederum trägt dazu bei, zuverlässige Systeme für Verteidigungsanwendungen in der Luft, an Land und auf See zu gewährleisten.
VG-zugelassene Komponenten werden für praktisch jedes Verbindungssystem verwendet, das auf einer Plattform aufgebaut ist, die gemäß den VG-Normen entworfen und konstruiert wurde. Beispiele für Verbindungssysteme, die mit VG-Standardteilen gebaut werden können, sind das optische System eines Panzers, das fernbedienbare Waffensystem eines Geländewagens, das Radarsystem eines Schiffes oder Raketenstartsysteme.
Die Hauptanwendung sind Bodenfahrzeuge für das Militär, aber sie können auch auf anderen Plattformen eingesetzt werden. Einige Beispiele für Feldanwendungen, bei denen VG-geprüfte Teile verwendet werden, sind
· Panzer
· Geländewagen
· Militärschiffe
· Hubschrauber