Fallbeispiel
TE ermöglicht die Entwicklung des weltweit ersten USB Type-C-Linearnetzteils
Dank seiner Schnelligkeit und Zuverlässigkeit ist TE ein vertrauenswürdiger Partner
MusicLinear
Die Lösung für Hi-Fi-Musikfans
CAS-Systeme (Computer Audio Source) werden bei Musikliebhabern immer beliebter. Das Netzteil ist bei der Audioqualität ein entscheidender Faktor. Ein geräuscharmes Netzteil ist für Musikliebhaber seit jeher das Nonplusultra.
MusicLinearTM, das weltweit erste USB Type-C-Linearnetzteil für CAS, steht Fans von Hi-Fi-Musik jetzt zur Verfügung. Die äußerst geringe Rauschleistung von MusikLinear beträgt nur 20 % der Rauschleistung herkömmlicher Schaltnetzteile. Das Hintergrundrauschen der mit einem CAS-System abgespielten Musik ist bei Verwendung von MusicLinear leiser, sodass Musikliebhaber in den Genuss reichhaltigerer Audiodetails, z. B. eines breiten Tonumfangs, exquisiter Höhen und ausgeprägter Bässe, kommen. Dieses revolutionäre Produkt wurde durch die branchenüber-greifende Zusammenarbeit des Start-up-Unternehmens BravoLinear mit TE Connectivity (TE) und Arrow Electronics möglich. Dank der Unterstützung durch Technologieexperten von TE und Arrow Electronics konnte dieses Start-up den Prozess von der Produktdefinition bis zum Prototyping in nur drei Monaten abschließen.
Ein Start-up, das mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert wurde
MusicLinear ist das wichtigste Produkt dieses Start-up-Unternehmens, das hohe Anforderungen an die Produktqualität, Forschung und Entwicklung sowie die Produktionsgeschwindigkeit stellte. Auf der einen Seite forderte es eine ausgezeichnete EMI-Abschirmleistung, um sehr geringes Rauschen zu erreichen sowie die reibungslose Übertragung von Audiosignalen und Daten zu garantieren und gleichzeitig Nebensprechen zwischen Signalen zu verhindern. Auf der anderen Seite wollte das Unternehmen auch einen Lieferanten, der ihm zu einer schnelleren Produkteinführung verhalf und umfassende Produkt-, Technik- und Serviceunterstützung bereitstellte.
„MusicLinear wurde von Grund auf neu entwickelt. Es gab keine ähnlichen Produkte auf dem Markt, die als Referenz hätten dienen können. Dies ist eine weitere Herausforderung, vor der alle Start-up-Unternehmen stehen“, so Andrew Kung, COO des Unternehmens.
Dank seiner Schnelligkeit und Zuverlässigkeit ist TE ein vertrauenswürdiger Partner
Angesichts des kurzen Produktionszyklus und dem Bestreben nach perfekter Produktleistung benötigte MusicLinear dringend einen flexiblen und zuverlässigen Lieferanten, der schnell reagieren konnte. Die leistungsfähigen Ressourcen von TE sowie das Technologieteam vor Ort waren für MusicLinear die beste Wahl. Die Partnerschaft von TE und BravoLinear bot die folgenden wichtigen Vorteile:
· TE lieferte schnellen und umfassenden technischen Support
TE erfüllte strenge Anforderungen zur Verbesserung von Leistungsparametern wie Stromversorgung, EMV und Rauschen
· Hohe Zuverlässigkeit von TE Produkten
Dazu Herr Kung: „Die Produkte von TE sind berühmt für ihre Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Da bei Audiosystemen im Vergleich zu anderer Unterhaltungselektronik eine längere Lebensdauer der Netzteile erwartet wird, stellt die Zuverlässigkeit einen wesentlichen Aspekt dar.“
Forschung und Entwicklung für MusicLinear wurden im Open Lab von Arrow Electronics, das sich im Wissenschaftspark von Hongkong befindet, schnell abgeschlossen. Herr Kung, der auf 25 Jahre Erfahrung in der Elektronikbranche zurückblicken kann, gab an: „Wir erhielten Echtzeitsupport von Technologieexperten und hatten Zugang zu den neusten technischen Geräten und Anlagen, die im Open Lab von Arrow Electronics zur Verfügung standen.“
„Dank der starken und zuverlässigen Unterstützung von TE und seinem Distributor Arrow Electronics im Hinblick auf Musterprodukte, Produktanwendung und Referenzdesigns sind wir als Start-up in der Lage, die vielen Designherausforderungen zu bewältigen und die Markteinführung zu beschleunigen“, erklärte Alex Yeung, CEO des Unternehmens.
TE ist ein vertrauenswürdiger Partner mit sehr kurzen Reaktionszeiten, der unser Start-up-Unternehmen maßgeblich unterstützt hat.
- Alex Yeung,
- CEO von BravoLinear
Der 3-in-1-Effekt: Produktvorteil, Technologiesupport und Ressourcen vor Ort
Die Gewinnung von Marktanteilen ist nicht nur von schnellen Reaktionszeiten, sondern auch von den Produkten selbst abhängig. Die exzellente Leistung eines hochwertigen Produkts muss aus der strengen Qualitätskontrolle der Komponenten herrühren. Seit USB Type-C die Stromver-sorgung von PCs und Mobilgeräten revolutioniert hat, wird dieser USB-Typ zunehmend für Ladeanschlüsse und Datenübertragungsschnittstellen neuer Laptops eingesetzt. Genau aus diesem Grund wurde die USB Type-C-Schnittstelle von Anfang an für das Linearnetzteil MusicLinear ausgewählt. Obwohl die hohen Leistungsanforderungen an die Schnittstelle, welche durch die Leistungsübertragung von 80 W und die Nennströme von 4 A des USB Type-C-Linearnetzteils selbst bedingt sind, eine gewisse Anwendungsschwierigkeit darstellen, erfüllt die bidirektionale USB Type-C-Schnittstelle von TE mit einer Leistungsübertragung von maximal 100 W diese Anforderungen perfekt.
Neben den Leistungsanforderungen des Netzteils verlangte die Positionierung von MusicLinear als hochwertiges Produkt nach strengeren Anforderungen in Bezug auf Datenübertragung und Interferenz. Eine Abschirmung ohne hervorragende Leistung würde zu Interferenz zwischen den Stiften sowie Signalnebensprechen und Einschränkungen bei der Datensignalübertragung führen. Hier zeigte die hervorragende EMI-Abschirmleistung der USB Type-C-Schnittstelle von TE ihren wahren Vorteil. TE hatte bereits USB Type-C-Steckverbinder geprüft. Durch Leistungsverbesserungen bei der EMI-Abschirmung des Steckergehäuses wurde die unerwünschte Streuung elektromagnetischer Interferenzen beseitigt. Im Vergleich zu älteren Produkten dieser Art kann diese Schnittstelle Benutzern sogar noch mehr Leistung bieten.
Zudem verfügt die USB Type-C-Schnittstelle von TE im Gegensatz zu standardmäßigen Stiftverkapselungsprodukten über ein einzigartiges verbessertes robustes Design. Das von Ingenieuren entwickelte durchdachte Design optimiert die Verbindungen des Steckverbinders und der Leiterplatte. Bei Anwendungen, die ständiges Ein- und Ausstecken erfordern, wird die Produkthaltbarkeit auf diese Weise erheblich verlängert. Darüber hinaus ist die Produktion der USB Type-C-Produkte von TE mittlerweile im Grunde vollautomatisiert, was die Produktkonsistenz und -zuverlässigkeit signifikant verbessert.

Zukunft des USB Type-C
Zukünftig wird in den aktualisierten Versionen von MusicLinear die Steuerung des Ausgangsrauschens weiter optimiert, wodurch nicht nur das Eingangsrauschen des Netzteils verringert wird, sondern auch das Netzteil-Rauschen des Computers besser zu handhaben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird USB Type-C eine noch entscheidendere Rolle bei Steckverbindern für Datenübertragung und Netzteile spielen.

Fallbeispiel
TE ermöglicht die Entwicklung des weltweit ersten USB Type-C-Linearnetzteils
Dank seiner Schnelligkeit und Zuverlässigkeit ist TE ein vertrauenswürdiger Partner
MusicLinear
Die Lösung für Hi-Fi-Musikfans
CAS-Systeme (Computer Audio Source) werden bei Musikliebhabern immer beliebter. Das Netzteil ist bei der Audioqualität ein entscheidender Faktor. Ein geräuscharmes Netzteil ist für Musikliebhaber seit jeher das Nonplusultra.
MusicLinearTM, das weltweit erste USB Type-C-Linearnetzteil für CAS, steht Fans von Hi-Fi-Musik jetzt zur Verfügung. Die äußerst geringe Rauschleistung von MusikLinear beträgt nur 20 % der Rauschleistung herkömmlicher Schaltnetzteile. Das Hintergrundrauschen der mit einem CAS-System abgespielten Musik ist bei Verwendung von MusicLinear leiser, sodass Musikliebhaber in den Genuss reichhaltigerer Audiodetails, z. B. eines breiten Tonumfangs, exquisiter Höhen und ausgeprägter Bässe, kommen. Dieses revolutionäre Produkt wurde durch die branchenüber-greifende Zusammenarbeit des Start-up-Unternehmens BravoLinear mit TE Connectivity (TE) und Arrow Electronics möglich. Dank der Unterstützung durch Technologieexperten von TE und Arrow Electronics konnte dieses Start-up den Prozess von der Produktdefinition bis zum Prototyping in nur drei Monaten abschließen.
Ein Start-up, das mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert wurde
MusicLinear ist das wichtigste Produkt dieses Start-up-Unternehmens, das hohe Anforderungen an die Produktqualität, Forschung und Entwicklung sowie die Produktionsgeschwindigkeit stellte. Auf der einen Seite forderte es eine ausgezeichnete EMI-Abschirmleistung, um sehr geringes Rauschen zu erreichen sowie die reibungslose Übertragung von Audiosignalen und Daten zu garantieren und gleichzeitig Nebensprechen zwischen Signalen zu verhindern. Auf der anderen Seite wollte das Unternehmen auch einen Lieferanten, der ihm zu einer schnelleren Produkteinführung verhalf und umfassende Produkt-, Technik- und Serviceunterstützung bereitstellte.
„MusicLinear wurde von Grund auf neu entwickelt. Es gab keine ähnlichen Produkte auf dem Markt, die als Referenz hätten dienen können. Dies ist eine weitere Herausforderung, vor der alle Start-up-Unternehmen stehen“, so Andrew Kung, COO des Unternehmens.
Dank seiner Schnelligkeit und Zuverlässigkeit ist TE ein vertrauenswürdiger Partner
Angesichts des kurzen Produktionszyklus und dem Bestreben nach perfekter Produktleistung benötigte MusicLinear dringend einen flexiblen und zuverlässigen Lieferanten, der schnell reagieren konnte. Die leistungsfähigen Ressourcen von TE sowie das Technologieteam vor Ort waren für MusicLinear die beste Wahl. Die Partnerschaft von TE und BravoLinear bot die folgenden wichtigen Vorteile:
· TE lieferte schnellen und umfassenden technischen Support
TE erfüllte strenge Anforderungen zur Verbesserung von Leistungsparametern wie Stromversorgung, EMV und Rauschen
· Hohe Zuverlässigkeit von TE Produkten
Dazu Herr Kung: „Die Produkte von TE sind berühmt für ihre Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Da bei Audiosystemen im Vergleich zu anderer Unterhaltungselektronik eine längere Lebensdauer der Netzteile erwartet wird, stellt die Zuverlässigkeit einen wesentlichen Aspekt dar.“
Forschung und Entwicklung für MusicLinear wurden im Open Lab von Arrow Electronics, das sich im Wissenschaftspark von Hongkong befindet, schnell abgeschlossen. Herr Kung, der auf 25 Jahre Erfahrung in der Elektronikbranche zurückblicken kann, gab an: „Wir erhielten Echtzeitsupport von Technologieexperten und hatten Zugang zu den neusten technischen Geräten und Anlagen, die im Open Lab von Arrow Electronics zur Verfügung standen.“
„Dank der starken und zuverlässigen Unterstützung von TE und seinem Distributor Arrow Electronics im Hinblick auf Musterprodukte, Produktanwendung und Referenzdesigns sind wir als Start-up in der Lage, die vielen Designherausforderungen zu bewältigen und die Markteinführung zu beschleunigen“, erklärte Alex Yeung, CEO des Unternehmens.
TE ist ein vertrauenswürdiger Partner mit sehr kurzen Reaktionszeiten, der unser Start-up-Unternehmen maßgeblich unterstützt hat.
- Alex Yeung,
- CEO von BravoLinear
Der 3-in-1-Effekt: Produktvorteil, Technologiesupport und Ressourcen vor Ort
Die Gewinnung von Marktanteilen ist nicht nur von schnellen Reaktionszeiten, sondern auch von den Produkten selbst abhängig. Die exzellente Leistung eines hochwertigen Produkts muss aus der strengen Qualitätskontrolle der Komponenten herrühren. Seit USB Type-C die Stromver-sorgung von PCs und Mobilgeräten revolutioniert hat, wird dieser USB-Typ zunehmend für Ladeanschlüsse und Datenübertragungsschnittstellen neuer Laptops eingesetzt. Genau aus diesem Grund wurde die USB Type-C-Schnittstelle von Anfang an für das Linearnetzteil MusicLinear ausgewählt. Obwohl die hohen Leistungsanforderungen an die Schnittstelle, welche durch die Leistungsübertragung von 80 W und die Nennströme von 4 A des USB Type-C-Linearnetzteils selbst bedingt sind, eine gewisse Anwendungsschwierigkeit darstellen, erfüllt die bidirektionale USB Type-C-Schnittstelle von TE mit einer Leistungsübertragung von maximal 100 W diese Anforderungen perfekt.
Neben den Leistungsanforderungen des Netzteils verlangte die Positionierung von MusicLinear als hochwertiges Produkt nach strengeren Anforderungen in Bezug auf Datenübertragung und Interferenz. Eine Abschirmung ohne hervorragende Leistung würde zu Interferenz zwischen den Stiften sowie Signalnebensprechen und Einschränkungen bei der Datensignalübertragung führen. Hier zeigte die hervorragende EMI-Abschirmleistung der USB Type-C-Schnittstelle von TE ihren wahren Vorteil. TE hatte bereits USB Type-C-Steckverbinder geprüft. Durch Leistungsverbesserungen bei der EMI-Abschirmung des Steckergehäuses wurde die unerwünschte Streuung elektromagnetischer Interferenzen beseitigt. Im Vergleich zu älteren Produkten dieser Art kann diese Schnittstelle Benutzern sogar noch mehr Leistung bieten.
Zudem verfügt die USB Type-C-Schnittstelle von TE im Gegensatz zu standardmäßigen Stiftverkapselungsprodukten über ein einzigartiges verbessertes robustes Design. Das von Ingenieuren entwickelte durchdachte Design optimiert die Verbindungen des Steckverbinders und der Leiterplatte. Bei Anwendungen, die ständiges Ein- und Ausstecken erfordern, wird die Produkthaltbarkeit auf diese Weise erheblich verlängert. Darüber hinaus ist die Produktion der USB Type-C-Produkte von TE mittlerweile im Grunde vollautomatisiert, was die Produktkonsistenz und -zuverlässigkeit signifikant verbessert.

Zukunft des USB Type-C
Zukünftig wird in den aktualisierten Versionen von MusicLinear die Steuerung des Ausgangsrauschens weiter optimiert, wodurch nicht nur das Eingangsrauschen des Netzteils verringert wird, sondern auch das Netzteil-Rauschen des Computers besser zu handhaben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird USB Type-C eine noch entscheidendere Rolle bei Steckverbindern für Datenübertragung und Netzteile spielen.