![Grundlegendes zu FPC mit Feinraster](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/Marketing-Hero-Rendition-1024x400/fpc-basics-hero-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
FPC mit Feinraster
FPC-Steckverbinder (Flexible Printed Circuit – flexible Leiterplattenbahn) mit Feinraster sind eine hervorragende Option für Situationen, in denen aufgrund kleiner Rasterzwischenräume große Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen unpraktisch sind.
Unsere FPC-Lösungen mit Feinraster sind zuverlässige Verbindungen, bei denen der Kabelendverschluss mit einem Aktuator gesichert wird, sodass keine Werkzeuge erforderlich sind. Wenn Sie flachere, leichtere Verbindungslösungen mit kleinerem Raster entwerfen, sollten Sie die folgenden Vorteile und Aspekte von FPC-Steckverbindern berücksichtigen.
Endstückausrichtung
![FPC-Grundlagen – Abbildung A](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-figure-a-300x250.jpg)
![FPC-Grundlagen – Abbildung B](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-figure-b-300x250.jpg)
Alle unsere FPC-Produkte mit Feinraster verfügen über eine versetzte Endstückausrichtung. Bei diesem Ausrichtungstyp sind die Kontakte an der Vorder- und Rückseite wie in Abbildung A dargestellt versetzt.
Wenn die Endstückausrichtung versetzt ist, muss beachtet werden, dass das Raster als Abstand zwischen der Mitte des vorderen und des hinteren Kontakts gemessen werden kann (siehe Abbildung B).
Rasterabstand
![FPC-Grundlagen – Abbildung C](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-figure-c-620x250.jpg)
Das Raster kann unterschiedlich gemessen werden. In der Regel handelt es sich jedoch einfach um den Zwischenraum zwischen der Mitte des einen und des jeweils benachbarten Kontakts.
Sie können das Raster Ihres FPC-Produkts mit Feinraster ermitteln, indem Sie die Kontakte auf dem Steckverbinder selbst betrachten (siehe Abbildung C) oder die bereits beschriebene Methode (Abbildung B) anwenden.
Betätigertypen
Alle unsere FPC-Steckverbinder mit Feinraster verfügen zur Verbesserung der Leiterplattenarretierung über einen Klappbetätiger. Diese Anschlussmethode erfordert zudem keinerlei Einsteckkraft, weshalb das Produkt gewöhnlich als ZIF-Steckverbinder (Zero Insertion Force) bezeichnet wird. Die Bedienung eines Klappbetätigers wird in den folgenden Abbildungen veranschaulicht.
Vorderer Klappbetätiger
![Vorderer Klappbetätiger – Schritt 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-1-140x140.jpg)
![Vorderer Klappbetätiger – Schritt 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-2-140x140.jpg)
![Vorderer Klappbetätiger – Schritt 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-3-140x140.jpg)
![Vorderer Klappbetätiger – Schritt 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-4-140x140.jpg)
Hinterer Klappbetätiger
![Hinterer Klappbetätiger – Schritt 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-1-140x140.jpg)
![Hinterer Klappbetätiger – Schritt 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-2-140x140.jpg)
![Hinterer Klappbetätiger – Schritt 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-3-140x140.jpg)
![Hinterer Klappbetätiger – Schritt 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-4-140x140.jpg)
Stopferbetätiger (Kolbenstil)
![Stopferbetätiger (Kolbenstil) – Schritt 1](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed.234-140x140.jpg)
![Stopferbetätiger (Kolbenstil) – Schritt 2](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Open.233-140x140.jpg)
![Stopferbetätiger (Kolbenstil) – Schritt 3](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/FPC-IN-Closed.238-140x140.jpg)
![Stopferbetätiger (Kolbenstil) – Schritt 4](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed-FPC-IN-140x140.jpg)
![TE Connectivity (TE)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/half-inch-spacer-1024.jpg)
Kontakttypen
Viele unserer FPC-Produkte mit Feinraster sind mit oberen, unteren oder dualen Kontakten erhältlich. Diese Eigenschaft legt fest, mit welchem Teil des Kontakts der FPC interagiert. Die FPC-Kontakte weisen eine U-Form auf (siehe folgende Abbildung). Nur eine Spitze des U-förmigen Kontakts bildet eine Schnittstelle mit den FPC-Kontakten. Die Auswahl des geeigneten Kontaktdesigns beruht in der Regel auf der (unten beschriebenen) FPC-Ausrichtung.
![Oberer Kontakt](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/top-contact-140x140.jpg)
![Ausführung mit unterem Kontakt](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/bottom-contact-140x140.jpg)
![Ausführung mit dualem Kontakt](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/dual-contact-140x140.jpg)
Angewinkeltes Einsetzen
Worin besteht der Vorteil des angewinkelten Einsetzens?
![Gerades FPC-Einsetzen](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-1-620x250.jpg)
![Angewinkeltes FPC-Einsetzen:](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-2-620x250.jpg)
![Vorteil des angewinkelten FPC-Einsetzens](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-3-620x250.jpg)