Anleitung für die Verwendung von abgedichteten Relais
Einführung
Wenn nicht anderweitig von TE Engineering ausdrücklich empfohlen, müssen alle abgedichteten Relais (mit einer vom Hersteller bereitgestellten Entlüftungsvorrichtung) nach der Leiterplattenmontage und Reinigung sowie vor der elektrischen Nutzung entlüftet werden, damit die veröffentlichten Nennwerte weiterhin gelten.
Es gibt mehrere Arten von Relais, die vom Hersteller keine Entlüftungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Dieser Anwendungshinweis gilt nicht für diese Typen.
Weitere Informationen zur Relaisverarbeitung finden Sie im entsprechenden Anwendungshinweis „Montage, Endverschluss und Reinigung von Leiterplattenrelais“.
Kennzeichnung, Lage und Entfernung der Lüftungsabdeckung
(Siehe folgende Abbildungen)
- Belüftungsöffnungen können entweder ein kleines Loch sein, das mit einer Klebebandabdichtung abgedeckt ist, oder ein kleiner zylindrischer Kunststoffstift (als „Entlüftungsfeder“ bezeichnet).
- Bandöffnungen können überall außer auf der Leiterplattenmontageoberfläche aufgestellt werden und sollten nach der Verarbeitung durch Abschälen des Bandes geöffnet werden.
- Die Entlüftungsöffnungen des Stift-/Federtyps befinden sich normalerweise in einer kleinen Vertiefung – typischerweise auf der Oberseite des Relais gegenüber der Montagefläche – können aber überall angebracht werden.
- Belüftungsöffnungen des Stifttyps werden entfernt, indem Sie den Stift mit einer scharfen Messerklinge schneiden oder ihn mit einem kleinen scharfkantigen Werkzeug wie einem Schraubendreher abbrechen. Ein seitliches Ablenken des Stifts führt zum Bruch des Stifts, der das kleine Entlüftungsloch verlässt.
- Es sollte darauf geachtet werden, dass der Kunststoff nicht in das Loch eindringt oder in das Loch verschmiert wird, etwa durch eine Beschichtung oder eine andere Verunreinigung, die sich auf der Relaisoberfläche befinden könnte, was zu einer Verengung des Luftstroms durch die Entlüftung führen würde.
Abbildung 1. Kennzeichnung, Lage, und Entfernung der Lüftungsabdeckung
Warum abgedichtete waschbare Relais entlüftet werden sollten
Es gibt zwei Hauptauswirkungen/Zustände, die auftreten können, wenn abgedichtete Relais vor dem elektrischen Gebrauch nicht ordnungsgemäß entlüftet werden): 1) mögliches Versagen der Isolierung und 2) verringerte Kontakt-Schaltlebensdauer.
Die „Nennlebensdauer“ des Relais berücksichtigt diese Effekte, sodass keiner der beiden Zustände während der Nennlebensdauer bei einer bestimmten Belastung auftreten sollte. Wenn das abgedichtete Relais jedoch nicht entlüftet wird oder wenn es über die Nennlebensdauer hinaus bis zum tatsächlichen Ausfall betrieben wird, können beide Zustände auftreten.
Isolationsfehler
Wenn Relaiskontakte eine Spannung und einen Strom schalten, die ausreichen, um einen Lichtbogen zu erzeugen, führt die Lichtbogenbildung der Kontakte zur Bildung von Metalldampf, Ozon, Kohlenstoff und anderen Verunreinigungen. Dies steigt mit höherem Laststrom, Spannung und Temperatur.
Diese Verunreinigungen fallen oder kondensieren dann auf den Innenflächen des Relais. Da diese Verunreinigungen leicht leitfähig sein können, können sie zu einem Leckstrompfad zwischen elektrisch lebenden Teilen im Relais führen. Dies ist besonders dann von entscheidender Bedeutung, wenn sich ein solcher Weg auf der Kunststoffoberfläche zwischen Relaiskontakten oder Klemmen bildet.
Die fortgesetzte Ansammlung dieser Verunreinigungen kann zu einer Erhöhung des Stromflusses über isolierte Oberflächen führen – was eine Kohlenstoffspur mit abnehmendem Widerstand im Laufe der Zeit bilden kann. Letztendlich kann dieser Weg genügend Strom leiten, um den Kunststoff zum Schmelzen oder schließlich zum Verkohlen zu bringen, was zu einer strukturellen Beeinträchtigung der Relaisfunktion und in schweren Fällen zu einem Brand führen kann.
Reduzierte Kontaktlebensdauer
Die oben beschriebene Kontaktaufnahme führt auch zu einer kontaminierten, ionenreichen Umgebung im Relais, die die Länge des Schaltlichtbogens erhöht. Dies führt zu einer beschleunigten Kontakterosion und der Entstehung von mehr Verunreinigungen.
Schließlich wird der Relaiskontakt so lange erodieren, bis er keinen Kontakt mehr herstellt, was zu einem offenen Stromkreis (Schließfehler) oder zu einer so geringen Kontaktkraft führen kann, dass der Kontakt verschweißt, wenn er den Laststrom einschaltet (Öffnerfehler).
Die Kontaktzeit kann bei einigen Relais auf 20 bis 50 % des Nennwertes reduziert werden. Dieser Effekt hängt weitgehend davon ab, wie prozentig der Nennstrom zusammen mit den Umgebungstemperaturbedingungen geschaltet wird.
Das Entlüften eines versiegelten Relais ermöglicht eine natürliche „Atmung“ des Relais und trägt so zur Verringerung des Schadstoffaufbaus bei, was zur Reduzierung/Eliminierung der oben genannten beschleunigten Ausfallmodi führt.
Bemerkenswert ist, dass die meisten Prüfungen der Agentur und internen Zuverlässigkeitsprüfungen an abgedichteten Relais bei ordnungsgemäß entlüftetem Relais durchgeführt werden.
Bedingungen, bei denen abgedichtete Relais nicht entlüftet werden
Unter besonderen Bedingungen für bestimmte Anwendungen kann empfohlen werden, abgedichtete Relais nicht zu entlüften. Zu diesen Bedingungen zählen u. a.:
- Viel weniger als der volle Nennkontaktstrom.
- Niedrige Kontaktspannungen und/oder Ströme
- Niedrige Umgebungstemperaturen
- Niedrige Schaltrate und geringe Anzahl von Lebensdauer-Schaltvorgängen, die in der Anwendung erwartet werden.
- Der Bedarf an geringem Kontaktwiderstand bei Niederspannung und Strom – vor allem in stark kontaminierten Umgebungen.
- Betrieb bei geringen bis mittleren Kontaktbelastungen in einer schmutzigen Umgebung (Staub, Fett, Salzluft, städtische Verschmutzung usw.)
- Das Aufbringen einer Sprüh- oder Tauchkonformitätsbeschichtung auf Relais, die auf einer Leiterplatte montiert sind, bei denen der Bereich der Entlüftungsspitze des Relais nicht verdeckt ist
Vorsicht
TE Engineering sollte immer konsultiert werden, um den Antrag zu prüfen, bevor versiegelte Relais im abgedichteten, unbelüfteten Zustand während des Betriebs verwendet werden.
Haftungsausschluss
TE hat alle angemessenen Anstrengungen unternommen, die Richtigkeit der hier aufgeführten Informationen zu sicherzustellen; allerdings gewährleistet TE nicht dessen Fehlerfreiheit und gibt auch sonst keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien in Bezug auf die Richtigkeit, Genauigkeit, Fehlerfreiheit, Zuverlässigkeit oder Aktualität der Informationen ab. TE SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DER HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN AUS, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH VORGESCHRIEBEN SIND, EINSCHLIESSLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTÜBLICHEN QUALITÄT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. TE ist unter keinen Umständen für direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden sowie andere Schäden, die in irgendeiner Weise mit der Verwendung der Informationen durch den Empfänger im Zusammenhang stehen oder darauf zurückgehen, haftbar.
Anleitung für die Verwendung von abgedichteten Relais
Einführung
Wenn nicht anderweitig von TE Engineering ausdrücklich empfohlen, müssen alle abgedichteten Relais (mit einer vom Hersteller bereitgestellten Entlüftungsvorrichtung) nach der Leiterplattenmontage und Reinigung sowie vor der elektrischen Nutzung entlüftet werden, damit die veröffentlichten Nennwerte weiterhin gelten.
Es gibt mehrere Arten von Relais, die vom Hersteller keine Entlüftungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Dieser Anwendungshinweis gilt nicht für diese Typen.
Weitere Informationen zur Relaisverarbeitung finden Sie im entsprechenden Anwendungshinweis „Montage, Endverschluss und Reinigung von Leiterplattenrelais“.
Kennzeichnung, Lage und Entfernung der Lüftungsabdeckung
(Siehe folgende Abbildungen)
- Belüftungsöffnungen können entweder ein kleines Loch sein, das mit einer Klebebandabdichtung abgedeckt ist, oder ein kleiner zylindrischer Kunststoffstift (als „Entlüftungsfeder“ bezeichnet).
- Bandöffnungen können überall außer auf der Leiterplattenmontageoberfläche aufgestellt werden und sollten nach der Verarbeitung durch Abschälen des Bandes geöffnet werden.
- Die Entlüftungsöffnungen des Stift-/Federtyps befinden sich normalerweise in einer kleinen Vertiefung – typischerweise auf der Oberseite des Relais gegenüber der Montagefläche – können aber überall angebracht werden.
- Belüftungsöffnungen des Stifttyps werden entfernt, indem Sie den Stift mit einer scharfen Messerklinge schneiden oder ihn mit einem kleinen scharfkantigen Werkzeug wie einem Schraubendreher abbrechen. Ein seitliches Ablenken des Stifts führt zum Bruch des Stifts, der das kleine Entlüftungsloch verlässt.
- Es sollte darauf geachtet werden, dass der Kunststoff nicht in das Loch eindringt oder in das Loch verschmiert wird, etwa durch eine Beschichtung oder eine andere Verunreinigung, die sich auf der Relaisoberfläche befinden könnte, was zu einer Verengung des Luftstroms durch die Entlüftung führen würde.
Abbildung 1. Kennzeichnung, Lage, und Entfernung der Lüftungsabdeckung
Warum abgedichtete waschbare Relais entlüftet werden sollten
Es gibt zwei Hauptauswirkungen/Zustände, die auftreten können, wenn abgedichtete Relais vor dem elektrischen Gebrauch nicht ordnungsgemäß entlüftet werden): 1) mögliches Versagen der Isolierung und 2) verringerte Kontakt-Schaltlebensdauer.
Die „Nennlebensdauer“ des Relais berücksichtigt diese Effekte, sodass keiner der beiden Zustände während der Nennlebensdauer bei einer bestimmten Belastung auftreten sollte. Wenn das abgedichtete Relais jedoch nicht entlüftet wird oder wenn es über die Nennlebensdauer hinaus bis zum tatsächlichen Ausfall betrieben wird, können beide Zustände auftreten.
Isolationsfehler
Wenn Relaiskontakte eine Spannung und einen Strom schalten, die ausreichen, um einen Lichtbogen zu erzeugen, führt die Lichtbogenbildung der Kontakte zur Bildung von Metalldampf, Ozon, Kohlenstoff und anderen Verunreinigungen. Dies steigt mit höherem Laststrom, Spannung und Temperatur.
Diese Verunreinigungen fallen oder kondensieren dann auf den Innenflächen des Relais. Da diese Verunreinigungen leicht leitfähig sein können, können sie zu einem Leckstrompfad zwischen elektrisch lebenden Teilen im Relais führen. Dies ist besonders dann von entscheidender Bedeutung, wenn sich ein solcher Weg auf der Kunststoffoberfläche zwischen Relaiskontakten oder Klemmen bildet.
Die fortgesetzte Ansammlung dieser Verunreinigungen kann zu einer Erhöhung des Stromflusses über isolierte Oberflächen führen – was eine Kohlenstoffspur mit abnehmendem Widerstand im Laufe der Zeit bilden kann. Letztendlich kann dieser Weg genügend Strom leiten, um den Kunststoff zum Schmelzen oder schließlich zum Verkohlen zu bringen, was zu einer strukturellen Beeinträchtigung der Relaisfunktion und in schweren Fällen zu einem Brand führen kann.
Reduzierte Kontaktlebensdauer
Die oben beschriebene Kontaktaufnahme führt auch zu einer kontaminierten, ionenreichen Umgebung im Relais, die die Länge des Schaltlichtbogens erhöht. Dies führt zu einer beschleunigten Kontakterosion und der Entstehung von mehr Verunreinigungen.
Schließlich wird der Relaiskontakt so lange erodieren, bis er keinen Kontakt mehr herstellt, was zu einem offenen Stromkreis (Schließfehler) oder zu einer so geringen Kontaktkraft führen kann, dass der Kontakt verschweißt, wenn er den Laststrom einschaltet (Öffnerfehler).
Die Kontaktzeit kann bei einigen Relais auf 20 bis 50 % des Nennwertes reduziert werden. Dieser Effekt hängt weitgehend davon ab, wie prozentig der Nennstrom zusammen mit den Umgebungstemperaturbedingungen geschaltet wird.
Das Entlüften eines versiegelten Relais ermöglicht eine natürliche „Atmung“ des Relais und trägt so zur Verringerung des Schadstoffaufbaus bei, was zur Reduzierung/Eliminierung der oben genannten beschleunigten Ausfallmodi führt.
Bemerkenswert ist, dass die meisten Prüfungen der Agentur und internen Zuverlässigkeitsprüfungen an abgedichteten Relais bei ordnungsgemäß entlüftetem Relais durchgeführt werden.
Bedingungen, bei denen abgedichtete Relais nicht entlüftet werden
Unter besonderen Bedingungen für bestimmte Anwendungen kann empfohlen werden, abgedichtete Relais nicht zu entlüften. Zu diesen Bedingungen zählen u. a.:
- Viel weniger als der volle Nennkontaktstrom.
- Niedrige Kontaktspannungen und/oder Ströme
- Niedrige Umgebungstemperaturen
- Niedrige Schaltrate und geringe Anzahl von Lebensdauer-Schaltvorgängen, die in der Anwendung erwartet werden.
- Der Bedarf an geringem Kontaktwiderstand bei Niederspannung und Strom – vor allem in stark kontaminierten Umgebungen.
- Betrieb bei geringen bis mittleren Kontaktbelastungen in einer schmutzigen Umgebung (Staub, Fett, Salzluft, städtische Verschmutzung usw.)
- Das Aufbringen einer Sprüh- oder Tauchkonformitätsbeschichtung auf Relais, die auf einer Leiterplatte montiert sind, bei denen der Bereich der Entlüftungsspitze des Relais nicht verdeckt ist
Vorsicht
TE Engineering sollte immer konsultiert werden, um den Antrag zu prüfen, bevor versiegelte Relais im abgedichteten, unbelüfteten Zustand während des Betriebs verwendet werden.
Haftungsausschluss
TE hat alle angemessenen Anstrengungen unternommen, die Richtigkeit der hier aufgeführten Informationen zu sicherzustellen; allerdings gewährleistet TE nicht dessen Fehlerfreiheit und gibt auch sonst keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien in Bezug auf die Richtigkeit, Genauigkeit, Fehlerfreiheit, Zuverlässigkeit oder Aktualität der Informationen ab. TE SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DER HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN AUS, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH VORGESCHRIEBEN SIND, EINSCHLIESSLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTÜBLICHEN QUALITÄT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. TE ist unter keinen Umständen für direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden sowie andere Schäden, die in irgendeiner Weise mit der Verwendung der Informationen durch den Empfänger im Zusammenhang stehen oder darauf zurückgehen, haftbar.